Artículos y blogs

Image of Leveraging Digital Twins for Technology Design and Manufacturing Aprovechamiento de los gemelos digitales para el diseño y la fabricación de tecnología

Los gemelos digitales integran la simulación con el aprendizaje automático y el análisis de datos para permitir que los ingenieros prueben, refinen y perfeccionen los diseños.

Image of Cultivated Meat Technologies and Efficiencies Tecnologías y eficiencias de la carne cultivada

Todo el tiempo se introducen nuevos sustitutos de la carne y otras proteínas llamadas alternativas. La automatización es fundamental para su fabricación.

Image of The Cautionary Tale of Loran and LoRaWAN El ejemplo admonitorio de Loran y LoRaWAN

LoRaWAN es una tecnología de comunicación de alta eficiencia similar a un tipo de Wi-Fi de largo alcance y bajo consumo de datos para dispositivos IoT.

Image of Simplifying the Sourcing of Fiber-Optic Cables Simplificación del suministro de cables de fibra óptica Fecha de publicación: 2024-02-22

Los cables de fibra óptica ofrecen un ancho de banda superior, menos interferencias electromagnéticas y una mayor seguridad de los datos para aplicaciones industriales.

Image of Unique Device Identification Technologies Automate Medical ID and Barcode Reading Las tecnologías de identificación única de dispositivos automatizan la lectura de códigos de barras e identificaciones médicas Fecha de publicación: 2023-10-26

La norma del Sistema Único de Identificación de Dispositivos de la FDA de EE. UU. mejora la seguridad de los pacientes al proporcionar una forma coherente de rastrear e identificar todos los dispositivos médicos.

Image of How SCARA, Six-Axis, and Cartesian Pick-And-Place Robotics Optimize and Streamline Electronics Manufacturing Processes Cómo la robótica SCARA, de seis ejes y cartesiana Pick-And-Place optimiza y agiliza los procesos de fabricación de productos electrónicos Fecha de publicación: 2023-07-12

Los chips fabricados, los componentes y la electrónica totalmente ensamblada tienen un alto valor, por lo que justifican las inversiones en tecnologías de automatización.

Image of Water Scarcity Problems Solved with Advanced Agricultural Irrigation Los problemas de escasez de agua se resuelven con el riego agrícola avanzado Fecha de publicación: 2023-03-23

Los controles del riego agrícola son cada vez más sofisticados. Muchos cultivadores han sustituido los sistemas tradicionales por componentes avanzados.

Image of Robotics in Today’s Automotive Manufacturing La robótica en la fabricación actual de automóviles Fecha de publicación: 2023-03-14

La gran mayoría de los centros de fabricación de automóviles emplean la robótica. Como los automóviles, pueden justificar inversiones en plantas que quizá no produzcan rendimiento de la inversión en años.

Image of Component Designs to Satisfy Functional Safety Standards Diseño de componentes para cumplir las normas de seguridad funcional Fecha de publicación: 2022-12-15

La seguridad es una prioridad absoluta en las aplicaciones industriales para proteger a los empleados y los equipos, lo que exige que la maquinaria automatizada cumpla los requisitos de seguridad funcional.

Image of Basics of Safety Interlocks Fundamentos de los enclavamientos de seguridad Fecha de publicación: 2022-11-10

Para mantener la seguridad del personal de la planta es necesario protegerlo de las amenazas mecánicas de daños corporales. Este campo se denomina reducción de riesgos industriales.

Image of Programming PLCs: A Technical Summary with Siemens Examples Programación de PLC: Un resumen técnico con ejemplos de Siemens Fecha de publicación: 2022-05-25

Con la cuarta revolución industrial y la Industria 4.0, la automatización integral e inteligente se define por los controles avanzados, la supervisión y el diagnóstico.

Image of Visual Signaling for Informed Management of Production Lines Señalización visual para una gestión informada de las líneas de producción Fecha de publicación: 2022-04-20

Los componentes de señalización visual comunican de forma rápida y eficaz los datos de la máquina y otra información procesable al personal mediante luces u otros medios visuales.

Uso de IO-Link en aplicaciones industriales Fecha de publicación: 2022-02-08

Con la cuarta revolución industrial y la Industria 4.0, la automatización integral e inteligente se define por los controles avanzados, la supervisión y el diagnóstico.

Opciones de conectores, prensaestopas y agarres para el cableado de automatización industrial Fecha de publicación: 2021-05-27

Los distintos conectores utilizados para unir cables y componentes en la automatización industrial deben transmitir todos los flujos de energía y señales de datos que se transportan por los cables.

Cableado de sensores para abordar la inducción, el acoplamiento electrostático y la conducción Fecha de publicación: 2021-04-30

Los componentes de automatización actuales se diseñan habitualmente para evitar el ruido protegiendo las señales del entorno electromagnético.

Cómo abordar el ruido de los VFD y los motores con cables especiales Fecha de publicación: 2021-04-28

Los accionamientos de frecuencia variable (VFD) alimentan con precisión diversos tipos de motores eléctricos en la maquinaria automatizada. También se habla de los cables diseñados para los VFD.

Actualización de EtherCAT para 2021 Fecha de publicación: 2021-01-28

EtherCAT utiliza la estructura de telegramas de los datos de Ethernet para establecer un primario y su relación con los sensores y actuadores secundarios en la fábrica.

Comparación de los conectores M12 y las alternativas en las aplicaciones industriales Fecha de publicación: 2021-01-14

Los conectores M12 son una opción de terminación de cable redondo que se utiliza para conectar los componentes a los sistemas de la maquinaria automatizada.

IO-Link 1.0 a IO-Link 1.1 Fecha de publicación: 2020-11-03

IO Link es una interfaz de comunicación digital de una sola conexión (SDCI) para conectar en red pequeños sensores y actuadores a los centros de control o primarios de IO-Link.

Mantenimiento de la calidad de la energía eléctrica dentro de los sistemas automatizados Fecha de publicación: 2020-10-20

Cómo resolver los dos tipos principales de problemas de calidad de la energía que surgen dentro de los equipos, el ruido y las perturbaciones armónicas.