Piezas que no sabía que Digi-Key tiene en stock

Si está buscando el regalo perfecto o algo para poner en los calcetines de Navidad, o simplemente algunos artículos y no desea correr hasta las tiendas locales, Digi-Key le ofrece una alternativa. Antes de que comenzara mi trabajo como técnico de ingeniería de aplicaciones, yo no tenía ni idea de la profundidad de productos que tenemos en cartera. Hasta que se decida realmente a explorar en detalle algunas de las categorías en nuestro sitio web usted se habrá pasado por alto el 90% de lo que tenemos. Entonces, para ayudarlo, he compilado una lista de categorías y algunas piezas individuales que espero que sean justo lo que usted necesita.

La mayoría de ustedes saben que tenemos baterías en nuestra oferta de productos. Todos los tipos en todas las formas y tamaños (casi). Aquí hay un enlace a los tipos de baterías alcalinas no recargables más comunes. También ofrecemos muchos tamaños de baterías de tipo moneda de litio. ¡No olvide las baterías durante esta temporada de fiestas!

¿Necesita cinta para ayudar a envolver los regalos? También tenemos cintas, desde cinta de tipo eléctrica, cinta adhesiva, cinta para el pintor, cinta de enmascarar, y también cinta de tipo Scotch® para una variedad de usos.

A continuación se muestra una lista de categorías que tenemos y tal vez usted desconozca, junto con algunas piezas individuales.

Ganchos de comando

Cables USB - micro, mini, C

Cables USB - iluminación

Bloques de cargadores de teléfonos/Transformadores de corriente portátiles **Nota: Ofrecemos estos productos para otros continentes y también si usted los necesita para viajar internacionalmente.

Enchufes mútiples/Protectores contra sobretensión - Un producto que encontré es esta extensión (TL1731-ND) que incluye puertos USB y un soporte para su dispositivo mientras se carga. Por supuesto, tenemos muchos tipos así que usted tendrá que hacer clic en el vínculo de categoría para verlos todos.

Cables de extensión

Lectores de tarjeta de memoria (SD)

Montajes de pared para TVs - ¿Sabía usted que teníamos estos productos? ¡Yo tampoco!

Tapones para los oídos, gafas de seguridad, otros productos EPI

Teclados

Precintos

Juegos de destornilladores

Kits de herramientas variadas

Kits de reparación de teléfono/tableta

Navajas de bolsillo

Pinzas hemostáticas - Que también se utilizan para quitar los anzuelos de los lucios del norte en Minnesota. Sinceramente, usted necesita una de estas pinzas en su caja de anzuelos.

Otro artículo que es muy útil si usted se dedica a la pesca en el hielo antes de la salida del sol son las luces colgantes para el cuello que iluminan en el ángulo perfecto para su señuelo. Digi-Key ofrece una gran cantidad de opciones de iluminación portátil. Desde faros hasta linternas y mucho más.

Kits de robótica- Seguramente usted sabía que contamos con estos productos, pero quizás no sabía los diferentes tipos que tenemos. Esta búsqueda puede resultar intimidante si usted no sabe lo que está buscando. Tenemos una amplia gama de productos, algunos de los cuales son mejores para principiantes (desde nivel básico hasta para personas de más de 100 años de edad - nunca se es demasiado viejo para aprender) y algunos que son un poco más avanzados.

Algunos productos con los cuales es fácil comenzar, pero también resultan muy divertidos para todos los niveles de habilidad son los siguientes:

El dron Airblock - Es un producto fácil de ensamblar y hacer funcionar directamente desde la caja. Sólo tiene que descargar una aplicación y listo. ¡Tiene margen para la expansión si desea escribir su propio programa también!

MBot Ranger - De la misma empresa que el Airblock, también resulta fácil de ensamblar y comenzar a utilizar. Este tiene un poco más de margen de crecimiento ya que puede ser modificado para producir tres robots diferentes con todo lo que viene en la caja. De nuevo, viene precargado con el código de ejemplo, pero usted tiene la posibilidad de escribir el propio si así lo desea.

Este próximo kit requerirá un poco más de habilidad ya que se debe realizar una gran cantidad de soldadura. ¡Qué bien se vería este reloj sobre su chimenea?

¿Está buscando un kit que tenga un carácter más exploratorio, pero apto para principiante? Mire estos kits de inicio.

Digi-Key lleva una amplia variedad de productos que se pueden ajustar a su lista de regalos de Navidad o bien son productos útiles de uso cotidiano. La próxima vez que necesite alguno de estos artículos, consulte esta sección primero para que pueda añadirlo a su pedido y no tener que ir hasta las tiendas. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda para hallar algo, llame a nuestro equipo de ingeniería de aplicaciones. Están disponibles 24 horas al día, 365 días al año.

Acerca de este autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum