Artículos y blogs

Image of Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 2) Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 2)

Creating a low-cost prosthetic arm is challenging, but making one that is also easy to calibrate and accurate is even tougher.

Image of Resistor-Integrated Microswitches Improve System Reliability Through Four-State Detection Los microinterruptores integrados en resistencias mejoran la fiabilidad del sistema gracias a la detección de cuatro estados Fecha de publicación: 2026-04-21

Los microinterruptores integrados en resistencias simplifican el cableado y mejoran la fiabilidad del sistema con detección de cuatro estados para el autodiagnóstico y la supervisión remota de fallos.

Image of Piezoelectric Ceramics: Driving the Silent Interaction Revolution Cerámica piezoeléctrica: impulsando la revolución de la interacción silenciosa

La tecnología cerámica piezoeléctrica genera una carga eléctrica cuando se somete a tensiones mecánicas y sufre deformación cuando se aplica un campo eléctrico.

Image of Sound Generation and Musical Microcontrollers Sound Generation and Musical Microcontrollers

Explore audio output options, including piezos, speakers, DACs, and playback boards for creating music and sound effects in microcontroller projects.

Image of Building a Dynamometer for the Openwheel Project - Part 1 Building a Dynamometer for the Openwheel Project - Part 1

Explore a custom-built dyno for hub motors using load cells and Arduino, enabling accurate power and torque measurements.

Image of Understanding the Difference Between Latching and Non-Latching Relays Comprender la diferencia entre relés con enclavamiento y sin enclavamiento Fecha de publicación: 2026-04-07

Los relés son un componente fundamental en los sistemas electrónicos, ya que permiten un control fiable de los circuitos en aplicaciones industriales, comerciales y de consumo.

Image of Humanoids – What Does the Future Look Like? Humanoides: ¿Cómo es el futuro?

El ritmo de la innovación se está acelerando rápidamente, impulsado por los avances en IA, robótica y potencia computacional, y las posibilidades se expanden mucho más allá de tareas simples.

Image of Teaching an amplifier new tricks: The story of the operational amplifier Teaching an amplifier new tricks: The story of the operational amplifier eMagazine Articles

An operational amplifier, or opamp, is not defined by what it contains or how it is built, but by how it is used.

Image of XRP CoreXY Chessboard Reimagined XRP CoreXY Chessboard Reimagined

Discover how the XRP CoreXY chessboard prototype evolved with improved durability, lighting effects, and a compact transportable design.

Image of I’m Reviving the Openwheel Project! I’m Reviving the Openwheel Project!

Follow the revival of an open-source self-balancing skateboard with upgraded motor, VESC controller, and improved design.

Image of Potter and Brumfield (P&B) Relays by TE Connectivity Relés de Potter and Brumfield (P&B) de TE Connectivity

Los relés de TE Connectivity se utilizan en HVAC y refrigeración, electrodomésticos, automatización industrial, automoción y transporte, así como en seguridad y control de acceso.

Image of Exploring TE Connectivity’s Trusted Brands Conocer las marcas de confianza de TE Connectivity

Una breve charla sobre el amplio portafolio de productos de interconexión de TE Connectivity.

Image of The Role of Power Relays in Reliable HVAC System Design El papel de los relés de potencia en el diseño fiable de sistemas HVAC Fecha de publicación: 2026-02-05

Los relés de potencia forman la frontera eléctrica entre las cargas de alta potencia que realizan el trabajo real en los sistemas de climatización y la electrónica de control de baja tensión.

Image of How to Synchronize Pneumatic Components for Maximum Efficiency Cómo sincronizar los componentes neumáticos para obtener la máxima eficacia Fecha de publicación: 2026-01-29

Un esbozo de un enfoque a nivel de sistema para el diseño neumático y cómo la sincronización de seis categorías de componentes clave puede mejorar la eficiencia energética.

Image of Rotary DIP Switches and Their Application in Modern Devices Interruptores DIP giratorios y su aplicación en dispositivos modernos Fecha de publicación: 2026-01-13

Una inmersión en la funcionalidad básica de los interruptores DIP giratorios y su continua relevancia en el diseño electrónico moderno.

Image of The Role of Pulse Width Modulation (PWM) in Electronics El papel de la modulación por ancho de pulsos en la electrónica Fecha de publicación: 2025-12-05

Un análisis de los fundamentos de la modulación por ancho de pulsos (PWM) como técnica de control de potencia y algunas de las aplicaciones en las que se utiliza.

Image of Piezoelectric Ceramics: From High-Frequency Compensation to Smart Tactile Feedback, Reshaping Audio and Interaction Cerámica piezoeléctrica: desde la compensación de altas frecuencias hasta la retroalimentación táctil inteligente, remodelando el audio y la interacción

Una aplicación innovadora de auriculares piezoeléctricos cerámicos compensa eficazmente las carencias de los transductores dinámicos tradicionales.

Image of Building Blocks for Industry 4.0 Applications Componentes básicos para aplicaciones en la Industria 4.0

La cartera de TE Connectivity preparada para Internet 4.0 proporciona los componentes básicos para nuevos diseños de aplicaciones centrados en la conectividad y la seguridad.

Image of Optimizing Industrial HMI Design with Modular 22 mm Pilot Devices Optimización del diseño de HMI industriales con dispositivos piloto modulares de 22 mm Fecha de publicación: 2025-11-05

Explore un enfoque modular de los dispositivos piloto de 22 mm que aborda los retos industriales con los pulsadores de funcionalidad configurable en campo de la serie M22 de Eaton.

Image of Why Rear Enclosures Are Crucial for Miniature Speakers Por qué las carcasas traseras son cruciales para los altavoces en miniatura Fecha de publicación: 2025-10-30

Los altavoces no solo dependen de sus componentes internos, sino también del entorno acústico en el que funcionan, como las carcasas traseras.