El papel de los relés de potencia en el diseño fiable de sistemas HVAC

Por Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

Los relés de potencia forman la frontera eléctrica entre la electrónica de control de baja tensión y las cargas de alta potencia que realizan el trabajo real en los sistemas de climatización. Cuando un termostato señala el arranque de un compresor, un ventilador interior se pone en marcha o se conecta la calefacción auxiliar, un relé debe traducir esa orden de control en una transición de potencia segura y repetible. Estas conmutaciones se producen en condiciones eléctricas y ambientales exigentes, por lo que la selección del relé es una decisión de diseño clave.

Los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) se enfrentan habitualmente a elevadas corrientes de entrada en el motor, grandes oscilaciones de temperatura, humedad elevada y frecuentes ciclos de conmutación. A medida que la adopción de sistemas de aire acondicionado y bombas de calor sigue aumentando -impulsada por las iniciativas de electrificación, las tendencias climáticas y los mandatos de eficiencia energética-, las expectativas de fiabilidad y vida útil aumentan en paralelo. Normas como SEER, HSPF y los códigos energéticos regionales presionan aún más a los diseñadores para que reduzcan las pérdidas parásitas, controlen el aumento térmico en las placas de circuito impreso y mantengan un rendimiento eléctrico constante durante años de funcionamiento.

Cómo funcionan los relés en las arquitecturas de climatización

A nivel de sistema, los relés actúan como dispositivos de aislamiento controlado que permiten a los circuitos lógicos de baja potencia gestionar cargas de alta tensión o alta corriente. Las cargas grandes, como los compresores, suelen conmutarse mediante contactores montados en panel, mientras que los relés montados en placa de circuito impreso se encargan de funciones como ventiladores interiores, calentadores, bombas y válvulas.

Las convenciones sobre la tensión de control varían mucho. En muchos sistemas norteamericanos, los bucles de control de 24 VCA siguen siendo habituales, mientras que las nuevas plataformas impulsadas por inversores se basan cada vez más en el control de CC de bajo voltaje (normalmente 5 V o 12 V). Estas diferencias influyen en la selección de la bobina, en los márgenes de captación y caída y en la eficacia general de la placa de control. En los diseños multirregión, la validación del funcionamiento de los relés a través de las tolerancias de tensión y las condiciones de caídas de tensión es fundamental para evitar fallos o conmutaciones incompletas.

Aunque factores como el tipo de bobina o el material de contacto pueden parecer secundarios durante las primeras fases de diseño, afectan directamente al consumo de energía, al ruido eléctrico y a la fiabilidad a largo plazo una vez que los sistemas se implementan sobre el terreno.

Tensión eléctrica e impacto de la corriente de irrupción

Uno de los factores de estrés más importantes para los relés HVAC es la corriente de irrupción del motor. Los compresores y los motores de los ventiladores pueden consumir varias veces su corriente nominal en estado estacionario durante el arranque. Cuando los contactos del relé se cierran en estas condiciones, se produce un arco eléctrico en la transición de los contactos de abierto a cerrado. Con el tiempo, esta formación de arco degrada las superficies de contacto, aumenta la resistencia de los contactos y eleva las temperaturas localizadas.

El rebote de los contactos durante el cierre intensifica aún más el arco, acelerando el desgaste y acortando la vida útil. Por este motivo, los relés HVAC emplean con frecuencia materiales de contacto como el óxido de plata y estaño, que ofrecen una mayor resistencia a la soldadura y la erosión al conmutar cargas inductivas.

Diagrama del arco eléctrico provocado por la conmutación inductivaFigura 1: El arco eléctrico provocado por la conmutación inductiva acelera el desgaste de los contactos y reduce la vida útil del relé. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Aunque los compresores accionados por inversores reducen la tensión de arranque al aumentar gradualmente la velocidad del motor, los relés siguen utilizándose en gran medida en otras partes del sistema. Las válvulas de inversión, los calentadores auxiliares, las bombas y los circuitos de descongelación pueden conmutar con frecuencia, e incluso las cargas inductivas moderadas pueden generar transitorios de tensión perjudiciales si no se gestionan adecuadamente con componentes de supresión como los amortiguadores RC o los varistores.

Aplicaciones comunes de HVAC para relés de potencia

Los relés están distribuidos por todos los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, soportando tanto funciones primarias como secundarias. Los ventiladores del condensador y los sopladores de interior son cargas típicas accionadas por relé, que requieren componentes que toleren los ciclos repetitivos y el estrés inductivo. Aunque estos motores consumen menos energía que los compresores, su funcionamiento frecuente hace que la resistencia mecánica y la estabilidad de los contactos sean esenciales.

En los sistemas de bomba de calor, los relés suelen controlar los solenoides de las válvulas de inversión, que determinan la dirección del flujo de refrigerante entre los modos de calefacción y refrigeración. Se requiere una conmutación precisa para evitar desequilibrios de presión que puedan comprometer la eficacia o la fiabilidad del sistema.

Los relés también gestionan cargas resistivas como los calentadores del cárter y las cintas calefactoras eléctricas. Estos componentes pueden funcionar de forma continua o en configuraciones por etapas, lo que exige relés capaces de transportar altas corrientes de estado estacionario sin un aumento excesivo de la temperatura. Las funciones adicionales, como las bombas de condensado, los humidificadores y los accesorios auxiliares, ilustran aún más cómo los relés sirven como habilitadores críticos en toda la plataforma HVAC.

Consideraciones clave de diseño para la selección de relés HVAC

Los valores eléctricos nominales deben evaluarse más allá de la corriente de carga nominal. Los diseñadores deben tener en cuenta los picos de arranque, las condiciones de rotor bloqueado y los peores escenarios de fallo. En muchos casos, la tensión eléctrica más grave se produce durante la apertura de los contactos, cuando la energía inductiva genera un arco sostenido que pone en peligro la integridad de los contactos.

La exposición ambiental es igualmente importante. Los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado pueden funcionar en recintos de tejados, sótanos o unidades exteriores donde las temperaturas oscilan entre condiciones invernales bajo cero y elevados calores estivales. La humedad, la condensación y los contaminantes transportados por el aire pueden degradar aún más el rendimiento si las carcasas y los sistemas de aislamiento no están diseñados adecuadamente.

La estrategia de control también influye en la elección del relé. Las bobinas accionadas por CA, las bobinas de CC y la lógica referenciada a la red introducen cada una de ellas compensaciones relacionadas con la eficiencia, la EMI y la gestión térmica. La alineación temprana con los requisitos normativos, como las normas UL e IEC que rigen la línea de fuga, la holgura y la inflamabilidad de los materiales, ayuda a evitar rediseños de última hora y retrasos en la certificación.

Desafíos de relé exclusivos de las bombas de calor aerotérmicas

Las bombas de calor aerotérmicas plantean exigencias adicionales al rendimiento de los relés debido a su complejidad de funcionamiento. Las válvulas inversoras deben accionarse en coordinación con los compresores y ventiladores, lo que exige una sincronización constante y una conmutación fiable en condiciones de carga variables.

Los calentadores eléctricos auxiliares introducen eventos de conmutación de alta corriente, a menudo en configuraciones de varias etapas. Los relés que controlan estos elementos deben manejar una corriente sostenida sin un calentamiento excesivo de los contactos ni degradación mecánica.

Los ciclos de descongelación aumentan aún más la actividad de los relés. Durante el funcionamiento en climas fríos, los sistemas invierten periódicamente su funcionamiento para eliminar la escarcha de las bobinas exteriores, lo que requiere múltiples conmutaciones coordinadas. Los compresores de velocidad fija experimentan mayores corrientes de entrada a bajas temperaturas, lo que agrava el estrés eléctrico durante estos ciclos.

Para reducir el consumo de energía en modo de espera, muchos diseños modernos incorporan relés de bajo consumo o de enclavamiento en el nivel de la placa de control. Aunque estos enfoques mejoran la eficiencia del sistema, los diseñadores aún deben tener en cuenta las cargas aguas abajo, como los solenoides de las válvulas de inversión, que requieren una alimentación continua una vez energizados.

Un marco práctico de selección de relés

Un enfoque de evaluación estructurado simplifica la selección de relés para aplicaciones de climatización. Los criterios clave incluyen la clasificación eléctrica en condiciones de sobretensión, la robustez medioambiental, la eficiencia de la bobina, el cumplimiento de la normativa y la resistencia mecánica. Revisar estos factores al principio del proceso de diseño ayuda a garantizar un rendimiento fiable durante toda la vida útil del sistema. En el cuadro 1 se describen con más detalle.

Consideración Detalles
Revisión de la carga Tenga en cuenta la potencia del motor, las cargas resistivas de los calentadores, los valores nominales de conexión/desconexión independientes y el amperaje de irrupción o de rotor bloqueado (LRA).
Tensión y frecuencia Confirme la compatibilidad con las condiciones de suministro (por ejemplo, 120 VCA, 240 VCA, 24 VCA, CC, monofásico o trifásico). Haga coincidir las clasificaciones de los relés con los estándares más comunes en el mercado objetivo.
Condiciones medioambientales Evalúe las temperaturas ambiente previstas y la exposición del recinto. Elija el aislamiento, el sellado y los materiales adecuados para la humedad, la condensación y los contaminantes.
Cumplimiento de normas Verifique el cumplimiento de las normas UL, IEC y otras normas aplicables que cubran la seguridad, la fluencia/deslizamiento y la inflamabilidad.
Capacidad de servicio Considere si los relés son reemplazables sobre el terreno y la facilidad con la que los técnicos pueden acceder a ellos e interactuar con ellos durante el mantenimiento.
Diseño de la bobina Asegúrese de que el tipo de bobina se ajusta al modo de funcionamiento previsto y de que los requisitos de potencia de la bobina son compatibles con el sistema de control.

Tabla 1: Lista de comprobación para la selección de relés para HVAC. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Reflexiones finales

Los relés de potencia pueden parecer componentes pequeños dentro de un sistema de climatización, pero su influencia en la fiabilidad, la eficiencia y la vida útil es sustancial. A medida que los diseños de HVAC evolucionan hacia una mayor eficiencia y una mayor electrificación, el rendimiento de los relés se vuelve aún más crítico. Tratar los relés como elementos centrales de diseño y no como mercancías intercambiables da como resultado sistemas que conmutan limpiamente, funcionan con eficacia y soportan años de exigente servicio. La amplia gama de relés de potencia de Same Sky cumple estos requisitos en una gran variedad de aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Acerca de este autor

Image of Nick Grillone

Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

Nick Grillone brings over 10 years of customer support experience to the Same Sky's Applications Engineering team. His technical and application expertise is particularly focused on our diverse range of audio components, such as microphones and speakers, as well as our sensor technology offering. In his spare time, Nick enjoys all things outdoors with his partner and his dog, including backpacking, camping, cycling, and paddleboarding.