Humanoides: ¿Cómo es el futuro?

He estado pensando mucho últimamente en la tecnología de IA, específicamente en los humanoides, y en cómo podría ser el futuro a medida que se vuelvan más capaces y se difundan. Aunque algunas personas siguen siendo escépticas y entiendo perfectamente sus preocupaciones, no puedo evitar sentirme entusiasmado por lo que viene. El ritmo de la innovación se está acelerando rápidamente, impulsado por los avances en IA, robótica y potencia computacional, y las posibilidades se expanden mucho más allá de tareas simples.

Tradicionalmente, el término humanoide se ha asociado a máquinas que realizan tareas repetitivas o físicamente exigentes. Hoy en día, eso sigue siendo un foco principal, pero mirando hacia el futuro, los humanoides están posicionados para convertirse en mucho más. Están evolucionando hacia socios adaptables diseñados para operar de forma segura en entornos humanos, desde fábricas y almacenes hasta hogares y hospitales.

Instalaciones de larga estación, hospitales y sanidad

La atención de la salud es una de las industrias que se espera que más se beneficie. La carga de trabajo de enfermeras, auxiliares y cuidadores sigue aumentando, especialmente en los centros de atención a la memoria, donde la escasez de personal es una lucha diaria. Los humanoides podrían ayudar a apoyar a estos trabajadores entregando comidas y medicinas, colaborando con tareas de movilidad y proporcionando monitorización o recordatorios para residentes con deterioro cognitivo. Algunos pronósticos incluso indican que los humanoides empiezan a cubrir carencias medibles en la atención a personas mayores para 2035, ofreciendo compañía y supervisión de seguridad para poblaciones envejecidas.I

Además, imagina lo que ocurre cuando la robótica se cruza con la medicina de precisión. La cirugía ya ha evolucionado desde procedimientos invasivos hasta laparoscopía mínimamente invasiva. Con precisión humanoide y guiada por IA, las intervenciones médicas del mañana podrían volverse aún más dirigidas, mejorando potencialmente los tiempos de recuperación o mejorando la precisión de los procedimientos y tecnologías dirigidos al cáncer.

(Fuente de la imagen: Moxi – Diligent Robotics)

Militar, policía, bomberos

Los humanoides también podrían desempeñar papeles vitales en entornos de alto riesgo. Imagina robots implementados para gestionar el tráfico en una escena de accidente, entrar en edificios en llamas, zonas de guerra o ayudar en peligrosas operaciones de búsqueda y rescate. Su capacidad para operar donde la seguridad humana está amenazada los hace ideales para la respuesta a emergencias y zonas de desastre. Las proyecciones ya muestran que los humanoides se utilizan en entornos de trabajo peligrosos o de alta fricción para reducir el riesgo humano.

Este robot de extinción de incendios puede apagar incendios hasta durante 10 horas. (Fuente de la imagen: Ambipar)

Agricultura

En la agricultura, ya existe la base para equipos que pueden automoverse, ¡y está en auge! ¿Entonces por qué tener a alguien sentado en un tractor todo el día? Con autonomía y supervisión humanoide, los agricultores podrían pronto controlar toda una flota desde su teléfono. A medida que aumentan las escasez de mano de obra a nivel mundial, los humanoides están preparados para desempeñar roles en la logística y en tareas agrícolas repetitivas.

¿Estamos entrando en la era de los granjeros robot? (Imagen de Techslang)

Entretenimiento, deportes y educación

Se espera que los humanoides se conviertan en compañeros de aprendizaje interactivos en las escuelas, ofreciendo tutorías personalizadas y apoyo para niños con necesidades diversas. También pueden participar en entretenimiento, artistas, operadores de acrobacias o incluso socios colaborativos en el entrenamiento deportivo. En las ciudades, los humanoides podrían ayudar con la navegación de multitudes o la traducción en tiempo real. Consulta robots educativos para más información.

La evolución de la traducción automática apunta hacia las máquinas. (Fuente de la imagen: Tarjama)

Inicio

Imagine un mundo donde la preparación, la cocina, la limpieza y las tareas cotidianas del hogar las realiza un asistente humanoide. Las empresas que desarrollan robots amigables para el hogar ya están en este camino. Sinceramente, aquí es donde más ilusiono y me encanta mi aspiradora robótica. Imagine que se llaman en el trabajo y que sus suegros vienen a las 5:00 p.m., sin problema.  Tome el teléfono y haga que su robot prepare la cena, limpie la casa y quite la nieve del camino de entrada. Todo mientras está en el trabajo.

¿Necesita ayuda con las tareas del hogar? Los robots humanoides pueden ayudar. (Fuente de la imagen: Camille Cohen para The Washington Post vía Getty)

Exploraciones

Ya sea en océanos profundos, cuevas remotas o incluso otros planetas, los humanoides pueden liderar misiones de exploración a las que los humanos no pueden ir fácilmente. Con sensores avanzados y adaptabilidad, pronto podrían convertirse en herramientas esenciales para el descubrimiento científico en entornos extremos. Me resulta muy intrigante porque hay muchas incógnitas sin explotar en nuestros océanos. ¿Sabe que el 70% de la Tierra es agua y solo el 27% de nuestros océanos han sido cartografiados, pero menos del 5% han sido explorados o fotografiados?

Los robots serán el futuro de la exploración oceánica. (Fuente de la imagen: ASME)

El auge de los humanoides no se trata solo de máquinas futuristas. Se trata de expandir el potencial humano. Al asumir tareas repetitivas, peligrosas e intensivas en mano de obra en diferentes sectores, crean espacio para que las personas se centren en un trabajo más profundo, una conexión significativa y la innovación. El futuro de los humanoides no es algo a lo que temer. Es una oportunidad para reimaginar cómo vivimos, trabajamos y cuidamos unos a otros, y ese futuro está más cerca de lo que pensamos. Sea lo que sea que diseñe, en DigiKey lo ayudamos desde los prototipos hasta la producción.ii

(Imagen creada usando Co-Pilot)

Información adicional:

i bccresearch.com

ii ¿Cuánto océano se ha explorado? - NOAA Ocean Exploration

Acerca de este autor

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton, gerente de productos de DigiKey, ha formado parte de DigiKey desde 2003 y está a cargo de los productos electromecánicos, pasivos y de interconexión. Se comunica a diario con ingenieros/clientes (tanto internos como externos) para ayudar a impulsar las ventas con conocimiento exhaustivo de los productos. Kathy tiene un título técnico en electrónica/automotriz y formó parte del equipo de Ingeniería de aplicaciones de DigiKey antes de su puesta en la Administración de productos. Fuera del trabajo, es una ávida pescadora, tanto a nivel de competencia como por entretenimiento en el agua.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum