USD

Calculador de conversión de la ley de Ohm

Información sobre:

La ley de Ohm explica la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia al establecer que la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos.

Definición de la Ley de Ohm

Es una ley relacionada con la diferencia de voltaje entre dos puntos, la circulación de corriente eléctrica entre ellos y la resistencia del trayecto de la corriente. En términos matemáticos, la ley establece que V = IR donde V es la diferencia de voltaje, I es la corriente expresada en amperes y R es la resistencia en ohmios. Para un voltaje dado, a mayor resistencia, menor flujo de corriente.

Ingrese cualquiera de los dos valores y haga clic para calcular los valores restantes.

Voltaje
V
Corriente:
A
Resistencia:
Ω
Potencia:
W

Productos relacionados: