Cómo leer un esquema

Un esquema es una hoja de ruta para la creación de cualquier proyecto electrónico. Sin un esquema, encontrar el camino hacia el producto terminado puede ser bastante dificultoso e incluso, de vez en cuando, atemorizante. Los esquemas no solo muestran los componentes, etiquetas y conexiones eléctricas de un circuito, sino que también ayudan a estandarizar la visualización del circuito. El uso de símbolos estandarizados facilita que otras personas ayuden a solucionar problemas en un diseño complejo.

Al leer o crear un esquema, hay muchos aspectos relacionados con la conformidad que debemos tener en cuenta. Imagine lo difícil y confuso que sería entender un esquema si cada uno utilizara símbolos y estándares diferentes.

A continuación, se muestra un ejemplo de un esquema de un theremín de luz. ¿Cómo podemos saberlo? Por el uso de símbolos y conexiones estandarizadas y esquemáticas.

Para obtener más información sobre los símbolos esquemáticos comunes, haga clic aquí.

Supongamos que no conocemos alguno de estos símbolos, un esquema tiene generalmente algún tipo de etiqueta o nota que describe la pieza, lo que ayuda a descifrar cuál podría ser el componente.

El esquema del ejemplo anterior presenta un componente que merece una mirada más profunda. El temporizador 555 se muestra como el circuito integrado (IC) físico en vez de como un símbolo. Esta no es la forma en que se muestran normalmente. Los dos ejemplos siguientes muestran de manera más precisa cómo aparecería un IC en un esquema. El ejemplo de la izquierda muestra solo los pines y su función, pero no incluye los números de los pines. En este caso, deberíamos volver a consultar la hoja de datos de ese IC específico para determinar el diseño. El ejemplo de la derecha muestra la función y el número del pin, pero estos elementos están dispuestos al azar alrededor del símbolo, lo que difiere de su ubicación real en el IC físico.

Ahora, veamos cómo se muestran las conexiones al consultar de nuevo el esquema original.

Las líneas que conectan cada componente se conocen como redes y representan una ruta conductiva. Ejemplo de una ruta conductiva serían cables o trazas en una placa de circuito. Los círculos o puntos donde las rutas conductivas se sobreponen indican las conexiones, mientras los arcos indican que no hay ninguna conexión. A veces, un esquema tendrá dos rutas conductivas que se muestran superpuestas sin puntos ni arcos, lo que se debe entender como que no hay ninguna conexión.

Otro punto clave que se debe destacar es la polaridad. El condensador de 100 µF en el esquema anterior está polarizado, lo que significa que el componente se debe colocar en la dirección adecuada. Voltear el componente de manera que los conductores se dispongan al contrario de lo que se muestra en el esquema podría ocasionar una falla catastrófica en la pieza o en el circuito. Otro tipo de componentes a los que se debe prestar atención son los diodos, tales como los LED. Siempre tenga en cuenta la polaridad de la pieza cuando corresponda.

A continuación, se presenta un esquema más grande y complejo que muestra algunas conexiones utilizando etiquetas de red (a veces llamadas puertos). Las etiquetas de red con el texto correspondiente indican las conexiones eléctricas sin mostrar realmente la ruta conductiva. Esta técnica se utiliza en esquemas más grandes para ahorrar espacio y facilitar la lectura. También se implementa cuando los esquemas son tan grandes que abarcan más de una página. Esta es la mejor manera y la más lógica de representar redes conectadas en este caso.

Una gran forma de aprender sobre esquemas consiste simplemente en comenzar a trabajar y crear uno. Aquí en DigiKey ofrecemos herramientas para cada paso del proceso de diseño. Eche un vistazo a la variedad de herramientas aquí: https://www.digikey.com/en/resources/design-tools/design-tools y encuentre una herramienta que se adecue a todas las necesidades de su diseño.

Acerca de este autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum