¿Qué son los símbolos esquemáticos?

Tanto si es un estudiante que trabaja para obtener un título en electrónica o un aficionado que intenta incursionar en esta área, uno de los primeros temas que necesita aprender es cómo leer un esquema. ¿Qué es un esquema? Es un diagrama de cableado simplificado que muestra todos los componentes y las conexiones eléctricas dentro de un circuito. Pero antes de leer un esquema, deberá aprender diferentes símbolos de componentes. Esta guía le mostrará los componentes más comunes que los principiantes deben aprender primero.

Los símbolos esquemáticos han sido estandarizados por dos directrices diferentes: El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Cada estándar tendrá sus propias versiones del símbolo esquemático de un componente. Es importante seguir uno de estos dos estándares para que, si alguien más se encuentra con un esquema que usted haya creado, pueda leerlo correctamente. Sin estos estándares, cualquier persona que quisiera leer un esquema y reparar dispositivos electrónicos tendría una tarea casi imposible.

Ejemplos:

Resistencias

La izquierda es ANSI y la derecha es IEC

Potenciómetros

Simplemente agregue flechas a los símbolos de Resistencia ANSI e IEC. La flecha indica el terminal variable.

La izquierda es ANSI y la derecha es IEC

Capacitores

El polarizado no siempre aparecerá con el símbolo +

La izquierda es el polarizado de ANSI, el centro es el polarizado de IEC, la derecha es ANSI/IEC no polarizado

LED: Diodo emisor de luz

Estos tienen la misma apariencia que los diodos, excepto por las pequeñas flechas que indican la emisión de luz.

Estos son intercambiables de ANSI a IEC

Fuentes de energía

Principal

Las dos imágenes de la izquierda representan fuentes de energía de celda de batería de CC, la primera para celdas múltiples y la segunda para una sola celda. Estos no siempre tendrán los símbolos + y -. La tercera desde la izquierda que encierra los símbolos + y - es una fuente de CC sin celda de batería. La del extremo derecho es una fuente de alimentación de CA.

Secundario

Estos se utilizan principalmente en esquemas grandes que abarcan varias páginas o, simplemente, para limpiar el esquema cuando hay demasiadas conexiones de vuelta en la fuente de alimentación principal.

Interruptores

Estas son algunas variaciones de interruptores que muestran un par de combinaciones diferentes de postes y tiros.

IC: Circuitos integrados

También conocidos como chips

El IC físico puede tener una muesca en un extremo o un punto cerca de una esquina. El pin a la izquierda de la muesca y a la izquierda del punto en los ejemplos anteriores es el pin 1. Bajando (en sentido contrario a las agujas del reloj), el lado izquierdo de cada uno es 1-4, luego arriba el lado derecho es 5-8, con el pin 8 como la parte superior derecha en los ejemplos izquierdo y central. El símbolo de la derecha ilustra cómo los IC se muestran más comúnmente en un esquema. Aquí los pines se colocan al azar en función de dónde encajan mejor en el esquema. Es importante prestar atención a esto al hacer conexiones.

Estos son los símbolos más comunes que se encuentran dentro de un esquema. Hay mucho más que aprender, pero a veces la forma más fácil de aprenderlos es cuando sea necesario. Si desea obtener más información sobre este tema, visite https://www.digikey.com/schemeit/project/, seleccione la casilla junto a "Mostrar solo partes del catálogo con símbolos" y pruebe mover diferentes partes en el esquema para ver cómo se ven los símbolos.

Acerca de este autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum