Transforme su instalación de LabJack en 15 minutos o menos con el software JEDI One de Machinechat
Fundado en 2001, LabJack es un fabricante popular de módulos sólidos de DAQ (adquisición de datos industriales) que permiten a los desarrolladores e integradores de sistemas extraer datos de sensores y actuadores de control a través de entradas y salidas analógicas y digitales. Las soluciones basadas en USB, Wi-Fi y Ethernet de LabJack se utilizan para aplicaciones que van desde instalaciones comerciales hasta laboratorios y sistemas de construcción que requieren medición de velocidad, luz, sonido, vibración, temperatura, concentración de gas y más. Los datos de los sensores y los actuadores se transmiten a través de un LabJack a un servidor o a una PC.
(Fuente de la imagen: Machinechat)
En este artículo, los desarrolladores e integradores de sistemas pueden aprender a transformar, en tres sencillos pasos (y en menos de 15 minutos), las lecturas de LabJack en datos de IoT (Internet de las cosas) utilizables y procesables. Al utilizar JEDI One de Machinechat para PC o Mac, los desarrolladores e integradores de sistemas podrán procesar datos de LabJack en el borde y realizar las siguientes operaciones:
- Configurar informes históricos y en tiempo real basados en la Web a través de datos, dispositivos y paneles de visualización de sistemas
- Configurar reglas, alertas y notificaciones
- Habilitar el almacenamiento local configurable de datos
Además de lo anterior, JEDI One permite que los desarrolladores e integradores de sistemas puedan:
- Crear complementos de acción que se ejecuten cuando se cumplan ciertos parámetros de datos
- Monitorear dispositivos de red críticos
- Reducir o incluso eliminar los costos de computación en la nube y el tiempo dedicado al desarrollo de software personalizado
Las instrucciones incluidas en esta guía práctica se aplican a cualquier solución de DAQ de LabJack, entre ellas:
- Tarjetas de opción LabJack
- Controladores Labjack
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum