El cable de carga para vehículos eléctricos adecuado brinda comodidad al usuario y al mismo tiempo garantiza seguridad y confiabilidad

La persona promedio se siente muy cómoda enchufando y desenchufando conectores eléctricos pequeños y medianos. No dudan en hacerlo con conectores USB, coaxiales de RF, HDMI y otros pequeños de bajo voltaje sin protección para sus teléfonos y muchos otros dispositivos. También han utilizado esos conectores de “barril” completamente expuestos junto con adaptadores CA-CC (transformadores de corriente portátiles) para cargar dispositivos. Como todos estos son conectores de bajo voltaje y baja potencia, no existe ningún peligro para el usuario.

Incluso con voltajes más altos, la mayoría de los consumidores no tienen problemas para enchufar cables de línea de CA (120/240 voltios) según sea necesario, y hacerlo es algo menos frecuente que con conectores de menor voltaje. La gente ha aprendido a tener un cuidado razonable con estos conectores de CA, ya que no están completamente cerrados, tienen clavijas algo expuestas y, a menudo, tienen aislamientos y cuerpos de conectores viejos y agrietados.

De hecho, es sorprendente ver cuántas muertes y heridos se producen por choques lineales. Según un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina/Institutos Nacionales de la Salud (Lesiones eléctricas)1, hay aproximadamente 1000 muertes al año como resultado de lesiones eléctricas en los Estados Unidos. De ellas, aproximadamente 400 se deben a lesiones eléctricas de alto voltaje, mientras que los rayos causan entre 50 y 300. También hay al menos 30,000 incidentes de descargas eléctricas al año que no son mortales, y aproximadamente el 5% de todos los ingresos a unidades de quemados en Estados Unidos se producen como resultado de lesiones eléctricas.

Aproximadamente el 20% de todas las lesiones eléctricas ocurren en niños, incluidos niños pequeños y adolescentes, y la mayoría de ellas ocurren en el hogar. En los adultos, estas lesiones ocurren principalmente en entornos ocupacionales y son la cuarta causa principal de muerte traumática relacionada con el lugar de trabajo. La buena noticia es que los choques “en casa”, con quemaduras y cosas peores, son bastante raros. En resumen: la gente sabe que los voltajes de línea de CA son potencialmente peligrosos y, por lo tanto, se procede con precaución razonable al manipular cables y enchufes de línea de CA. Esta familiaridad y la seguridad asociada deben convertirse en parte de la experiencia del usuario de vehículos eléctricos (EV).

La carga de vehículos eléctricos genera familiaridad y preocupaciones de seguridad

Con el uso más amplio de los vehículos eléctricos, se espera que los consumidores promedio se sientan cómodos con un mayor nivel de voltaje, corriente y potencia (hasta 250 kilovatios, o kW), junto con los conectores y arneses de cables asociados. Si bien algunos usuarios de vehículos eléctricos planean cargar “durante la noche en casa” usando una línea de CA (VAC) de 120/240 voltios, muchos también instalarán cargadores de CC de nivel 2 de mayor potencia en casa para aprovechar su tiempo de carga mucho más rápido y su mayor eficiencia. Sin duda, los usuarios también utilizarán cargadores de nivel 2 en la carretera en las estaciones de carga públicas. Estos usuarios esperan que el proceso de conexión/desconexión sea simple y confiable, con una secuencia de reabastecimiento similar a la de la gasolina y el diésel para motores de combustión interna (ICE) (Figura 1).

Figura 1: Parte de establecer un factor de comodidad de los EV para los usuarios es garantizar que la secuencia de conexión y desconexión para la carga se parezca a la de los vehículos ICE típicos (Fuente de la imagen: Phoenix Contact)

Estos cargadores requieren una disposición de cableado y conector que debe cumplir objetivos desafiantes relacionados con la simplicidad de uso, gran similitud con el factor de forma de gasolina/diésel, capacidad eléctrica significativa, seguridad eléctrica y térmica, y robustez general, incluida la resistencia al abuso.

Vale la pena señalar que la industria en realidad utiliza el término "cable" para referirse al conector y su cable, ya que los dos se proporcionan como una única unidad perfectamente integrada, no como dos subconjuntos distintos.

Ejemplo de conector más el cable ilustra el desafío

Los conectores y cables de línea de CA deben cumplir requisitos eléctricos y mecánicos modestos. Estos van desde disposiciones simples de dos cables sin conexión a tierra, como las que se usan con lámparas de mesa residenciales, hasta enchufes de tres cables con conexión a tierra de alta integridad para electrodomésticos. Vienen con cables moldeados sólidos y receptáculos de conectores.

Por el contrario, las disposiciones de los EV deben manejar corrientes y voltajes mucho más altos, detectar el aumento de la temperatura interna debido a las condiciones ambientales y el autocalentamiento, soportar el uso y abuso por parte de los usuarios (caer al suelo, atropellar, dejar en un charco de agua y barro), y aún así proporcionar niveles extremos de integridad eléctrica y mecánica en un entorno desprotegido. Entre los diversos escenarios, los usuarios pueden intentar (y lograr) cargar mientras el vehículo está parcialmente en el agua (Figura 2).

Figura 2: No recomendado, pero aún funciona: las estaciones de carga de EV tienen múltiples niveles de protección para garantizar una carga segura incluso en condiciones muy húmedas. (Fuente de la imagen: Sun/News Group Newspapers/Reino Unido)

No es fácil hacer todo esto, pero se puede hacer, como lo demuestra la familia de cables de carga de CC CCS C-Line (incluidos conectores) para vehículos eléctricos de Phoenix Contact. La familia consta de dos grupos similares, pero con una clara diferencia: está el Tipo 1 para América del Norte (SAE J1772) con un clip de bloqueo discreto y el Tipo 2 para Europa (IEC 62196-3) (Figura 3). Estos dos grupos tienen especificaciones y apariencias físicas ligeramente diferentes.

Figura 3: Los conectores de carga de CC CCS C-Line para América del Norte (izquierda) y Europa (derecha) ofrecen una funcionalidad similar pero en factores de forma ligeramente diferentes. (Fuente de la imagen: Phoenix Contact)

Los cables de carga de CC CCS C-Line están equipados con un conector exclusivo y liviano que está diseñado según los estándares CCS, pero viene en un factor de forma más pequeño para facilitar su manejo y almacenamiento. Estos cables fueron creados para su uso en lugares donde no se necesita alta potencia de carga y donde se prefiere la carga de CC a la de CA. Se utilizarán en residencias personales, complejos de apartamentos, estacionamientos y negocios. Con corrientes de carga de hasta 80 amperios (A), los cables CCS C-Line ofrecen una capacidad de mayor nivel y un tiempo de carga reducido en comparación con los cables de carga de CA.

El mercado principal será el de los fabricantes de equipos de servicio para vehículos eléctricos (EVSE) y los operadores de flotas de vehículos. Dentro de los grupos Tipo 1 y Tipo 2, existen diferentes ofertas con la opción de elegir entre cables de 6 CAE (AWG) o 10 CAE(AWG) según las capacidades actuales involucradas, y longitudes de cable que varían de 4 a 7 metros (m).

A los usuarios no les importan las asignaciones esquemáticas o funcionales de los contactos del conector, como los contactos de alimentación de CC más y menos (DC+ y DC-), la tierra de protección (PE) y los contactos de señal posteriores a la inserción (CS y CP) (Figura 4).

Figura 4: Los contactos críticos del conector CCS C-Line son los contactos de alimentación de CC más y menos (DC+ y DC-), la tierra de protección (PE) y los contactos de señal posteriores a la inserción (CS y CP). (Fuente de la imagen: Phoenix Contact)

En cambio, lo que sí les importa es un factor de forma cómodo con una apariencia familiar y que recuerde al conjunto tradicional de manija de bomba de gasolina/diésel con “empuñadura de pistola” (Figura 5).

Figura 5: En uso, el conjunto de CC que utiliza el dispositivo de carga CCS tiene la familiaridad tranquilizadora de un proceso de reabastecimiento de combustible de un tanque de gas/diésel. (Fuente de la imagen: Phoenix Contact)

Sin embargo, las numerosas características técnicas necesarias para una carga exitosa de EV según CCS deben ser invisibles o transparentes para los usuarios; estas características están relacionadas con los números encerrados en un círculo en la Figura 6.

Figura 6: El CCS C-Line incluye seis características y funciones técnicas y de rendimiento clave que el usuario puede no notar (a menos que haya una etiqueta y un logotipo), pero que son fundamentales para un funcionamiento adecuado, eficaz, confiable y seguro. (Fuente de la imagen: Phoenix Contact, modificado por Bill Schweber)

1) Tecnología de sensor de temperatura integrado: con una medición precisa de la temperatura directamente en los contactos de potencia, el proceso de carga puede interrumpirse en caso de sobrecalentamiento para proteger al usuario de peligros y a la estación de carga de daños.

2) Contactos plateados: las superficies plateadas de los contactos de potencia y señal garantizan una transmisión de energía eficiente, una protección óptima contra la corrosión y una larga vida útil.

3) Un logotipo individual: como alternativa al logotipo de Phoenix Contact, los conectores de carga se pueden suministrar con un logotipo personalizado impreso en una etiqueta de plástico resistente a los rayos UV y a la intemperie.

4) Diseño compacto con mango ergonómico: la forma ergonómica de la zona de agarre garantiza un fácil manejo y una sensación de comodidad. Además, el diseño compacto garantiza que la estación de carga y el conector de carga tengan una apariencia general armoniosa.

5) Concepto de sellado inteligente: el sofisticado concepto de sellado garantiza una estanqueidad longitudinal continua, evitando que la humedad penetre en el conector de carga o en el cable.

6) Cable diseñado según DIN EN 50620: este cable de carga especialmente robusto y con certificación VDE ha sido particularmente diseñado para su uso en aplicaciones de movilidad eléctrica en cuanto al espesor del aislamiento, la flexibilidad del material y otras propiedades.

Conclusión

La carga de CC de EV requiere un conjunto de conector y cable que satisfaga estrictos criterios de rendimiento eléctrico y mecánico. Al mismo tiempo, debe tener una apariencia, sensación, acción y factor de comodidad general que funcione para los consumidores. Los cables de carga de CC CCS C-Line Tipo 1 y Tipo 2 de Phoenix Contact satisfacen estos requisitos y están disponibles en varias versiones para cumplir con diferentes requisitos de diseño final.

Contenido relacionado

1: Los cables CCS compactos proporcionan carga rápida de CC de nivel 2

https://www.digikey.com/es/articles/compact-ccs-cables-provide-level-2-fast-dc-charging

2: Cómo emplear una gama de conectores para respaldar una completa infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

https://www.digikey.com/es/articles/how-to-employ-a-connectors-for-ev-charging-infrastructure

Referencias

1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448087/

Acerca de este autor

Image of Bill Schweber

Bill Schweber es un ingeniero electrónico que ha escrito tres libros sobre sistemas de comunicaciones electrónicas, así como cientos de artículos técnicos, columnas de opinión y características del producto. Anteriormente, se desempeñó como administrador técnico de sitios web para diferentes sitios de temas específicos de EE Times, así como editor ejecutivo y editor analógico en EDN.

En Analog Devices, Inc. (un proveedor líder de circuitos integrados analógicos y de señales mixtas), Bill trabajó en comunicaciones de mercadeo (relaciones públicas); como consecuencia, ha estado en ambos lados de la función técnica de relaciones públicas, ha presentado productos, historias y mensajes de la compañía a los medios y también ha sido destinatario de estos.

Antes de ocupar el puesto de MarCom en Analog, Bill fue editor asociado de su respetada revista técnica y también trabajó en sus grupos de mercadeo de productos e ingeniería de aplicaciones. Antes de dichas funciones, Bill trabajó en Instron Corp., donde realizaba prácticas de diseño analógico y de circuitos de alimentación e integración de sistemas para los controles de máquinas de prueba de materiales.

Tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica (MSEE) (Universidad de Massachusetts) y una licenciatura en Ingeniería Eléctrica (BSEE) (Universidad de Columbia), es un ingeniero profesional registrado y posee una licencia de radio para aficionados de clase avanzada. Además, Bill planificó, escribió y presentó cursos en línea sobre una variedad de temas de ingeniería, incluidos los conceptos básicos de MOSFET, la selección de ADC y los LED de conducción.

More posts by Bill Schweber
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum