Power Distribution Boards: Smart Alternative to Relays
This blog will talk about the core concepts and the theory behind the circuit schematic and how it was approached.
Ethernet automotriz: la columna vertebral de la comunicación moderna a bordo del vehículo
A medida que los vehículos se vuelven cada vez más autónomos y centrados en datos, la necesidad de una columna vertebral de comunicación a bordo de alta velocidad, escalable y fiable es mayor que nunca.
FSAE Blog 2 - Building a Formula Car: Connectors in a Wiring Harness
In our previous blog, we talked about how we’re manufacturing a wiring harness, the essential electrical system in any automobile, for our FSAE car. This blog serves as a continuation and will cover our usage of connectors from DigiKey to make our lives easier and our car better!
FSAE Blog 1 - Building a Formula Car: Wiring Harness
Anteater Formula Racing is a student-run engineering project at UC Irvine. The objective is to design, manufacture, and test a Formula-style car in less than a year to compete yearly in the Formula Society of Automotive Engineers competition in Michigan (FSAE).
Utilice amplificadores optimizados para una detección fiable y precisa de la corriente en automoción
Fecha de publicación: 2026-01-08
Cómo utilizar un amplificador capaz de manejar altas tensiones en modo común para implementar la detección de corriente en el lado alto en circuitos de automóviles.
Por qué los sensores de conductividad térmica son buenos detectores de fugas de hidrógeno
Fecha de publicación: 2025-12-18
Los sensores de detección de fugas de hidrógeno (HLD) de Honeywell son clave para quienes adoptan la energía generada por hidrógeno con bajas emisiones de carbono como alternativa a los combustibles fósiles.
How Hardware Gets Hacked (Part 1)
Learn how embedded systems face physical attacks, key fob risks, competition challenges, and common weaknesses in hardware security.
Las resistencias basadas en acero superan a las de cerámica
Las resistencias de película gruesa sobre acero de Bourns ofrecen densidad, eficiencia térmica y durabilidad que superan las limitaciones cerámicas en aplicaciones de alta potencia.
Los conectores especiales ofrecen conectividad USB-C compatible con la automoción
Fecha de publicación: 2025-11-19
Los conectores USB-C y los receptáculos correspondientes ya están disponibles para los diseñadores de sistemas de automoción.
Detección de fotones de última generación con sensores Broadcom
La familia AFBR-S4 de sensores fotomultiplicadores de silicio avanzados de Broadcom mejora la precisión y fiabilidad para aplicaciones de detección de fotones de alto rendimiento en la producción.
Smarter hardware validation for a smarter vehicle: a modular approach to automotive testing
eMagazine Articles
As the automotive industry accelerates toward increasingly complex electronic systems, the demands on validation and production testing are evolving rapidly.
Simplifying automotive connectivity: Molex’s MX-DaSH solution for wiring harness consolidation
eMagazine Articles
Vehicle harness complexity has grown tremendously due to the integration of advanced driver assistance systems (ADAS).
Los diseñadores deben comprender la causa y el impacto del VCR y cómo mitigarlo
Fecha de publicación: 2025-10-29
Por qué los circuitos de alta tensión y resistencia necesitan resistencias de bajo VCR (coeficiente de resistencia de tensión).
Utilice GMSL para satisfacer con fiabilidad los requisitos de video industrial y de automoción de gran ancho de banda
Fecha de publicación: 2025-10-16
La tecnología de enlace punto a punto GMSL aporta funciones de video multicámara mejoradas a las aplicaciones industriales y de automoción.
Desde el estacionamiento automatizado hasta los hogares inteligentes: los sensores ultrasónicos de grado automotriz altamente confiables de BESTAR Holdings
Los sensores ultrasónicos de grado automotriz con transceptores integrados de tipo cerrado y materiales que absorben el sonido garantizan la estabilidad incluso en entornos extremos.
Los MLCC C0G ofrecen una opción compacta en comparación con los capacitores de película
Conozca cómo los MLCC C0G de Kyocera AVX igualan o superan el rendimiento de los capacitores de película y ahorran espacio.
El papel fundamental de los controladores LED en aplicaciones de iluminación
Fecha de publicación: 2025-08-06
El controlador LED AL5887Q ofrece un control preciso del color RGB, atenuación y una iluminación eficiente en aplicaciones automovilísticas y de visualización.
Selección de inductores de alimentación por cable coaxial para ADAS y sistemas de infoentretenimiento
Fecha de publicación: 2025-07-10
Descubra cómo los inductores especializados Power over Coax (PoC) simplifican el diseño de circuitos bias-T para aplicaciones ADAS, infoentretenimiento y tren motriz.
Utiliza un transformador flyback de automoción para diseñar fuentes de alimentación compactas para vehículos eléctricos
Fecha de publicación: 2025-06-12
Los transformadores flyback son el corazón de las fuentes de alimentación de alto rendimiento para vehículos eléctricos (VE) y es esencial que los diseñadores los conozcan bien.
Selección de cristales para MCU de automoción SPC5 y STM8
Fecha de publicación: 2025-06-11
Una herramienta de selección ayuda a adaptar los cristales de reloj a las MCU SPC5 y STM8 en el exigente entorno del automóvil para garantizar la precisión y estabilidad de la temporización.