Caso de sistemas de alimentación ininterrumpida
Se ha vuelto cada vez más importante proteger los sistemas electrónicos de los transitorios de las líneas de alimentación y mantenerlos en funcionamiento sin interrupción. Esto se ha vuelto especialmente crucial en los sectores comerciales e industriales, donde cualquier tiempo de inactividad causado por problemas de alimentación podría dar lugar a la pérdida de tiempo de producción e ingresos.
El equipo de redes es un área específica donde la protección de la alimentación eléctrica es vital. La mayoría de las empresas confían en la infraestructura de su TI (tecnología de la información) para llevar a cabo las actividades comerciales diarias como tomar pedidos en línea, servicio al cliente e incluso el monitoreo y ejecución de las líneas de producción. Los UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida) normalmente proporcionan la protección de la alimentación para este tipo de equipos.
El uso más notable para un UPS es el suministro de alimentación por batería de respaldo a corto plazo cuando falla la fuente de alimentación principal. Sin embargo, la mayoría de los sistemas UPS pueden compensar una variedad de problemas asociados con la alimentación, como los siguientes:
- Pérdida completa de la alimentación de línea: Según lo mencionado anteriormente, el suministro de alimentación de respaldo es la función principal de un UPS. El corte de alimentación podría ser un evento a corto o largo plazo. Un buen sistema de UPS debería proporcionar alimentación suficiente para respaldar las operaciones normales de una red durante un corto período de tiempo, lo que brinda a los servidores y operadores tiempo para guardar y crear una copia de seguridad de los datos más importantes. Para los cortes a largo plazo, se necesita una fuente de alimentación complementaria, como un generador diésel. En general, únicamente los hospitales, los servicios esenciales y las grandes empresas pueden implementar y mantener generadores.
- Sobretensión en la línea de alimentación: Descritas como transitorios de corta duración y alto voltaje, las sobretensiones en la alimentación pueden surgir de las transiciones de alimentación de equipos grandes en una línea de alimentación compartida, la desconexión de los disyuntores o los relámpagos. Si son lo suficientemente fuertes, las sobretensiones pueden dañar los equipos sin protección en la línea de alimentación. La mayoría de los sistemas UPS se diseñaron para suprimir las sobretensiones en la línea de alimentación, lo que protege el equipo descendente.
- Caída de tensión: Esta es una caída momentánea, o en algunos casos prolongada, del voltaje de la línea que, por lo general, hace que la iluminación incandescente se atenúe; de ahí el término “caída de tensión”. Un UPS mantendrá un voltaje de salida constante en una caída de tensión típica y permitirá que el equipo funcione normalmente a pesar de la situación.
- Punto de falla único: Donde es extremadamente importante mantener la fiabilidad del sistema de alimentación, como en hospitales o grandes empresas, un único UPS muy grande puede ser un punto de falla único y hacer colapsar todo el sitio si tiene un problema. Para obtener más fiabilidad, la integración de muchos sistemas de UPS más pequeños puede proporcionar una redundancia en la protección de la alimentación equivalente a un UPS muy grande.
¿Qué es un UPS?
En pocas palabras, un UPS es un dispositivo que proporciona alimentación de emergencia cuando falla la alimentación de la línea. Lo hace mediante el uso de una o más baterías y un circuito de control. A diferencia de los generadores de reserva, los sistemas UPS proporcionan alimentación de respaldo casi instantánea a los dispositivos descendentes, lo que elimina virtualmente cualquier interrupción en la alimentación de entrada. Sin embargo, las baterías de UPS únicamente pueden proporcionar alimentación de respaldo durante un tiempo limitado, normalmente de cinco a quince minutos, conocido como el tiempo de ejecución de respaldo del UPS. Este tiempo de ejecución permite que las fuentes de alimentación secundarias aparezcan en línea o los dispositivos protegidos se apaguen adecuadamente. Por lo tanto, un UPS no está destinado a proporcionar alimentación para el funcionamiento continuo mientras se espera a que la alimentación de la línea se restablezca.
Dónde obtener un UPS
Si busca un UPS, no hay mejor lugar para empezar que en Digi-Key Electronics, donde se puede encontrar una amplia variedad de dispositivos de protección de la alimentación de diversos proveedores, incluido Tripp Lite. Tripp Lite ofrece sistemas de UPS clasificados de 180 W a 3750 W. Muchas unidades incluyen tanto salidas protegidas por UPS, para equipos esenciales, así como salidas únicamente de protección de sobretensión, para equipos no esenciales. Incluso hay unidades con conexiones de línea de medios/datos protegidos como RJ11, RJ45 y cable coaxial tipo F.
Tripp Lite no solo proporciona sistemas de UPS montados en bastidores para el comercio y la industria, sino también modelos de escritorio para el uso doméstico y de oficina.
El UPS montado en bastidor (izquierda) Tripp Lite SMART5000TEL3U puede proporcionar 3750 W de alimentación de respaldo hasta durante 8.5 minutos, mientras que el UPS de escritorio (derecha) INTERNET350U puede respaldar a una PC hasta 12 minutos. (Fuente de la imagen: Tripp Lite)
Si únicamente se necesita una protección de sobretensión, Tripp Lite lo tiene cubierto con una gama de protectores de sobretensión que están disponibles tanto para versiones de montaje en bastidor como para escritorio/piso/pared para uso comercial/industrial y doméstico/de oficina. Para los protectores de sobretensión (y sistemas UPS) que ofrezcan “Seguro máximo de por vida”, Tripp Lite reparará o reemplazará los equipos dañados por sobretensiones siempre que estén conectados adecuadamente, hasta el monto especificado. También hay disponibles diversas unidades compatibles internacionalmente.
El protector de sobretensión de montaje en bastidor (izquierda) ISOBAR12ULTRA de Tripp Lite cuenta con una clasificación de protección de 3840 julios y 12 salidas (2 frontales/10 traseras), mientras que el protector de sobretensión TLP606 (derecha) cuenta con una clasificación de protección de 790 julios y 6 salidas. (Fuente de la imagen: Tripp Lite)
En conclusión, la protección de la alimentación se ha vuelto esencial en los entornos comerciales e industriales en la actualidad para mantener la integridad de los datos, el tiempo de actividad de producción y la eficiencia. Por lo tanto, se ha vuelto indispensable una inversión en los sistemas UPS o protectores de sobretensión para los dispositivos esenciales.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum