Super-Safeway Power Box

Al vivir por 17 años en una propiedad frente a un río, siempre tuvimos esa “conciencia mayor” cada primavera cuando el hielo se descongelaba y se separaba en el río. Afortunadamente para nosotros, nunca tuvimos ninguna mala experiencia. ¿Sabía que las inundaciones son los segundos desastres naturales más extendidos en el mundo, después de los incendios forestales? Los 50 estados de los Estados Unidos son vulnerables a inundaciones ¡Impresionante! Fuente: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/flood/

Por lo tanto, cuando se trata de organizadores de festivales, contratistas (industriales o comerciales) y desastres naturales (poner en funcionamiento circuladores de aire, deshumidificadores y equipo de secado), el sistema de distribución de energía portátil Super-Safeway de Molex aguanta los trabajos más difíciles y está diseñado para soportar manipulación significativa, transporte y condiciones extremas del clima. La mayoría de los productos en la industria son temporales y desechables, pero el sistema de distribución de energía portátil Super-Safeway de Molex está hecho con caucho vulcanizado y, por lo tanto, proporciona una gran duración, protección de seguridad y resistencia al clima. La construcción de las cajas de 100 % caucho hace que estas sean resistentes a golpes, impactos y corrosión. Además, estas cajas son más ligeras en cuanto a peso (solo 29 lb), lo que las hace fáciles de transportar. Las cajas de salida Super-Safeway de caucho tienen un mejor desempeño ante la abrasión, la exposición química y las temperaturas extremas si se comparan con las cajas de alimentación estándares de acero pintado.

La gestión de energía es necesaria cuando se trabaja con muchas cargas diferentes. Este producto viene con una identificación de disyuntor, y los modelos de hojas rectas tienen receptáculos codificados por colores. Esto ayuda al usuario a equilibrar las cargas de corriente de CA “equitativamente” entre fases, además de reducir el riesgo de un corte de electricidad. Siete disyuntores se encuentran escondidos bajo la placa de montaje en la parte superior. A continuación se presentan unas especificaciones técnicas para el Molex PN 1301380126 (Digi-Key PN:WM17836-ND), parte de Super-Safeway 3000 Serie 1

Dimensiones:

  • 14.25" de largo x 14.25" de ancho x 17.5" de alto

Entrada:

  • Cantidad (1) 50 A, entrada de bloqueo estilo California, monofásico (H,H,N,G), 3 polos, 4 cables de 125/250 V deCA

Salida:

  • Cantidad (6) NEMA de hoja recta, 20 A, 5-20, monofásico (H,N,G), 2 polos, 3 cables de 125 V deCA; receptáculos dobles de montaje en panel con protección neutral abierta contra GICFT, resistente a la intemperie
  • Cantidad (1) NEMA L6-30, monofásico (H,H,G), bipolar, 3 cables de 250 V deCA, receptáculo de bloqueo, montaje en panel

(Fuente para todas las imágenes: Molex)

Hoja de datos: Caja de distribución de energía portátil Super-Safeway

Producto destacado Sistema de distribución de energía portátil Super-Safeway

Los sistemas de distribución de energía deben ser confiables y seguros. El sistema de distribución de energía portátil Molex tiene certificación cULus (es decir, para los Estados Unidos y Canadá) y está reconocido por NEC y OSHA.

Acerca de este autor

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton, gerente de productos de DigiKey, ha formado parte de DigiKey desde 2003 y está a cargo de los productos electromecánicos, pasivos y de interconexión. Se comunica a diario con ingenieros/clientes (tanto internos como externos) para ayudar a impulsar las ventas con conocimiento exhaustivo de los productos. Kathy tiene un título técnico en electrónica/automotriz y formó parte del equipo de Ingeniería de aplicaciones de DigiKey antes de su puesta en la Administración de productos. Fuera del trabajo, es una ávida pescadora, tanto a nivel de competencia como por entretenimiento en el agua.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum