Casa de hielo para pesca de Sinker/Shanty – Actualización de interruptor

¡Hola y bienvenidos de nuevo a otra mejora de la Casa de hielo de Sinker!

Hice algunas mejoras adicionales en mi casita de hielo antes de la temporada de pesca en hielo de 2025 y pensé en compartirlas.

Esta vez mi primer proyecto fue poner un interruptor de encendido maestro en mi radio. Es una unidad estándar de radio/reproductor de CD para automóviles, pero no tengo el control remoto para ello, por lo que nunca pude apagarlo por completo, lo que resultó en un consumo lento de las baterías. No era un gran problema cuando traía mi casita del lago al final de cada fin de semana y la enchufaba, pero quería poder dejarla en el lago y ahorrar la gasolina necesaria para tirar mi casita de hielo por la carretera sin comenzar el fin de semana con las baterías bajas.

De todos modos, decidí optar por un interruptor de botón antivandálico iluminado de TE Connectivity (Figura 1).  ¿Por qué lo preguntas?... ¡porque tenía la iluminación azul que me encanta y tenía una muestra disponible!

Figura 1: Interruptor de botón antivandálico de TE Connectivity instalado para cortar la energía de la radio cuando no está en uso. (Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Sí... fue exagerado, ¡pero se ve genial! Como beneficio adicional, cuando dejo mi radio encendida para que haya un poco de ruido de fondo para dormir, ¡es una excelente luz nocturna! Este fue un interruptor muy agradable y resistente que recomendaría a cualquiera que tenga una aplicación en la que necesite un interruptor de botón sellado resistente y confiable. Este en particular es de la serie AV22 de TE. TE Connectivity tiene varias opciones y tamaños diferentes para elegir en su familia AV.

También en el panel de radio, había una base de carga que tenía un receptáculo para encendedor de cigarrillos y un receptáculo USB-A doble.   También estaba siempre encendido y tenía una pequeña luz LED que siempre estaba encendida. Tenía a mano un interruptor de palanca SPDT de la serie MTA Green, así que lo usé para cortar la energía del receptáculo de carga (Figura 2). ¡Otro consumo constante de mis baterías bajo control!

Figura 2: El interruptor de palanca de la serie verde de MTA de TE Connectivity debajo de la base de carga se utiliza para desconectar la energía cuando no está en uso. (Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Y mientras lo hacía, encontré un viejo voltímetro de montaje en panel en mi lugar secreto de golosinas, así que decidí que sería una buena manera de controlar el estado de mi batería. De acuerdo con la minimización del agotamiento de la batería, decidí que otro interruptor de palanca sería suficiente. Sin embargo, quería tener la opción de verificar el voltaje de la batería y monitorearla durante un período de tiempo para ver cuánto estaba agotando las baterías mi horno de aire forzado para vehículos recreativos o mi inversor. Así que encontré este interruptor de palanca SPDT de la serie Gemini A (Figura 3, derecha) de TE Connectivity con una acción momentánea de encendido-apagado-apagado. De esa manera, puedo verificar mi nivel de voltaje usando el lado de encendido momentáneo del interruptor, o cambiarlo al lado de encendido si quiero vigilarlo sin estar parado allí sosteniendo el interruptor.

Figura 3: El interruptor de acción momentánea de encendido-apagado de la serie A de Gemini (derecha) se utiliza para energizar un voltímetro para monitorear el uso de energía de la batería. (Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Al igual que mi primer blog sobre la actualización de LED, ¿tuve que hacer esto??? No. Podría haberme arreglado con interruptores de luz de $0.99 centavos de Menards o Lowes, ¡pero eso se habría visto bastante voluminoso y no tan genial.....y lo genial importa! ¡Especialmente cuando el abuelo tiene a su compañero de pesca especial (Figura 4)!

Figura 4: El abuelo y su compañero de pesca mostrando un pez capturado en la casa de pesca "genial". (Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

La próxima vez que necesite un interruptor, consulte la selección de interruptores de TE Connectivity que se encuentran en stock en DigiKey.

¿Hasta mi próxima actualización.....

Atentamente,

Sinker Bakke

Acerca de este autor

Image of Jerome Bakke

Jerome  Bakke, Senior Product Manager  at DigiKey and has been with the company since 1999 (with a 3-year break). He worked in Tech support with the last 16 years being in Product Management. Prior to that he was an Electronic Technician in the US Air Force for 9 years. He holds an associate degree in both Electronics and Business Management. Outside of work, he is currently the commander of his local American Legion and enjoys ice fishing, motorcycling, gardening and spending time with family and friends.

More posts by Jerome Bakke
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum