Casa/cabaña de pesca en hielo de Sinker - Modernización con LED

Hola y bienvenido al primero de unos cuantos blogs de modernizaciones de cabañas de hielo de Sinker. ¿Quién es “Sinker”? Bueno, ese es mi apodo, y puede tener algo que ver conmigo dejando caer cosas por accidente por el agujero de hielo.

(Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Y sí, ese es mi Avispón Verde, en la parte inferior izquierda de la imagen anterior, de la película Dos viejos gruñones (la mejor película que existe, según mi opinión). Pesco con él. Si es lo suficientemente bueno para que Max Goldman lo use, es lo suficientemente bueno para mí. Es madera, por lo que flota si lo dejo caer “por accidente” en el agujero.

Bueno, continuemos con el blog:

Compré un modelo más antiguo de cabaña de pesca en hielo Ice Castle hace un par de años y decidí hacer algunas adiciones y mejoras a lo que ya estaba instalado.

He formado parte del equipo técnico y de productos de DigiKey por cerca de 22 años. He tenido la oportunidad de ver todo tipo de nuevas tecnologías, que me gusta usar en muchos proyectos de mejora, tanto en mi cabaña de hielo como en casa.

La primera mejora en mi cabaña de hielo fue modificar el sistema de distribución de energía de 12 VCC para agregar iluminación a los seis agujeros de pesca en hielo en el piso de mi cabaña, cada uno controlado por separado. Ya había una potencia de 12 VCC que se suministraba a la luz debajo del gabinete y al estéreo del auto, que estaba empalmada con una tuerca para alambre estándar. Así que reemplacé eso usando un empalme WAGO serie 2773 PUSHWIRE®, como se muestra a continuación. Un cable de suministro de energía dentro, otro cable fuera para alimentar el estéreo y la luz existentes, y un cable fuera hacia mi nuevo panel de distribución. Usé esta serie, ya que no creo que necesite rehacer este empalme.

(Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

DigiKey tiene en stock estas entradas de dos a ocho cables y en varios tipos de paquete hasta piezas simples.

Luego, tomé el cable de alimentación de suministro para el estéreo y la luz y lo dividí usando un WAGO serie 221 Lever Nuts®. Usé esta serie porque sería fácil deshacer cualquiera de las conexiones en caso de necesitar reemplazar la luz o el estéreo en el futuro.

(Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Los ofrecemos en empalmes a tope de dos, tres y cinco posiciones, así como en un empalme en línea, de nuevo, en varios tipos de paquete, hasta una sola pieza de cada uno. ¡Estos son los mejores cuando se trata de la mayoría de proyectos de cableado! WAGO incluso los hace en un Green Range 221amigable con el medio ambiente. Están hechos de plástico parcialmente biocircular y reciclado y están envueltos en un embalaje de papel de hierba.

El otro cable de alimentación va a un bloque de terminal de montaje en chasis 862-504WAGO, que estoy usando para dividir la potencia entre los seis interruptores que controlan cada una de las luces de los agujeros de pesca. Tengo un par de cables adicionales para un par de aplicaciones más y hablaré de ellos en otro blog.

(Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

No pedí suficientes puentes de conexión (con forma de círculo), por lo que hice un poco de trampa y usé un trozo de cable como sustituto de un puente por ahora. Estos bloques de la serie 862 son agradables porque tienen una terminación de pulsador con una conexión muy segura, pero me permiten retirar y reemplazar una conexión de ser necesario, lo que hice. Además, son relativamente pequeños y muy fáciles de usar en espacios estrechos.

Tenemos en stock los bloques de terminal en dos a cinco posiciones por nivel, tanto en blanco como en negro.

Bloques de terminal 862: Montaje en panel | Bloques de terminal | Distribuidor de componentes electrónicos DigiKey

Puente 862-482: 862-482 WAGO Corporation | Conectores, interconexiones | DigiKey

Hice lo mismo en el lado negativo de mi potencia en esta aplicación de 12 VCC.

Debajo del piso junto a cada agujero de pesca, instalé un módulo de 3 LED de TT Electronics. Estos vienen en varios colores y en tiras del MFG, hasta 30 módulos en línea. Hay aproximadamente 1 ¾ pulgadas de cable entre cada módulo, pero pueden ordenarse incluso módulos simples a DigiKey. Estos ya están listos para el uso de 12 VCC, por lo que no tiene que calcular o instalar una resistencia limitadora de corriente, lo que los hace bastante prácticos para enchufar y usar.

(Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Yo usé el azul (porque me gusta el azul y pensé que se veía genial), pero también tenemos stock en verde, rojo, blanco y amarillo.

(Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Usé los empalmes en línea WAGO 221-2401 para hacer las conexiones debajo del piso de la cabaña de hielo hasta los módulos LED. Son realmente rápidos y fáciles de usar, especialmente cuando se trabaja en espacios estrechos o no hay suficiente cable para hacer una conexión paralela con una tuerca para alambre o similar. Si hace su propio cableado usted mismo en muchas ocasiones, podría estar interesado en uno de los varios kits que DigiKey ofrece de WAGO. Si no hay otra opción, es bueno tener un puñado de varios tipos a la mano en el taller o en el cajón de trastos.

(Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Encapsulé estas conexiones usando WAGO Gelboxes, similares a los de la imagen anterior. DigiKey tiene en stock estos para los empalmes en línea y de serie 221 paralelos.

He realizado más modernizaciones en mi cabaña de las que mostraré en mi blog, pero es aquí donde todo empezó.

A continuación, aparece una imagen de mi cabaña con todas las luces de agujero de pesca encendidas.

(Fuente de la imagen: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Ahora puedo ver mi boya de pesca mientras pesco de noche sin tener las luces interiores encendidas, y debería de haber una luz azul emanando alrededor de la parte exterior de mi cabaña.

¿Tenía que hacer esto? No. ¡Pero tendré la cabaña de hielo más genial del lago!

Si usted hace muchas cosas por su cuenta, yo le sugeriría tener en su caja de herramientas o en su cajón de trastos estos empalmes de palanca de la serie 221 y los empalmes PUSHWIRE de la serie 2773. DigiKey puede enviar piezas en stock el mismo día que usted las ordene, pero la prontitud con la que las reciba dependerá del método de envío que elija. Ordene algunos para tenerlos a la mano porque incluso el envío aéreo al siguiente día es un día de retraso ¡si los necesita ahora mismo!

Acerca de este autor

Image of Jerome Bakke

Jerome  Bakke, Senior Product Manager  at DigiKey and has been with the company since 1999 (with a 3-year break). He worked in Tech support with the last 16 years being in Product Management. Prior to that he was an Electronic Technician in the US Air Force for 9 years. He holds an associate degree in both Electronics and Business Management. Outside of work, he is currently the commander of his local American Legion and enjoys ice fishing, motorcycling, gardening and spending time with family and friends.

More posts by Jerome Bakke
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum