Resuelva problemas de empalme con conectores de cable con palanca

Cualquiera que haya tenido que empalmar cables sabe lo complicado que puede ser. En los Estados Unidos, los cables a menudo se empalman retorciéndolos con tuercas para cables. Este es un proceso lento y propenso a errores que puede ser difícil de ejecutar cuando el espacio es reducido o los cables son cortos.

Puede ser particularmente difícil lograr una conexión segura al empalmar diferentes tipos de cables. Un ejemplo típico es la iluminación del techo, donde los cables trenzados de los accesorios deben empalmarse con los cables de red sólidos. Retorcer estos conductores juntos tiende a deshilachar el cable trenzado, lo que puede conducir a una conexión peligrosamente suelta. Surgen problemas similares al unir cables de diferentes calibres, ya que el cable más pequeño puede soltarse.

Veamos cómo WAGO Corporation ha abordado elegantemente estos problemas.

Una forma más rápida y segura de empalmar: conectores de cable de palanca

WAGO ha estado diseñando terminales de ballesta desde la década de 1950, por lo que no es una sorpresa que hicieran "una mejor trampa para ratones", específicamente, los conectores de empalme de cables de la serie 221, también conocidos como LEVER-NUTS. La serie 221 proporciona un método rápido y seguro para empalmar cables de 10 a 24 calibres de cable americanos (AWG), es decir, cables con una sección transversal de 0.14 a 6.0 milímetros cuadrados (mm²). Los conectores acomodan cables sólidos y trenzados y pueden empalmar dos, tres o cinco cables.

Los principios básicos de funcionamiento de las LEVER-NUTS (Figura 1) se muestran utilizando el 221-413/K194-4045 de tres posiciones. Primero, pele el cable como se indica en la carcasa del terminal (11 a 14 mm, o aproximadamente 0.5 pulgadas (in)). En segundo lugar, tire hacia arriba de una de las palancas naranjas para abrir una unidad de sujeción. En tercer lugar, inserte el cable y empuje la palanca hacia abajo.

Figura 1: Se muestra el proceso de tres pasos para asegurar un cable en las LEVER-NUTS de la serie 221. (Fuente de la imagen: WAGO, modificada por el autor)

Mientras que las tuercas de palanca son comparables en tamaño a las tuercas de alambre, las tuercas de palanca son considerablemente más fáciles de usar en espacios reducidos. En lugar de requerir que el usuario entrelace los cables, cada conductor se puede asegurar uno a la vez. Esto hace que la serie 221 sea una buena solución para aplicaciones con espacio de trabajo limitado, como cajas de conexiones pequeñas o cableado dentro de una luminaria o accesorio de techo.

Debido a que cada conductor está conectado individualmente, la serie 221 facilita el empalme seguro de cualquier combinación de cables sólidos, trenzados o finos. Del mismo modo, en aplicaciones en las que los cables pequeños deben conectarse a conductores más grandes, una situación común en aplicaciones como sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), la serie 221 ofrece una solución sencilla.

También vale la pena señalar que la serie 221 ofrece características fáciles de usar que benefician no solo la instalación inicial sino también el mantenimiento posterior. El estuche transparente facilita la inspección de los empalmes para garantizar una instalación adecuada. Si es necesario quitar o reemplazar un cable, un técnico puede hacerlo sin dañar el cable ni alterar ninguno de los otros conductores del conector. Además, la familia está respaldada por una variedad de sistemas de montaje que simplifican la instalación.

Estas ventajas han hecho que los conectores de palanca sean populares en toda Europa para uso residencial, comercial e industrial. De hecho, se han convertido en un estándar de facto para la construcción residencial alemana.

Uso de conectores de cable de palanca para la distribución de energía

LEVER-NUTS también puede abordar aplicaciones en las que los empalmes retorcidos simplemente no son adecuados, como en un panel de distribución. Aquí, muchos cables deben conectarse eléctricamente y los empalmes trenzados no son una opción segura.

Por ejemplo, en una configuración de gabinete de distribución construida alrededor del montaje en riel DIN 221-500 (Figura 2), dos de los conectores de empalme 221-415 / K194-4045 de cinco posiciones se instalan en el montaje en riel. El puente 221-941 luego une los dos conectores de cable de palanca. La configuración resultante admite un total de ocho cables.

Figura 2: Se muestra un gabinete de distribución con dos conectores de empalme 221-415 / K194-4045 de cinco posiciones desplegados en un montaje en riel DIN 221-500 y unidos por un puente 221-941 para acomodar un total de ocho cables. (Fuente de la imagen: WAGO)

Esta capacidad es particularmente notable dada la capacidad de transporte de corriente de la Serie 221. La línea de productos base admite cables de hasta 12 AWG y tiene una capacidad nominal de hasta 32 amperios (A) y 450 voltios según EN 60664 (20 A y 600 voltios según UL 486C). Una variante más grande admite cables de hasta 10 AWG y tiene una capacidad nominal de hasta 41 A y 450 voltios según EN 60664 (30 A y 600 voltios según UL 486C).

Uso de conectores de cable de palanca como conectores de empalme en línea

La línea LEVER-NUTS también incluye el conector de empalme en línea 221-2401 (Figura 3). Esta variante es útil para situaciones en las que es preferible una conexión directa, como una lámpara suspendida. Este conector también es una buena opción para aplicaciones como configuraciones de prueba, donde los cables deben conectarse y desconectarse con frecuencia.

Figura 3: El conector de empalme en línea 221-2401 puede extender líneas o proporcionar una conexión temporal. (Fuente de la imagen: WAGO)

Al igual que el resto de la línea LEVER-NUTS, el conector de empalme en línea es compatible con varios accesorios de montaje, lo que ayuda a maximizar la instalación.

Conclusión

El empalme de cables puede no parecer una consideración de diseño importante, pero en el campo, puede afectar significativamente la eficiencia y la seguridad eléctrica de los trabajadores. Los conectores de palanca de la serie WAGO 221 se crearon teniendo en cuenta estos factores. Proporcionan un método rápido y seguro para empalmar casi cualquier conductor comúnmente utilizado en entornos residenciales, así como en una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales.

Acerca de este autor

Image of Kenton Williston

Kenton Williston se licenció en Ingeniería eléctrica en 2000 y comenzó su carrera como analista de referencias de procesadores. Desde entonces ha trabajado como redactor en el grupo EE Times y ha ayudado a lanzar y dirigir múltiples publicaciones y conferencias al servicio de la industria electrónica.

More posts by Kenton Williston
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum