Kit de evaluación de sensores SEK-SHTxx/SGP30 de Sensirion

Sensirion se centra en la tecnología de sensores y fabrica varias versiones de sensores ambientales de temperatura, humedad y gases para el montaje en superficie (I2C). Para probar o evaluar un sensor, primero debe ser soldado en una placa CI que haya sido diseñada con la interfaz eléctrica necesaria. Aquí es donde el kit de evaluación SEK-SHTxx/SGP30 proporciona flexibilidad y eficiencia al evaluar los sensores de Sensirion. El kit de evaluación contiene cinco sensores, accesorios y software del tipo “conectar y usar” para una evaluación rápida y fácil de los diferentes sensores.

SEK-SHTxx/SGP30 (Fuente de imagen: Sensirion)

Sensores

El kit de evaluación incluye cinco tipos de sensores: un sensor de gas digital SGP30; un sensor de temperatura digital STS31-DIS; y sensores de humedad digitales SHTC1, SHT31-DIS-B y SHTW2. Como los sensores en sí mismos son pequeños dispositivos de tecnología de montaje en superficie (SMT), cada uno está montado en una placa CI flexible para enchufarlo fácilmente en el cable de interfaz provisto.

Accesorios

El kit incluye un Sensirion SensorBridge y todos los cables conectores necesarios. El SensorBridge proporciona una interfaz USB a I2C y cuenta con dos canales I2C independientes que permiten la evaluación simultánea de dos muestras de sensores ambientales. Se incluyen dos cables de interfaz. Cada uno tiene un conector RJ-45 en un extremo que se conecta al SensorBridge y un conector de placa CI flexible en el otro al que se conectan los conjuntos de placa CI flexible del sensor.

Software

El software del visor ControlCenter permite visualizar y registrar las señales de los sensores para múltiples sensores conectados a varios SensorBridges en la misma PC. Está disponible para descargar en ControlCenter de Sensirion.

Productos destacados relacionados

https://www.digikey.com/en/product-highlight/s/sensirion/multi-pixel-gas-sensor-sgp

Centro de descarga de Sensirion

https://www.sensirion.com/en/download-center/

Acerca de este autor

Image of Scott Raeker

Scott Raeker, ingeniero de Aplicaciones principales en DigiKey, ha trabajado en la empresa desde 2006 y su principal responsabilidad es ayudar a los clientes en el mundo inalámbrico. Tiene más de 35 años de experiencia en la industria electrónica y se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad de Minnesota. En su tiempo libre, Scott disfruta arreglar su granja de principios de siglo.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum