Los módulos de sensores inalámbricos ahorran tiempo
El kit de desarrollo de aparatos inteligentes SHT31 de Sensirion
Casi todo en la Internet de las cosas (IoT) responde a sensores de algún tipo. Estos sensores recopilan varios tipos de datos, entre los que se incluyen la presión atmosférica, la temperatura y la humedad para las estaciones meteorológicas; las pulsaciones y los niveles de SpO2 (saturación de oxígeno capilar periférica) para los dispositivos de uso médico; y la vibración y las temperaturas de los equipos para los equipos industriales. Los sensores que miden los parámetros específicos deben devolver los datos a un punto en el que puedan procesarse y manipularse con fines de indicación o control.
El uso de sensores y el diseño de los circuitos de soporte para el trabajo requeriría mucho tiempo y recursos para su desarrollo. Sin embargo, el uso de módulos de sensores inalámbricos precalificados en el diseño del sistema ahorraría mucho tiempo y dinero de desarrollo. Todo lo que hay que hacer en este caso es seleccionar el módulo de sensor inalámbrico que necesita e integrarlo directamente en su sistema.
Kit de demostración del nodo de sensor inalámbrico MAXWSNENV# de Maxim
Hay una serie de ayudas de diseño disponibles para ayudar en el desarrollo de sensores inalámbricos. Uno de los recursos, ofrecido por Sensirion, es el kit de desarrollo de aparatos inteligentes SHT31. Este kit incluye un sensor de humedad y temperatura, una pantalla LCD, capacidades de registro de datos, y conectividad BLE (bluetooth de baja energía) a dispositivos iOS y Android. El aparato inteligente SHT31 tiene como objetivo ser un kit de diseño y desarrollo de referencia para ayudar a los desarrolladores a comenzar con sus proyectos de sensores inalámbricos. Sensirion ha proporcionado varios recursos de diseño en su página de GitHub, entre ellos, la disposición de PCB, el diagrama esquemático, la BOM (lista de materiales), el firmware para el módulo BLE y el controlador LCD, y el código de software para las aplicaciones iOS y Android.
Otra opción que se debe considerar a los fines de desarrollo pertenece a Maxim, y es su kit de demostración del nodo de sensor inalámbrico MAXWSNENV#. Con este kit se puede evaluar la tecnología de nodos de sensores inalámbricos (WSN) de Maxim. Este kit incluye un microcontrolador MAX32600; un transceptor BLE; y sensores de temperatura, luz ambiental, humedad, y presión barométrica en la placa del sensor ambiental. También se incluye una tarjeta de desarrollo de hardware compatible con el HDK (kit de desarrollo de hardware) MAXHDK ARM mbed, un cable USB para conectar las dos tarjetas y una batería tipo botón para alimentar la tarjeta MAXWSNENV. Se trata de un kit de fines generales que permite al usuario desarrollar nodos de IoT que se interconectan con una red de sensores inalámbricos.
Estas son solo un par de herramientas disponibles para el desarrollo de sensores inalámbricos. Los diseñadores pueden poner en marcha rápidamente sus propios módulos de sensores inalámbricos y continuar con el diseño general de sus sistemas utilizando uno de los kits que aquí se describen o los muchos otros recursos disponibles.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum