Antenna Builder - Adapte la antena a su proyecto
Las antenas son uno de los componentes más importantes de todo producto inalámbrico. Sin embargo, usualmente no se seleccionan hasta en una etapa posterior en el diseño del producto. Durante las fases de concepción y desarrollo inicial de un diseño, las antenas solo tienen que cumplir los requisitos de frecuencia y rendimiento inalámbricos necesarios. El tamaño y el tipo de antena no suelen ser tan importantes durante las pruebas iniciales, ya que la selección final de la antena no suele concretarse hasta que se determinan el factor de forma y el tamaño físico del producto terminado.
Otra característica de los productos inalámbricos es que, una vez que se hace la selección de la antena y que el producto entra en producción, casi nunca cambia la antena. Esto se debe principalmente a las costosas pruebas, la certificación inalámbrica, las aprobaciones y la calificación del producto terminado. A menos que la antena se quede obsoleta o no esté disponible, no suele cambiar en el ciclo de vida del producto. El riesgo, el tiempo y el costo asociados a la calificación de una nueva antena no suelen valer la pena.
¿No puede encontrar una antena para el proyecto?
No todo sale según lo previsto. Los requisitos de la antena de un proyecto pueden cambiar o puede que la antena seleccionada inicialmente no esté disponible. Cualquiera de las dos situaciones obliga a revisar la parte del proyecto correspondiente a la antena. Suponiendo que se pueda encontrar una antena alternativa, se realizan las pruebas y la calificación de la nueva antena, y el proyecto sigue adelante a pesar de estar retrasado.
Pero, ¿qué ocurre si no se puede encontrar una antena alternativa estándar? Se podría dedicar mucho tiempo y esfuerzo a rediseñar el producto para utilizar una antena disponible. Un enfoque potencialmente más rápido sería encontrar una antena estándar que cumpla con los requisitos de rendimiento inalámbrico y hacer que el fabricante la personalice para que se ajuste a los requisitos del producto. El lado positivo de una antena personalizada es que usted obtiene exactamente lo que necesita. La desventaja es la demora y el costo necesarios para recibir y evaluar la antena personalizada. Incluso una solicitud aparentemente menor para cambiar el tipo de conector o la longitud del cable puede llevar un tiempo y un gasto considerables.

¿Y si pudiera recibir una antena personalizada en días, no en semanas, sin costos de ingeniería no recurrente (NRE), gastos de montaje ni requisitos de pedido mínimo? No tiene que esperar, Antenna Builder está disponible hoy en DigiKey.
Antenna Builder
Antenna Builder es una herramienta de configuración que ofrece la posibilidad de personalizar las antenas Taoglas con diferentes conectores y longitudes de cable. Crea un número de pieza y un precio, y permite a los clientes añadirlo inmediatamente a su carrito de DigiKey y hacer el pedido. Las antenas personalizadas se envían directamente desde Taoglas al cliente.
- No es necesario comprometerse con una cantidad mínima de pedido; pida una y pruébela en su aplicación
- Sin costos de NRE ni de montaje
- Una vez que haya concretado las especificaciones de su antena, puede solicitar precios por volumen
Como se muestra en la figura 1, las antenas pueden seleccionarse por tipo de montaje, frecuencia o tecnología, tipo externo o interno, número de antenas interiores y color. También puede seleccionar simplemente la antena Taoglas que le interese.
Figura 1: Página de selección de Antenna Builder (fuente de la imagen: DigiKey).
Una vez seleccionada la antena, se puede personalizar la longitud del cable y el tipo de conector, como se muestra en el ejemplo de la antena GPS de la figura 2. El precio se muestra después de introducir la longitud del cable y el tipo de conector en el formulario. A continuación, puede añadir la antena a su carrito de DigiKey y hacer el pedido. Después de hacer el pedido, Taoglas fabrica la antena personalizada y se la envía directamente al cliente.
Figura 2: Página de configuración de Antenna Builder (fuente de la imagen: DigiKey).
Conclusión
Antenna Builder puede resultar muy valioso cuando se trata de encontrar una antena que cumpla con los requisitos de su proyecto, y luego adquirirla rápidamente para probarla y evaluarla. Incluso si necesita revisar la configuración de la antena, usted puede pedir fácilmente una versión modificada y recibirla en cuestión de días.
Taoglas
Taoglas es uno de los principales proveedores de antenas M2M y ofrece una amplia gama de soluciones de antenas para automoción, seguimiento, medición de servicios públicos y monitorización remota. Ofrece una amplia cartera de antenas que se pueden personalizar, incluidos tecnologías celulares, WiFi, Bluetooth, GNSS y sub GHz.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum