Una prueba rápida demuestra que los cables USB de alta calidad marcan la diferencia

La carga del teléfono móvil es una actividad diaria para la mayoría de nosotros. Al igual que yo, es probable que tenga su cable USB conectado a un cargador. Tengo un montón de cables USB por ahí. Creo que se multiplican como tribbles. Cada vez que compro otro aparato recargable, viene con un cable USB de tamaño completo a un cable micro USB.

Tengo un cargador de 800 mA en mi escritorio con un cable USB de alta calidad, justo al lado de mi taza de café. El micro USB tiene un ángulo recto, como el USB A macho 3021080-10 a USB micro cable de Qualtek Electronics. Los conductores internos son de 24 AWG de potencia y tierra, y 28 AWG de par trenzado para datos. El diámetro de la cubierta exterior es de 4.5 milímetros (mm).

Una mañana tenía el cable de mi cargador de escritorio habitual en otra tarea. Mi teléfono estaba al 55 %, así que saqué un cable de mi almacén de cables enredado y lo puse a trabajar cargando mi teléfono. Una hora más tarde solo había pasado del 55 % al 65 %. ¡Tardé toda la tarde en cargar mi teléfono!

Bien, es hora de hacer algunos experimentos. Encontré una aplicación para mi Android llamada “Ampere” que muestra el consumo de corriente de la batería cuando está desconectada y la corriente de carga cuando está conectada. Tomé mi cable USB de alta resistencia favorito y lo volví a utilizar para cargar mi teléfono de nuevo. La corriente de carga mostrada fue de 720 miliamperios (mA), casi la misma que la capacidad nominal del adaptador de CA (Figura 1).

Figura 1: Los cables USB de alta calidad con un buen adaptador de CA proporcionan una corriente de carga saludable. El adaptador de CA tiene una capacidad nominal de 800 mA. (Fuente de la imagen: Bill Giovino)

Aunque se espera que la corriente de carga pueda fluctuar mientras el teléfono realiza tareas misteriosas en segundo plano, la corriente de carga nunca fue inferior a 560 mA.

El cable USB barato sin marca solo me dio una pésima corriente de carga de 50 mA (Figura 2). La corriente de carga no se interrumpió nunca a partir de 50 mA. También tuve problemas de conexión con este cable al intentar utilizarlo para transferir datos entre mi teléfono y mi portátil.

Figura 2: Los cables USB de baja calidad con el mismo adaptador de CA de 800 mA proporcionan una corriente de carga muy leve que nunca supera los 50 mA. (Fuente de la imagen: Bill Giovino)

El cable sin marca medido a unos 10 AWG visto con mi práctico medidor de calibre en la Figura 3, que de acuerdo con las especificaciones es una cubierta exterior de 2.588 mm. El cable inferior es extremadamente flexible, mientras que el cable de calidad es mucho más rígido. El cable USB de calidad tiene claramente cables más gruesos en comparación con los cables más delgados y baratos.

Figura 3: El cable USB de baja calidad, sin marca, mide 10 AWG, marcado en rojo. El cable de alta calidad es claramente más grueso. (Fuente de la imagen: Bill Giovino)

La mayoría de los teléfonos móviles pueden detectar si están conectados a un cargador de alta capacidad y ajustar la corriente de carga, desde la carga completa hasta la carga lenta de goteo. Todos mis cables USB de alta calidad cargan lo mismo, pero para los cables de menor calidad, no hay dos cables cargados con la misma corriente: son cables baratos con calidad inconsistente.

Calidad más innovación: el cable USB es reversible

Como cualquiera que haya usado estos cables puede decirle, la parte molesta puede ser conectarlos al teléfono. La Ley de Murphy para cables USB establece que al conectar el cable USB en el lateral o en la parte posterior de su portátil por primera vez, nunca se asienta. Todos lo hemos hecho. Si lo enchufas, no encaja. Voltea el conector, lo enchufa, pero sigue sin encajar. Puede tomar 3 o 4 vueltas para hacerlo bien.

Hay una solución. El cable micro USB reversible UR050-003-24G de Tripp Lite es muy fácil de usar. El USB A Macho se puede conectar a un ordenador en cualquier dirección, sin necesidad de voltearlo (¡qué gran idea!). También es un cable de alta resistencia. Conseguiré dos de ellos.

No vale la pena la molestia de comprar el cable más barato en línea cuando unos cuantos dólares extra gastados en cables de calidad pueden hacer la vida mucho más fácil.

Acerca de este autor

Image of Bill Giovino

Bill Giovino es ingeniero electrónico con un BSEE de la universidad de Syracuse y es uno de los pocos profesionales capaz de pasar de ingeniería en diseño a ingeniería de aplicación en campo a marketing tecnológico de forma exitosa.

Durante más de 25 años, Bill ha disfrutado promocionar las nuevas tecnologías a audiencias técnicas y no técnicas por igual en muchas empresas, entre ellas STMicroelectronics, Intel y Maxim Integrated. Mientras trabajó en STMicroelectronics, Bill ayudó a dirigir los primeros éxitos de la empresa en la industria de microcontroladores. En Infineon, Bill estuvo a cargo de que el diseño del primer controlador de la empresa tuviera éxito en la industria automotriz de EE. UU. Como consultor de marketing para CPU Technologies, Bill ha ayudado a muchas empresas a convertir sus productos con bajo rendimiento en casos de éxito.

Bill fue uno de los primeros en adoptar el Internet de las cosas, incluso colocar la primera pila de TCP/IP en un microcontrolador. Bill es un ferviente creyente de "Vender a través de la educación" y de la gran importancia de contar con comunicaciones claras y bien escritas a la hora de promocionar productos en línea. Es moderador del grupo en Linkedin denominado Semiconductor Sales & Marketing (Marketing y ventas de semiconductores) y habla sobre el concepto B2E (empresa-empleado) de manera fluida.

More posts by Bill Giovino
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum