Placa de desarrollo AVR IoT WG de Microchip y convertidores CC/CC de la serie MxC 200 de Helix Semiconductors

En este video de Descubrimientos de nuevos productos, le mostramos algunos productos que harán que sus proyectos avancen. En primer lugar, tenemos la placa AVR-IoT WG en la que Microchip Technology y Google se asociaron para proporcionar una placa que se puede conectar de manera segura a Google Cloud. La AVR-IoT WG es compatible con los IDE Atmel Studio 7.0, Atmel Start MPLAB X, e incluso con DK IoT Studio de DigiKey para facilitar la programación. La AVR-IoT WG también es compatible con Click Board™, por lo que puede conectarlo y usar la gran cantidad de sensores que brinda MikroElectronica, como el sensor de frecuencia cardíaca MIKROE-3012. DigiKey también proporciona el IOT-HOME-KIT que incluye la placa, las cabeceras de conectores, la placa clic del motor paso a paso y el motor paso a paso para que comience su proyecto con facilidad, sin necesidad de buscar las piezas compatibles.

A continuación, tenemos una familia de productos de Helix Semiconductors: la serie MxC 200. Esta serie brinda una conversión CC/CC con las tecnologías patentadas MuxCapacitor™ y CapIso™ que crea una conversión de voltaje con una tecnología de aislamiento sin transformadores.

Helix Semiconductor brinda los chips para diseñar dentro de las placas o la posibilidad de usar placas de evaluación, que están listas para conectar y convertir el voltaje. La MXC 274C1-EB-10 es una placa de evaluación con tecnología patentada que permite que utilice la PoE (Alimentación por Ethernet) y convierta la salida USB a una salida de 5 V. Estos productos se pueden implementar en sus proyectos para convertir sus ideas en realidad y ayudarlo a mantenerse al día con el ritmo rápido de la industria electrónica.

Acerca de este autor

Image of Erik Brateng

Erik Brateng is an Electronics Technician that has been with DigiKey since 2013. He began at DigiKey as a part time picker in the warehouse where he eventually started fulltime and became a supervisor. He accepted a scholarship from DigiKey to earn his associates degree in Electronics Technology and Automated Systems from Northland Community and Technical College. His role with DigiKey is to provide technical support for the millions of parts in their inventory. Outside of the fast-paced electronics world he does his best to keep up with his wife and kids.

More posts by Erik Brateng
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum