Conectividad de IoT y concurso Back2School 2020 de DigiKey
Lo ha escuchado antes y lo volverá a escuchar; la Internet de las cosas (IoT) está creciendo rápidamente. Tenemos más productos conectados que nunca. Con tantas opciones entre las cuales elegir para conectar un producto (redes celulares, Wi-Fi, Bluetooth, entre otras), comenzar con un producto con nivel de chip puede ser difícil, costoso y puede llevar mucho tiempo. Usar placas preconstruidas podría ser la respuesta, ya que permiten configurar fácilmente un producto conectado e implementarlo.
La Arduino ABX00019. (Fuente de la imagen: Arduino)
Analizaré las partes necesarias para poner en funcionamiento un proyecto celular básico. Lo primero que se necesita es una placa de desarrollo celular. La placa que utilizaré como ejemplo es la Arduino ABX00019. La ABX00019 es un MCU y un dispositivo de conectividad celular todo dentro de un módulo. El módulo de conectividad celular es el u-blox SARA-R410M-02B. Esta placa es 100% compatible con las clases de IoT de banda estrecha y las redes LTE CAT M1, y fue diseñada para su uso global. Como muchas otras placas Arduino, puede funcionar con una fuente de alimentación de 5 V o con una batería de polímero de litio. La otra parte importante que no podemos olvidar es la tarjeta SIM. En este caso, recomiendo la tarjeta SIM Truphone CAT-M. Esta tarjeta SIM puede utilizarse en más de 190 países con el operador de telefonía correspondiente de cada país. Truphone ofrece una gran variedad de planes de datos de diferentes tamaños; podrá encontrar una explicación más detallada sobre ellos en DigiKey.com.

Solo con estos dos productos podrá hacer funcionar una MCU con conexión celular; piense en ellos como su propio kit básico de conectividad de IoT. En este punto puede agregar una gran variedad de partes a su configuración, una aplicación típica sería agregar unos cuantos sensores. Otra idea sería crear una estación meteorológica personal con sensores de temperatura y humedad. Otra posible aplicación sería agregar sensores para convertir a su hogar en un hogar inteligente. En este caso, se podrían utilizar sensores de temperatura, humedad y movimiento, entre otros. Algunos de mis proveedores favoritos de sensores listos para usar son Seeed y MikroElektronika. Por ejemplo, Seeed cuenta con una variedad de sensores de humedad y MikroElektronika tiene un sensor de gas; al combinar ambos, pueden funcionar como controladores de la calidad del aire.
Puede configurar su kit básico de conectividad de IoT como un laboratorio personal para usarlo junto con otros proyectos estudiantiles. Esta aplicación puede ser muy útil, ya que muchos estudiantes han regresado a clases (ya sea en persona o por medio de la educación a distancia). Para ayudar a estos estudiantes, DigiKey está sorteando el kit de desarrollo celular Arduino y la tarjeta SIM Truphone CAT-M como parte del premio Grand Prize InstaLab para el concurso Back to School 2020. Visite la página de Back to School para conocer más sobre la iniciativa y participar del sorteo.
Configurar un dispositivo conectado puede ser difícil y costoso, sobre todo con una conexión celular, pero no tiene por qué ser así. Comenzar con una placa de desarrollo y sensores listos para usar es la forma ideal de empezar, y ganar un kit gratis de parte de DigiKey es un beneficio adicional. Usar estas partes que hemos mencionado como ejemplo puede ser una forma ideal de comenzar y adentrarse en el campo del desarrollo de IoT.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum