Cómo limpiar correctamente los contactos de la batería

¿Acaba de encontrar algún dispositivo electrónico que perdió hace tiempo y descubrió un horrible desastre dentro del compartimento de la batería? Todos hemos pasado por eso. ¿O tal vez los terminales de la batería del coche necesitan urgentemente una limpieza? Este blog y el video describen el proceso de limpieza de los contactos para que sus dispositivos funcionen como nuevos otra vez.

Empecemos con algunos datos. Cuando se producen fugas en las pilas alcalinas, comúnmente se lo conoce como "ácido de batería"; sin embargo, la sustancia no es en realidad un ácido en absoluto, sino una fuerte base conocida como hidróxido de potasio. A medida que las pilas se descargan se produce gas hidrógeno. Este gas causa finalmente la presión suficiente para crear una apertura para escapar y permite que el dióxido de carbono ingrese a la batería y se mezcle con el contenido de potasio para crear el cristalizado que se puede observar.

Para limpiar la fuga de una batería alcalina, usted necesitará:

  • Gafas de seguridad (recomendado, pero no obligatorio)
  • Jugo de limón (u otro ácido como el vinagre)
  • Cepillo de dientes o similar
  • Toallas de papel (apenas humedecidas)
  • Guantes de goma (recomendados pero no obligatorios)
  • Grasa dieléctrica (opcional)

Primero, colóquese gafas de seguridad y guantes de goma, luego abra el compartimento para eliminar y desechar correctamente las baterías viejas. A continuación, cepillar cualquier corrosión suelta. A continuación, ponga una pequeña cantidad de jugo de limón sobre el contacto y cepíllelo en los alrededores. Ya que la fuga es una solución base, la acidez del jugo de limón ayudará a neutralizarla. Repita el paso anterior hasta que remover todas las fugas. Ahora usted puede limpiar con una toalla de papel ligeramente humedecida. Tenga en cuenta que demasiada agua puede realmente crear un problema y oxidar los contactos, por lo tanto, se debe utilizar con moderación. Si los contactos están muy oxidados o dañados, es posible que desee utilizar un abrasivo como papel de lija para limpiar el metal base. Ya que muchos de los contactos de la batería están laminados en níquel, si la corrosión ha pasado a través del laminado, los contactos pueden ser susceptibles a la oxidación en el futuro. Se puede usar grasa dieléctrica (silicona) para proteger los contactos o reemplazarlos íntegramente, ver este enlace donde se encuentra nuestra selección de repuestos.

Bien, ahora hablemos de las baterías de plomo-ácido para automotores. Estas se deben limpiar de manera un poco diferente porque el residuo de las mismas es realmente ácido.

Para limpiar el ácido de una batería de automóvil, usted necesitará:

  • Bicarbonato de sodio
  • Pulverizador (opcional)
  • Agua
  • Guantes de goma
  • Toallas de papel
  • Cepillo para terminales de coche
  • Grasa dieléctrica (opcional)

Primero, colóquese guantes de goma y gafas de seguridad. El ácido de estas pilas es muy corrosivo. Puede filtrarse a través de la ropa y es capaz de causar daño, así que tenga cuidado. Comience por eliminar los cables de la batería y limpiar cualquier resto de corrosión suelto. Para neutralizar el ácido, es necesario agregar una pasta de bicarbonato de sodio a los terminales. Untar bien los terminales en bicarbonato de sodio, luego pulverizar agua sobre los mismos o mezclar la pasta de antemano y aplicarla a los terminales. Déjelo reposar y hacer burbujas durante un rato para neutralizar la corrosión y, a continuación, limpie los terminales con una toalla de papel limpia. Utilice el cepillo para limpiar un poco más y, a continuación, utilice una toalla de papel nuevamente para eliminar cualquier residuo adicional. Una vez limpias, puede añadir una ligera capa de grasa dieléctrica a todas las superficies de contacto y terminales para ayudar a prevenir la oxidación y la corrosión adicional. Limpiar los terminales en el extremo de los cables siguiendo los mismos pasos y volver a conectar la batería.

Acerca de este autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum