APEC 2023
APEC (Conferencia de Electrónica de Potencia Aplicada) volvió plenamente este año (2023) después de un par de años de poca asistencia debido a la COVID y se llevó a cabo en Orlando, Florida. Hubo energía positiva y un clima acogedor en la muestra.

El mensaje principal en la muestra fue el uso eficiente de la energía, lo que puede conducirnos a más sostenibilidad energética. Las tecnologías que mostraban los aumentos de eficiencia como SiC (carburo de silicio) y GaN (nitruro de galio) fueron un punto recurrente. Las aplicaciones para los inversores de tracción en transporte tuvieron un momento significativo en el seminario, aunque hubo el mismo entusiasmo en el piso de exhibición por las fuentes de alimentación eficientes en la automatización industrial, los centros de datos, las aplicaciones de RF y los cargadores USB-C.

Un tema secundario que emergía en las sesiones técnicas y en el anuncio de próximos productos fue la telemetría y el PMBus (bus de administración de energía) del protocolo de comunicación. Aunque el PMBus ha estado presente durante cerca de 15 años, se están haciendo mejoras continuas. El PMBus 1.5 incluye estándares de seguridad y autenticación. Las placas de evaluación de Analog Devices y Texas Instruments incluyen el PMBus y muestran la resolución de precisión en el rango único de milivoltios.

Analog Devices exhibió una variedad de productos, incluidas las actualizaciones para la AD9625. Con tan solo mirar la diferencia de tamaño entre la placa anterior y la nueva se comienza a contar la historia de las mejoras en la eficiencia y en la reducción de costos. La AD9625 se centra en la energía RF con salida de bajo ruido. Es una fuente de alimentación que podría usarse con transceptores, ADC (convertidores de señal analógica a digital) y DAC (convertidores de señal digital a analógica) que requieran una alta resolución y un ruido bajo en la cadena de señal. Tradicionalmente, se lograba la reducción de ruido en estas etapas mediante los filtros LC y las LDO (caídas bajas) de ruido bajo para reducir el nivel de ruido. Los filtros adicionales y los componentes discretos se han removido en la nueva versión de la placa que ha implementado la tecnología del interruptor silencioso. El resultado de estas mejoras se encuentra una reducción de pérdida de energía estimada del 30%.

EPC mostró las ganancias del GaN Gen 6 comparado con el silicio. La demostración exhibió el MOSFET FDMS2D5N08C y la placa de evaluación EPC90153. Ejecutó dos placas de desarrollo de medio puente casi idénticas de EPC. Ejecutó entre 24 a 48 V a 500 kHz. La solución basada en GaN en estas condiciones mostró 20 grados menos de temperatura a pesar de tener un RDSON más alto. La solución basada en GaN también tiene un tamaño de molde más pequeño.

Es emocionante y alentador que la electrónica de potencia continúe reduciéndose y que la eficiencia siga siendo una prioridad en toda la automatización de fábrica, la generación de energía, los centros de datos, los servicios de tecnología inalámbrica y la electrónica del consumidor. Fue una muestra fantástica. Estoy agradecido de ser parte del equipo de DigiKey que asistió.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum