APEC 2024

La APEC (Conferencia de Electrónica de Potencia Aplicada) del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 2024 se celebró en Long Beach, California. Es el lugar donde funcionarios, académicos, proveedores y distribuidores de electrónica de potencia se reúnen para hablar sobre la industria y el futuro. Esta es la 39.a conferencia APEC del IEEE anual (según mis cálculos).
Figura 1: Cargador híbrido residencial para EV (vehículos eléctricos) integrado. (Fuente de la imagen: DigiKey)
Una tendencia que se debe destacar y que permitió ganar más tiempo en las sesiones y espacio en la sala de exposiciones fue la electrónica de alimentación bidireccional. Las fuentes de alimentación bidireccionales pueden convertir CA en CC (piense en tomar alimentación de CA de un tomacorriente y usarla para cargar una batería) y pueden convertir CC en CA (como tomar la energía de la batería y devolverla a la red). La aplicación que está generando interés en esta área es el EV (vehículo eléctrico) (Figura 1). La idea está desde hace un tiempo, pero ahora vemos más productos basados en ella. La idea es cargar el EV durante los períodos de menor demanda y devolver electricidad a la red en los períodos de mayor demanda.
Figura 2: Parte inferior del cargador híbrido residencial para EV integrado. (Fuente de la imagen: DigiKey)
La parte inferior de la unidad (Figura 2) es un recordatorio de la cantidad de pasivos que continúan desempeñando un papel fundamental en la conversión de energía. Una estimación aproximada del precio de los componentes es que el costo de la BOM (lista de materiales) puede ser del 80% de la electrónica pasiva (capacitores, bobinas de choque y transformadores) y del 20% del material activo (transistores).
Algunas otras tendencias continuas que hemos visto a lo largo de los años siguen fortaleciéndose, incluidas la seguridad funcional (prevenir daños y evitar la propagación de niveles peligrosos a los sistemas conectados) y la sostenibilidad (impulsar aún más el uso eficiente de la energía) (Figura 3).
Figura 3: Pantallas de trenes de seguridad funcional y eficiencia de ADI (Fuente de la imagen: DigiKey)
ADI mostró la mayor eficiencia energética al conducir un tren entre un 40% y un 50% más eficientemente. Esto tiene como resultado un tren que puede funcionar durante más tiempo con la misma cantidad de energía. Las partes que generan esta ganancia de eficiencia incluyen MAX42500 y MAX16193.
Figura 4: Pantalla de conversión de energía eficiente de Power Integrations. (Fuente de la imagen: DigiKey)
Power Integrations continúa profundizando en la conversión de energía con GaN, ya que encuentra mayor eficiencia y crea conversión de energía de múltiples salidas (Figura 4). Un tema común que apareció en las sesiones y que también se mostró en este diseño fue tomar múltiples funciones y plegarlas en un solo CI (circuito integrado). Vemos controladores incluidos con interruptores e incluso sensores de temperatura dentro de un solo CI.







Figura 5: Pantallas APEC de electrónica de potencia de DigiKey de 2024. (Fuente de la imagen: DigiKey)
En el stand de DigiKey, había una representación de la electrónica de potencia que vendemos (Figura 5). Todo, desde fuentes de alimentación discretas hasta fuentes de alimentación terminadas y cualquier soporte intermedio. Más allá de los productos, también mostramos la página de las aplicaciones de energía y tecnologías y el centro de innovación de DigiKey.
Fue fantástico ser parte de APEC 2024. Los avances en la conversión de energía bidireccional, la seguridad funcional y los nuevos avances en la sostenibilidad son tendencias prometedoras para el avance de la electrónica de potencia.
Figura 6: Representantes de DigiKey en APEC 2024. (Fuente de la imagen: DigiKey)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum