Simply Put - 2N3904 NPN Transistor

Por John LeDuc

Colaboración de DigiKey

The 2N3904 is an extremely popular NPN transistor that is used as a simple electronic switch or amplifier that can handle 200 mA (absolute maximum) and frequencies as high as 100 MHz when used as an amplifier.

Image of pin out of a standard TO-92 package ON Semiconductor 2N3904

Figure 1: An illustration of the pin out of a standard TO-92 package for DigiKey part number 2N3904FS-ND: E = Emitter, B = Base, C = Collector.

Figure 2 shows a circuit example which turns on the collector emitter junction by energizing the base or biasing the transistor to turn it on by bringing 5 volts to the base via a slide switch. This example lights an LED which is considered to be the load in this case. The proper use of resistors to prevent over current draw is required when biasing the base. I used leaded parts in a bread board to test my example circuit. Most engineers will use surface-mount components (much smaller size then a TO-92 package) when it comes to using transistors in a new product design going to market. Here is a link that shows various package sizes for 3904 transistors.

Image of Scheme-it 2N3904 circuit example

Figure 2: 2N3904 circuit example - drawn in Scheme-it®.

Since the 2N3904 is an NPN transistor, that means the base needs positive biasing (appropriate voltage levels and resistance) to turn on the collector emitter junction for proper current flow. Use of a load resistor (R1 above) is also important so there is not too much current being driven through the LED and transistor. For the complete specifications on the 2N3904FS-ND, see the On Semiconductor datasheet associated with this part.

 
DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Acerca de este autor

Image of John LeDuc

John LeDuc

John LeDuc, gerente de proyectos de negocios digitales de DigiKey, comenzó su carrera en 1984 asistiendo a los clientes de DigiKey con preguntas técnicas, revisando y agregando productos al catálogo. Se especializó en el soporte de la placa de demostración Tiny Basic INS8073 de National Semiconductor. John ahora está mejorando la experiencia digital de nuestros clientes de ingeniería mediante la recopilación y generación de ideas únicas para mejorar nuestro sitio web. Tiene un título de Asociado en Tecnología Electrónica y es un “Ingeniero de medianoche”, que trabaja con la electrónica en su tiempo libre y crea diseños únicos con su impresora 3D.

Acerca de este editor

DigiKey

DigiKey, con sede en Thief River Falls, Minnesota, es un proveedor global de servicios completos de prototipo y diseño, así como de volúmenes de producción de componentes electrónicos que ofrece más de tres millones de productos de más de 750 fabricantes de marcas de calidad en DigiKey.