This graph shows the line regulation at various line voltages which cover the whole universal input range with the output current set for 440mA. As can be seen here, there was very little deviation of the current regulation for the LED strings.
Los pedidos se entregan normalmente a México en un plazo de 1 a 5 días, según la ubicación.
El envío gratuito a México se aplica a pedidos de USD 100 o más. Los gastos de envío serán de USD 30 para todos los pedidos inferiores a USD 100.
Flete prepago de UPS, FedEx o DHL: CPT (aranceles, aduanas e impuestos adeudados en el momento de la entrega)
Cuenta de crédito para instituciones y empresas calificadas
Pago por adelantado a través de transferencia bancaria
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


Más productos de socios totalmente autorizados
Tiempo promedio de envío de 1 a 3 días , se pueden aplicar cargos adicionales por envío. Consulte la página de productos, el carrito y el pago para estimar la velocidad del envío actual.
Incoterms: CPT (impuestos, tarifas aduaneras e IVA/impuestos aplicables pagaderos en el momento de la entrega)
Para obtener más información, visite Ayuda y soporte
This graph shows the line regulation at various line voltages which cover the whole universal input range with the output current set for 440mA. As can be seen here, there was very little deviation of the current regulation for the LED strings.
Conavegar
Al usar la función de Conavegación, acuerda que un representante de soporte de DigiKey pueda ver su navegador de forma remota. Cuando se abre la ventana de Conavegación, informe al representante la Id. de sesión que se encuentra en la barra de herramientas.
DigiKey respeta su derecho a la privacidad. Para obtener más información, consulte el Aviso de privacidad y el Aviso de cookies.
Sí, continuar a la Conavegación¡Gracias!
¡Esté atento a las noticias y actualizaciones de DigiKey que llegarán a su bandeja de entrada!
Ingrese una dirección de correo electrónico
Acepte marcando la casilla