Taking a closer look at the switching transistions clearly shows the reduction of switching loss between the SiC FET solution and the IGBT solution with both operating at 25 kHz. The lost turn-off energy is reduced by 75% by using the SiC FET.
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
Taking a closer look at the switching transistions clearly shows the reduction of switching loss between the SiC FET solution and the IGBT solution with both operating at 25 kHz. The lost turn-off energy is reduced by 75% by using the SiC FET.
Conavegar
Al usar la función de Conavegación, acuerda que un representante de soporte de DigiKey pueda ver su navegador de forma remota. Cuando se abre la ventana de Conavegación, informe al representante la Id. de sesión que se encuentra en la barra de herramientas.
DigiKey respeta su derecho a la privacidad. Para obtener más información, consulte el Aviso de privacidad y el Aviso de cookies.
Sí, continuar a la ConavegaciónObtenga respuestas rápidas y precisas de los técnicos e ingenieros experimentados de DigiKey en TechForum.
Visite el área de Ayuda de asistencia del sitio web para buscar información obre pedido, envío, entrega y más.
Los usuarios registrados pueden realizar un seguimiento de sus pedidos a través del menú desplegable de la cuenta o haciendo clic aquí. *El estado del pedido puede demorar 12 horas para que se actualice después de solicitar el pedido inicial.
Los usuarios pueden comenzar el proceso de devolución en nuestra Página de devoluciones.
Los usuarios registrados pueden crear cotizaciones en myLists.
Visite la Página de registro e ingrese la información solicitada. Recibirá una confirmación por correo electrónico cuando se haya completado el registro.
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
¡Gracias!
¡Esté atento a las noticias y actualizaciones de DigiKey que llegarán a su bandeja de entrada!
Ingrese una dirección de correo electrónico
Acepte marcando la casilla