Rise time and characteristic impedance are the two critical parameters in the fast digital pulse world. Rise time is defined as the time it takes for the leading edge of a pulse or square wave to go from 10% to 90% of its final height.
Los pedidos se entregan normalmente a México en un plazo de 1 a 5 días, según la ubicación.
El envío gratuito a México se aplica a pedidos de USD 100 o más. Los gastos de envío serán de USD 30 para todos los pedidos inferiores a USD 100.
Flete prepago de UPS, FedEx o DHL: CPT (aranceles, aduanas e impuestos adeudados en el momento de la entrega)
Cuenta de crédito para instituciones y empresas calificadas
Pago por adelantado a través de transferencia bancaria
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


Más productos de socios totalmente autorizados
Tiempo promedio de envío de 1 a 3 días , se pueden aplicar cargos adicionales por envío. Consulte la página de productos, el carrito y el pago para estimar la velocidad del envío actual.
Incoterms: CPT (impuestos, tarifas aduaneras e IVA/impuestos aplicables pagaderos en el momento de la entrega)
Para obtener más información, visite Ayuda y soporte
Rise time and characteristic impedance are the two critical parameters in the fast digital pulse world. Rise time is defined as the time it takes for the leading edge of a pulse or square wave to go from 10% to 90% of its final height.
Conavegar
Al usar la función de Conavegación, acuerda que un representante de soporte de DigiKey pueda ver su navegador de forma remota. Cuando se abre la ventana de Conavegación, informe al representante la Id. de sesión que se encuentra en la barra de herramientas.
DigiKey respeta su derecho a la privacidad. Para obtener más información, consulte el Aviso de privacidad y el Aviso de cookies.
Sí, continuar a la Conavegación¡Gracias!
¡Esté atento a las noticias y actualizaciones de DigiKey que llegarán a su bandeja de entrada!
Ingrese una dirección de correo electrónico
Acepte marcando la casilla