Tuberías térmicas individuales

Las tuberías térmicas híbridas, de polvo, de malla y acanaladas de Wakefield Thermal

Image of Wakefield Thermal's Individual Heat PipesLas tuberías térmicas de Wakefield Thermal son un mecanismo de transporte para mover el calor desde la fuente hasta un área donde se puede disipar el calor. Las tuberías térmicas realmente no disipan el calor y, por lo tanto, se incorporan diferentes tipos de disipadores de calor como asistentes. Una tubería térmica es un tubo de cobre con una estructura interna de mecha que está sellada en ambos extremos con una pequeña cantidad de agua en el interior. Como se aplica calor a la tubería, el agua hervirá y cambiará a un gas, que luego viaja a la sección más fría de la tubería de calor donde se condensa en un líquido. Es la evaporación y la condensación del agua que forma una acción de bombeo para mover el agua (y por lo tanto el calor) a lo largo de la tubería.

Hay muchos tipos de estructuras de mecha que pueden ser utilizadas dentro de la tubería térmicas y generalmente se clasifican como acanalado, malla, polvo e híbrido. Una tubería de calor acanalado es un tubo de cobre con una serie de surcos superficiales en el perímetro interno de la tubería de calor. Cuando el agua es un líquido, viaja por las ranuras y cuando es un vapor, viaja en el espacio abierto de la tubería. Pueden utilizarse tubos acanalados en orientaciones horizontales, pero están muy limitadas en rendimiento si utiliza unos 15° de la horizontal.

Una tubería de calor de malla es un tubo de cobre con pared lisa con una malla de cobre tejida instalada en el interior de la tubería. La malla está diseñada para permanecer en contacto con las paredes de la tubería en áreas donde la tubería se puede doblar o aplastar. Los tubos de malla pueden utilizarse en orientación horizontal y en una orientación horizontal de aproximadamente 30°.

Una tubería térmica a mecha de polvo también se puede conocer como un tubo de calor sinterizado. Durante el proceso de fabricación un mandril está instalado en el centro de la tubería y el polvo de cobre se vierte en el tubo alrededor del mandril. Después de que el polvo está suficientemente lleno, las piezas se colocan en un horno de sinterización. Una vez en la temperatura, el polvo de cobre se pegará a la tubería y a sí mismo, formando muchos bolsillos internos como una esponja. Gracias a los pequeños bolsillos, las tuberías sinterizadas eficientemente pueden mover el agua y se pueden utilizar horizontal y verticalmente y en todo los puntos en el medio, incluyendo boca abajo.

El rendimiento (cantidad de calor que puede ser transferida) de una tubería térmica es una función de su longitud, diámetro, estructura de mecha y forma general. Cuanto mayor sea el diámetro, más potencia se puede transportar, pero a mayor longitud, menor capacidad de la tubería. Las tuberías térmicas sinterizadas son mejores que la malla, que son mejor que las acanaladas. Las tuberías de calor se pueden doblar y aplanar para mover el calor cuando sea necesario o para montar en espacios más pequeños, pero estos tipos de modificaciones afectan el calor total que puede ser transportado. En casos donde la cantidad de calor necesario para ser transportado es demasiado grande para un solo tubo, pueden utilizarse tubos múltiples en paralelo y en serie para mover más calor a grandes distancias.

Las tuberías de calor de alto rendimiento de Wakefield Thermal se utilizan en muchas aplicaciones en diversas industrias. Algunas aplicaciones incluyen: automoción, electrónica de consumo, LED iluminación, semiconductores de potencia médica alta, aeroespacial y defensa.

Características

  • Material del tubo: cobre
  • Estructura del fieltro: sinterizado de polvo de cobre
  • Ligero
  • Versátil con un alto rendimiento térmico

Flat Heat Pipes

ImagenNúmero de pieza del fabricanteDescripciónResistencia térmicaTipo mechaLongitudCantidad disponiblePrecio
HEAT PIPE FLAT 3X8.1X150MM121721HEAT PIPE FLAT 3X8.1X150MM-Sinterizado5.906" (150.00mm)100 - Inmediata$9.32Ver detalles
HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X100MM121725HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X100MM-Sinterizado3.937" (100.00mm)73 - Inmediata$9.75Ver detalles
HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X150MM121726HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X150MM-Sinterizado5.906" (150.00mm)126 - Inmediata$11.26Ver detalles

Round Heat Pipes

ImagenNúmero de pieza del fabricanteDescripciónTipo mechaAlturaCantidad disponiblePrecioVer detalles
HEAT PIPE ROUND 6 OD 100MM110578HEAT PIPE ROUND 6 OD 100MMSinterizado-249 - Inmediata$15.04Ver detalles
HEAT PIPE ROUND 4 OD 100MM121687HEAT PIPE ROUND 4 OD 100MM--0 - Inmediata$11.51Ver detalles
HEAT PIPE ROUND 6 OD 200MM110580HEAT PIPE ROUND 6 OD 200MM--6635 - Inmediata$15.82Ver detalles
Publicado: 2015-03-05