Sensor inalámbrico de burbujas

El detector de burbujas AD-101 de TE Connectivity es un sensor ultrasónico que detecta la presencia (o ausencia) de líquido en los tubos que pasan a través del sensor.

Detector de burbujas de aire AS-101 de TE Connectivity. (Fuente de la imagen: TE Connectivity)

El sensor es fácil de usar y tiene solo cuatro cables: 1 - GND, 2 - Salida, 3 - Autocomprobación, 4 - Alimentación. La salida del sensor es de 3,3 V TTL (baja cuando hay líquido presente, alta cuando hay burbujas presentes).

Antecedentes del proyecto

El AD-101 está destinado principalmente a aplicaciones médicas, pero quería presentar un proyecto práctico para demostrar la facilidad de uso. Los detectores de nivel de agua son instrumentos simples que han existido durante miles de años y pensé que sería un gran proyecto para resaltar las características del sensor AD-101 y proporcionar un indicador de nivel de LED visual remoto. Se modificó un detector de nivel de agua de bajo costo para agregar una longitud de tubo para pasar a través del sensor. El sensor cambia de estado cuando hay agua presente y activa el indicador de nivel remoto.

Se desarrolló el hardware inalámbrico para el proyecto con el objeto de controlar la salida del AD-101 y activar un indicador LED remoto. El hardware inalámbrico consta de un par de módulos XB3-24Z8US-J de Digi International montados en placas de sensores Grove dentro de las carcasas impermeables PN-1323-CMB de Bud Industries. Los scripts de Micropython que se ejecutan en los módulos XB3 realizan las funciones de configurar el enlace inalámbrico, controlar el sensor y activar el LED remoto. Los detalles completos del proyecto se documentan en el artículo eeWiki Nivel de agua inalámbrico con el detector de burbujas AD-101 y XBee3.

Acerca de este autor

Image of Scott Raeker

Scott Raeker, ingeniero de Aplicaciones principales en DigiKey, ha trabajado en la empresa desde 2006 y su principal responsabilidad es ayudar a los clientes en el mundo inalámbrico. Tiene más de 35 años de experiencia en la industria electrónica y se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad de Minnesota. En su tiempo libre, Scott disfruta arreglar su granja de principios de siglo.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum