¿Cuáles son las clasificaciones de CAT (categorías) de seguridad del multímetro?

Si alguna vez ha usado un multímetro o ha mirado una hoja de datos, probablemente haya notado una clasificación de CAT (categoría) de seguridad. ¿Qué es eso y por qué es importante? Esas preguntas se cubrirán en este blog y el video correspondiente.

Según la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), los fabricantes de multímetros deben seguir los lineamientos para pruebas de seguridad en todos sus productos para asegurarse de que cada dispositivo cumpla con o supere la clasificación requerida. Estas medidas se implementan para proteger al usuario de descargas eléctricas no intencionales, que podrían provocar la muerte.

Existen cuatro niveles definidos por el tipo de carga a medir.

CAT I

Dispositivos electrónicos
Cualquier dispositivo, desde una placa de circuito pequeña hasta un dispositivo más grande con alto voltaje pero baja potencia
CAT II
Cargas de CA monofásicas
Aparatos o herramientas portátiles
CAT III
Sistemas de distribución trifásica
Algunos sistemas de iluminación de edificios grandes y motores polifásicos
CAT IV
Conexiones a servicios públicos trifásicos o conductores al aire libre
Multímetros, conexiones exteriores, cualquier conexión de bajo voltaje y alta energía

Dentro de estos cuatro niveles, el IEC ha establecido lineamientos de pruebas transitorias para cada categoría.

Categoría de medida Voltaje de trabajo Voltaje transitorio Fuente de prueba (impedancia)
CAT I 150 V 800 V 30 ohmios
CAT I 300 V 1500 V 30 ohmios
CAT I 600 V 2500 V 30 ohmios
CAT I 1000 V 4000 V 30 ohmios
CAT II 150 V 1500 V 12 ohmios
CAT II 300 V 2500 V 12 ohmios
CAT II 600 V 4000 V 12 ohmios
CAT II 1000 V 6000 V 12 ohmios
CAT III 150 V 2500 V 2 ohmios
CAT III 300 V 4000 V 2 ohmios
CAT III 600 V 6000 V 2 ohmios
CAT III 1000 V 8000 V 2 ohmios
CAT IV 150 V 4000 V 2 ohmios
CAT IV 300 V 6000 V 2 ohmios
CAT IV 600 V 8000 V 2 ohmios
CAT IV 1000 V 12000 V 2 ohmios

Si ampliamos esto para calcular la corriente para los voltajes de trabajo y transitorios, verá que aunque dos clasificaciones CAT cubren el mismo voltaje de trabajo, eso NO significa que sean iguales.

Categoría de medida Voltajes de trabajo Voltajes transitorio Fuente de prueba (impedancia) Corriente de trabajo Corriente transitoria
CAT I 150 V 800 V 30 ohmios 5 A 26.6 A
CAT I 300 V 1500 V 30 ohmios 10 A 50 A
CAT I 600 V 2500 V 30 ohmios 20 A 83.3 A
CAT I 1000 V 4000 V 30 ohmios 33.3 A 133.3 A
CAT II 150 V 1500 V 12 ohmios 12.5 A 125 A
CAT II 300 V 2500 V 12 ohmios 25 A 208.3 A
CAT II 600 V 4000 V 12 ohmios 50 A 333.3 A
CAT II 1000 V 6000 V 12 ohmios 83.3 A 500 A
CAT III 150 V 2500 V 2 ohmios 75 A 1250 A
CAT III 300 V 4000 V 2 ohmios 150 A 2000 A
CAT III 600 V 6000 V 2 ohmios 300 A 3000 A
CAT III 1000 V 8000 V 2 ohmios 500 A 4000 A
CAT IV 150 V 4000 V 2 ohmios 75 A 2000 A
CAT IV 300 V 6000 V 2 ohmios 150 A 3000 A
CAT IV 600 V 8000 V 2 ohmios 300 A 4000 A
CAT IV 1000 V 12000 V 2 ohmios 500 A 6000 A

Ahora, usar CAT III a 600 V y CAT II a 1000 V como ejemplo muestra claramente cómo el hecho de que el voltaje de trabajo nominal sea más alto, NO significa que pueda manejar tanto en general.

No hay una forma segura de saber qué clasificación tiene un medidor sin encontrar la clasificación CAT en la unidad misma o en la hoja de datos del multímetro. Recuerde, cuando tenga dudas, más protección siempre es lo mejor.

Acerca de este autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum