Los fundamentos de la elección de un multímetro

Los multímetros son una herramienta necesaria para todos quienes trabajan con la eletrónica. Según el medidor adquirido, se miden valores como tensión, corriente, resistencia, temperatura y mucho más. Estos son una herramienta todo en uno para la solución de problemas, la construcción de circuitos y las pruebas.

(Fuente de la imagen: Digilent, Inc.)

El primer factor que el comprador debe tener en cuenta es el propósito de uso del medidor. Como he mencionado, el tipo de medidor que se adquiere determinará el tipo de pruebas que realizará el medidor. Saber para qué se utilizará también ayuda a descifrar el tipo/tamaño a comprar. Hay grandes unidades para escritorio, de bolsillo y muchas variantes entre ellos.

La próxima consideración debería ser si su aplicación requiere calibración manual o si una calibración automática es aceptable. Funcionan tal cual lo esperado. La calibración automática selecciona automáticamente el rango correcto para la prueba que se realiza (es decir, amperios, miliamperios, microamperios, etc.) y la calibración manual requiere que el usuario ajuste el rango para una lectura más precisa de la prueba.

Muy bien, entonces ¿por qué no comprar calibración automática directamente? Aunque su precisión es muy alta, los multímetros con calibración manual permiten al usuario ajustar la lectura a más puntos decimales cuando sea necesario. Para muchas aplicaciones esto tal vez no sea necesario, pero cuando lo es, entonces, un medidor con calibración manual es la herramienta correcta para el trabajo. Si esto no es una necesidad común para el usuario, algunos medidores de calibración automática tienen diversas funciones manuales, por lo que podrían ser una buena solución.

Algunos sólo miden un tipo de valor, mientras que otros miden seis o más. Hay un medidor que se ajusta a cada necesidad. Para aquellos que recién se inician y no están seguros sobre qué producto comprar, yo recomendaría algo que mida el voltaje, la corriente y la resistencia, y que tenga una función de prueba de continuidad.

(Fuente de la imagen: Mueller Electric Co)

Ahora que ya he discutido los medidores, debo mencionar algunas opciones de sondas. La mayoría de los medidores vienen con al menos un conjunto de sondas, algunos vienen con más. La más común es la sonda de prueba. Estas tienen una punta fina en el extremo que le permite "explorar" en lugares estrechos dentro de circuitos para pruebas o mediante el aislamiento del cable. Aunque estas son las sondas más comúnmente proporcionadas con los medidores, hay muchos otros tipos, y cada uno tiene una variante mejor para utilizar dependiendo de la aplicación. Algunos otros tipos son:

  • Pinza/ganchos
  • Pinzas de cocodrilo
  • Lengüeta de horquilla
  • Cables con pinzas

Hay muchas variantes que no he enumerado junto con diferentes opciones de tamaño de cada una. Algo que se debe destacar es que si el medidor tiene la función para medir la temperatura, se necesitará una sonda de temperatura.

Estas poderosas herramientas son una necesidad para todos los laboratorios/hackerspaces. Le ahorrarán horas de frustración dedicadas a la solución de problemas de los circuitos e incluso podrían ahorrarle dinero en las circunstancias adecuadas.

Acerca de este autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum