El valor de las bibliotecas sin conexión directa en EDA
Continuando con mi discusión sobre las bibliotecas en las herramientas de la EDA, ¿qué valor tendría una biblioteca sin conexión directa? Es decir, ¿qué valor puedo obtener de una biblioteca que no vincule directamente un símbolo a una huella específica?
Herramientas de diseño y EDA de DigiKey
Para mí, el valor más alto de las bibliotecas de acoplamiento suelto viene cuando las restricciones de diseño de lo que el circuito debe hacer son claras y concisas, pero las restricciones de diseño de la placa física todavía no se conocen. Una biblioteca sin conexión directa me permite seleccionar componentes en la captura esquemática sin tener que limitarme a un dispositivo físico. Un buen ejemplo de esto es cuando sé que voy a usar una familia particular de microcontroladores, pero todavía no sé si voy a necesitar usar el QFP o la variante de paquete QFN dependiendo de las restricciones del diseño de la placa.
Otra ventaja de una librería sin conexión es que me permite diseñar un circuito en captura esquemática y utilizar diferentes dispositivos físicos para la creación de prototipos y la producción, y en mi flujo de trabajo, me permite especificar más fácilmente alternativas a los componentes pasivos, especialmente durante la "Gran Escasez de MLCC".
En comparación con el uso de una biblioteca atómica, las bibliotecas sin conexión directa mueven el trabajo de seleccionar los números de pieza ordenados para colocarlos en una lista de materiales hasta el final del proceso de diseño. Para algunos, esto puede ser una ventaja.
Con el tiempo se han creado grandes bibliotecas sin conexión directa, una de las mejores que he encontrado y utilizado está incluida en KiCad, que es gratuito y de código abierto. Si aún no ha tenido la oportunidad de trabajar con él, le recomiendo encarecidamente que lo haga.
Por supuesto, el tipo de biblioteca que utiliza en su herramienta EDA Cad favorita es completamente preferido por el usuario, y dependiendo del flujo de trabajo y del tipo de proyecto, tal vez utilice ambos. Es así. Con ese pensamiento en mente, ¿cuál podría ser el valor de combinar tales bibliotecas?
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum