Nuevos conceptos en enrutadores celulares, Parte 2: Implementación de su enrutador
Muchas empresas utilizan los enrutadores celulares cuando no hay conexiones a Internet por cable, o estas no son fiables o no se desea conectar de esta última manera. Tienen redes remotas, móviles o la necesidad de que estas se encuentren aislada de otras redes. Algunos ejemplos incluyen las aplicaciones de fábrica, comerciales y de transporte público como los autobuses o los trenes. Este blog es el segundo de una serie de dos partes que examina los enrutadores de la compañía Accelerated™ una empresa adquirida por Digi® International. Digi es una empresa conocida por la construcción de una amplia gama de productos inalámbricos que incluyen los módulos Digi XBee® así como la línea de enrutadores celulares Digi Transport®.
(Fuente de la imagen: Digi International)
En mi blog anterior, consideramos los módems celulares disponibles en Accelerated. En este blog, hablaré de lo fácil que es implementar un enrutador celular. Implementar un enrutador celular debería ser sencillo. Se monta la unidad, se proporciona alimentación, se conectan los cables Ethernet y está todo listo, ¿verdad? Bueno, sí y no. Los enrutadores celulares dependen en gran medida de la intensidad de la señal. El lugar más lógico en términos de la construcción se encuentra en el centro de datos que generalmente se ubica en una locación central que alberga un interruptor o hub. Lamentablemente, estas ubicaciones suelen estar escondidas en el medio de un edificio que tiene poca o ninguna señal de telefonía móvil. Por ello, la mayoría de los enrutadores celulares se mueven a una pared exterior y luego el instalador se siente satisfecho. Hay una manera mejor y es la forma de Accelerated. Este es un proceso de dos pasos. En primer lugar, encontrar la ubicación más óptima para montar el enrutador y, en segundo lugar, determinar la manera más sencilla de montar el mismo.
Paso uno: encontrar la ubicación más óptima puede hacerse usando el paquete de baterías temporario para Evaluación del Sitio. En la parte frontal de la unidad, hay un LED indicador de intensidad de señal. Al conectar la batería y al moverse alrededor de las instalaciones se encontrará la ubicación con la mayor cantidad de barras o con la señal más potente. Es así de fácil.
Paso 2: montar el enrutador. Montar el enrutador a la pared o en el techo mediante el cable proporcionado y los broches de techo que se adjuntan. Las líneas de alimentación y Ethernet se simplifican con el uso del adaptador pasivo Power over Ethernet (PoE). Este adaptador le permite conectar la fuente de alimentación a una toma de alimentación y al adaptador. Dos cables Ethernet se conectan también con el adaptador. Un cable sale desde la red y el otro se lleva al enrtuador. El adaptador PoE elimina la necesidad de llevar un cable de alimentación independiente hacia en enrutador. Toda la energía y las comunicaciones se transportan a través del cable Ethernet.
(Fuente de la imagen: Digi International)
Accelerated tiene dos familias de enrutadores para una implementación más sencilla, el 633x y 631x-MX-DX. El MX viene estándar con el paquete de baterías para Evaluación del Sitio, adaptador de PoE y el kit de montaje. Para la opción DX, el kit de montaje remoto se adquiere por separado.
Con Accelerated de Digi, la implementación de su enrutador celular es un simple proceso de dos pasos. Paso uno, utilice el paquete de baterías para Evaluación de Sitio para encontrar la ubicación más óptima. Paso dos, monte el enrutador usando el adaptador PoE, el kit de montaje y los cables Ethernet para suministrar energía y comunicaciones con el enrutador desde su red; y ya está todo listo. Es así de sencillo.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum


Stephen Wegscheid, Gerente Senior de Productos-Semiconductors de DigiKey, se especializa en electrónica analógica/lineal, productos de conectividad y computadoras de placa única. Tiene una Maestría en Ciencias de la Universidad Estatal de Bemidji y más de 25 años de experiencia en diseño, fabricación y distribución. Además, es titular de una patente estadounidense.