Sensores táctiles de Neonode
Cuando Neonode visitó Digi-Key, ofreció una demostración práctica e informal de su tecnología de sensores táctiles zForce®. Los asistentes quedaron muy impresionados por la capacidad de integrar el control de gestos y táctil en cualquier superficie.
Sensor de Neonode
El sensor de Neonodo consiste en una fila de emisores y detectores infrarrojos y circuitos de soporte asociados para detectar toques y gestos. Hay dos tipos disponibles, uno donde el área activa emerge directamente del sensor (tipo 0°) y otro donde emerge del sensor en un ángulo de 90° (tipo 90°). Esto permite la integración vertical y horizontal. Como se ilustra a continuación, un objeto presente en el área sensorial activa del sensor afecta a varios canales emisor-receptor y estos datos determinan las coordenadas reportadas. Hay disponibles diferentes versiones de longitud del sensor para soportar diferentes rangos de detección.
Funcionamiento del sensor
Kit de evaluación
Los kits de evaluación individuales están disponibles para cada versión de sensor que consiste en el sensor combinado con un arnés de cables para interfaz. También está disponible un kit de evaluación Explorer que incluye siete sensores y dos de los arneses de cables para interfaz.
Integración de productos
Los sensores de Neonode pueden integrarse en cualquier sistema host a través de un conector físico con 8 almohadillas de contacto. Los sensores táctiles de zForce AIR pueden comunicarse con un sistema host a través del transporte USB HID o I2C. El contenido de la comunicación se compone de objetos de Notación de sintaxis abstracta uno (ASN.1) para representar la información en la capa de presentación (excepto en el modo digitalizador táctil HID). El sistema host puede comunicarse con el sensor a través de un protocolo de comunicación y un kit de desarrollo de software (SDK) desarrollado por Neonode. El kit de desarrollo de software (SDK) es una biblioteca de funciones que utiliza el protocolo de comunicación y permite la comunicación con un sensor sin tener en cuenta ningún dato codificado ASN.1. Los SDK están disponibles para el kernel de Linux 2.6.39 o superior y Windows 7 o superior.
Disponibilidad en Digi-Key Electronics
Placas de evaluación: sensores
Productos destacados relacionados
https://www.digikey.com/en/product-highlight/n/neonode/zforce-air-kits
Recursos de Neonode
Guía de primeros pasos de zForce AIR™ Eval
Especificaciones de los sensores táctiles de zForce AIR™
Guía de los sensores táctiles de zForce AIR™
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum