Identificar la polarización en un capacitor

Los capacitores polarizados siempre tendrán algún tipo de indicador para la identificación de polaridad. Esto es importante, porque una conexión con la polarización incorrecta puede ser peligrosa.

Los capacitores de aluminio puede estar marcados en un número de maneras diferentes. Los capacitores radiales de orificio pasante generalmente tienen una línea a lo largo del lado negativo del cuerpo con un conductor negativo más corto. Los capacitores radiales de montaje en superficie poseen una porción a color en la parte superior que indica la almohadilla negativa. Los capacitores axiales presentan una línea con flechas que señalan hacia el conductor negativo o una banda ranurada que designa el conductor negativo.

Los chips de tantalio de montaje en superficie tienen una línea y/o una muesca en el lado positivo. Los axiales tienen una muesca en el lado positivo. Los radiales ofrecen una flecha o indicador positivo sobre el conductor positivo.

A continuación aparecen algunas imágenes de los ejemplos anteriores con descripciones completas de cada una. Si usted está trabajando con estos productos y no tiene la certeza o le resulta difícil decidirse, siempre puede consultar la hoja de datos o ponerse en contacto con alguien para obtener ayuda.

Figura 1: La línea y el cable corto indican el cable negativo.

Figura 2: El bloque de color en la parte superior indica el cable negativo.

Figura 3: La línea con flechas apunta al cable negativo.

Figura 4: La banda ranurada y los signos + indican el cable positivo.

Figura 5: El borde biselado y la línea indican el cable positivo.

Figura 6: El borde biselado indica el cable positivo.

Figura 7: La línea y el símbolo + son difíciles de ver aquí, pero si usted puede verlos en la imagen indican el cable positivo.

Acerca de este autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum