¿Por qué deberíamos considerar un KO-CAP si no podemos encontrar un MLCC?

Cualquiera en la comunidad de la ingeniería que haya intentado ordenar uno de los capacitores de chip de cerámica multicapa de mayor valor (≥ 0.1 µF) (denominado como MLCC), está lamentablemente al tanto de la falta constante de valores comunes. La demanda ha superado a la oferta, y se necesitará un poco de tiempo antes de que la capacidad de producción de MLCC recupere la paridad. Entonces, ¿qué se puede hacer mientras tanto? Wilmer Companioni, gerente de Marketing Técnico (y colega ingeniero) de KEMET, puede tener una solución para usted con la serie KO-CAP (su serie de capacitores de polímero de tantalio). ¿Funcionará para todos? No, pero dada la situación correcta, puede ofrecer una alternativa razonable. Companioni describe en una reciente publicación del blog en Engineering Center [Centro de Ingeniería], KEMET’s Online Education Resource [Recurso de Educación en Línea de Kemet], cómo, y bajo qué circunstancias, reemplazar un MLCC con polímero de tantalio podría funcionar para usted.
Sí, la industria de MLCC está experimentando una crisis en cuanto a la capacidad. La última vez que sucedió esto fue en los días .COM de los años 1999-2000. Los fabricantes están dedicando tiempo al tema de la capacidad, pero llevará algún tiempo para que emerja. Sé que esto no es consuelo para los ingenieros que están lidiando con situaciones de emergencia, y para los gerentes de la cadena de suministro que tienen que mendigar, pedir prestado y robar piezas. Son momentos como este los que hacen que los ingenieros exploren nuevas opciones y técnicas alternativas sin tener que hacer un rediseño masivo.
No estoy delirando, yo también era (soy) un ingeniero y venderme tantalio cuando estoy buscando MLCC no es exactamente el camino para llegar a mi corazón. Pero, como ingenieros, resolver problemas es lo que hacemos y eso significa hacer cosas que antes no habíamos considerado. Al igual que con cualquier otro tema en ingeniería, tomar la decisión de pasarse a KO-CAP desde los MLCC es solo cuestión de manejar las compensaciones. Hay un montón de cosas que deben considerarse al tomar dicha decisión.
Para obtener más información sobre cómo pasar de MLCC a KO-CAP, lea el artículo completo aquí. Además, Robert Fay, técnico superior de Ingeniería de Aplicaciones de DigiKey, ofrece sus ideas sobre la posibilidad de pasarse de un capacitor MLCC a un capacitor de tantalio en su publicación en DigiKey Tech Forum.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum