Cómo descargar un capacitor de manera segura
Una pregunta que surge con frecuencia es: "Ccómo puedo descargar mi capacitor?". Muchos de nosotros lo hemos hecho de manera no tan segura; es decir, colocando el destornillador a través de los terminales. Si bien esto funciona, puede ser muy peligroso. No lo recomiendo. En su lugar, puede ver nuestro video y leer este blog para conocer algunas alternativas más seguras.
En primer lugar, se debe medir la tensión retenida por el capacitor. A continuación, se deben hacer algunos cálculos. Afortunadamente, este calculador de descarga de capacitores facilita enormemente este paso.

Necesitará conocer la capacitancia, la tensión de carga inicial colocada en el capacitor, el umbral de tensión de seguridad (la tensión a la que se considera que el capacitor está descargado de forma segura), y el valor de la resistencia o el tiempo de descarga que desea alcanzar. Cuando seleccione la resistencia, asegúrese de que la potencia sea lo suficientemente alta como para soportar la carga de los capacitores. Una vez que haya identificado la resistencia, conéctela al capacitor utilizando pinzas tipo cocodrilo y déjela reposar durante el tiempo de descarga predeterminado.
Cuando ha transcurrido el tiempo suficiente, extraer la resistencia y volver a medir la tensión. En este punto debería haber alcanzado el umbral de tensión de seguridad. Si no es así, sustituir la resistencia y dejarla reposar durante un período más largo.
Otra forma de descargar un capacitor sería colocar una bombilla incandescente que pueda tolerar la tensión del capacitor. Conectarla y una vez que ya la bombilla no se encienda, el capacitor estará descargado. Nuevamente, usted siempre debe medir la tensión después de que el mismo se haya descargado de manera segura. Para una demostración visual al respecto, puede ver nuestro video de arriba.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum