¿Cómo diseñar un interruptor programable?

Al seleccionar los componentes individuales de un proyecto, se debe prestar más atención a la interfaz hombre-máquina (HMI), específicamente a cómo se incorporará cada interruptor al diseño. Los ingenieros pueden asegurar que su diseño cumplirá con los propósitos previstos y que el dispositivo será fácil y simple de operar al considerar cuidadosamente las condiciones que rodean el diseño de los interruptores en el producto final.

Diseñar con una HMI

Hoy en día, los dispositivos deben balancear la función y el diseño, de modo que mejoren la experiencia del usuario sin que esto requiera muchos cambios en el comportamiento del usuario. El buen diseño es invisible al usuario; lo que hace que un dispositivo sea intuitivo es el punto ideal entre la función y el diseño. No requiere un pacto entre los usuarios y la tecnología.

Y, como tal, más diseños hoy en día se benefician de una interfaz hombre-máquina programable que proporciona funcionalidad agregada con una experiencia de usuario fluida. Una interfaz programable es fácil de usar y requiere menos capacitación para operarla.

Muchos dispositivos requieren interfaces de usuario y características similares. Una interfaz hombre-máquina programable permite a los diseñadores crear una interfaz de usuario que se puede usar en varios dispositivos. Los diseñadores también usan una interfaz programable para controlar la selección del operador a fin de evitar errores que puedan dañar el dispositivo.

Los interruptores programables incorporan una pantalla gráfica pequeña en su tecla. La pantalla puede cambiar en cualquier momento, lo que ayuda a los ingenieros a crear dispositivos dinámicos. Esta capacidad de cambiar y adaptar varias funciones simplifica el diseño y reduce los errores del operador.

Aplicaciones para los interruptores programables

Hay muchas aplicaciones para los interruptores programables, como la línea de productos SmartDisplay™ de NKK.

(Fuente de la imagen: NKK Switches)

A menudo, los interruptores programables pueden reducir el error del operador en entornos con alto nivel de estrés, acelerados o en tiempo real, como la radiotransmisión, militar/aéreo, atención médica, servicios de comida, y otras aplicaciones de automatización.

Los interruptores programables ayudan a los operadores de equipos que interactúan con el dispositivo a tomar decisiones rápidas, cuando es necesario, a pesar del bombardeo de distracciones y revuelo en sus entornos. Como resultado, los interruptores programables pueden tener un impacto significativo en la capacidad del usuario para realizar operaciones complejas de múltiples decisiones y para completar las tareas de forma correcta.

La confusión sobre la tarea a realizar disminuye dramáticamente con la capacidad de mostrar videos cambiables, secuencias animadas, gráficos y caracteres alfanuméricos, en especial en estos entornos críticos acelerados.

Los clientes de NKK han usado los dispositivos de SmartDisplay para crear interfaces hombre-máquina programables en cientos de diseños. Los casos de uso para estos interruptores varían tanto como los dispositivos en sí.

(Fuente de la imagen: NKK Switches)

Seleccionar interruptores programables

Los interruptores programables tienen dos opciones principales para la pantalla gráfica: LCD y OLED.

Seleccionar el interruptor programable depende de lo que se requiera del dispositivo para cada aplicación. Se deben evaluar las especificaciones como tamaño, contraste, brillo, consumo de energía, ambientales y del campo de vista.

El objetivo debería ser determinar qué tecnología de interruptores programables es la más adecuada para esa aplicación, a la vez que se buscan formas de lograr el mejor equilibrio entre el consumo de energía y la funcionalidad al menor costo posible.

Conclusión

Hay muchas consideraciones y opciones que los ingenieros deben tener en cuenta al diseñar o seleccionar un interruptor programable. Y saber que esta interfaz es un aspecto tan importante del proceso de diseño de la interfaz general puede ser abrumador para algunos ingenieros. También es quizás la etapa más emocionante del diseño, porque los interruptores son los componentes que realmente estarán con el contacto del usuario y controlarán los procesos que la máquina está destinada a realizar.

El uso de soluciones programables en las aplicaciones adecuadas puede eliminar situaciones en las que una señal de "NO" pegada a un interruptor de función crítica puede o no evitar el error del usuario. En cambio, los ingenieros pueden aprovechar los interruptores programables dinámicos para simplificar el diseño, agilizar los procesos, reducir los errores de los operadores y aumentar la seguridad de los operadores de los equipos y de aquellos a los que afectan sus decisiones.

Para explorar nuestra línea de productos SmartDisplay, vea la selección de productos de NKK Switches.

Para descargar el informe técnico completo y obtener más información sobre NKK Switches, visite nuestras páginas web deSmartDisplay Resources y HMI Solutions.

Acerca de este autor

More posts by NKK Switches
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum