Grandes ideas de regalos de fiestas para el ingeniero electrónico en su vida

Los ingenieros electrónicos aman sus aparatos. Pero si su ingeniero electrónico es como yo, probablemente haya realizado un análisis de costo-beneficio y haya comprado solo aquellas herramientas que son realmente necesarias para hacer su trabajo. Pero, ¿cómo sabe qué es lo que necesita frente a lo que le gustaría tener para facilitar su trabajo? Aquí hay algunas ideas que pueden ayudarle a encontrar el regalo perfecto para el ingeniero electrónico en su vida.

Las herramientas especializadas facilitan la creación de prototipos.

Cualquier ingeniero de diseño electrónico dedicado tendrá varios multímetros en su laboratorio. Yo, personalmente, tengo cinco (explicar por qué tengo tantos es para otro blog). Un multímetro, como su nombre lo indica, permite medir muchas características electrónicas, como voltaje (V), corriente (amperaje) (I), resistencia (R), capacitancia (C) y, en algunos casos, temperatura (T) .

La mayoría de los multímetros son bastante precisos en lo que respecta al voltaje y la corriente, pero pueden carecer de precisión y resolución al medir la capacitancia y la resistencia. La inductancia (L) es una medida que normalmente no se encuentra en un multímetro. Los medidores LCR brindan mediciones de inductancia, capacitancia y resistencia con más precisión que la mayoría de los multímetros. Los medidores como el modelo 878B de B&K Precision también tienen la capacidad de medir componentes a diferentes frecuencias, algo que no tienen la mayoría de multímetros (Figura 1). Un ingeniero no podría imaginar su vida sin un buen medidor LCR.

Figura 1: El 878B mide con precisión la inductancia, la resistencia y la capacitancia a diferentes frecuencias. (Fuente de la imagen: B&K Precision Corporation)

Cuando estaba en modo diseño, trabajando en prototipos o tratando de reparar un producto defectuoso, solía pasar mucho tiempo buscando diversas resistencias y capacitores en mi contenedor de piezas. Ahora, gracias a las cajas de décadas de REED Instruments, como la R5408 para resistencia y la R5406 para capacitancia (Figura 2), puedo probar un circuito con valores estándar de resistencia y capacitancia con el simple accionamiento de algunos interruptores. Esta capacidad de "marcar" rápidamente cualquier valor que se necesite para la resistencia o la capacitancia del circuito en prueba es invaluable.

Estas cajas de décadas REED ofrecen también una buena característica de seguridad proporcionando un terminal de conexión a tierra para aislar la resistencia o la capacitancia del circuito.

Figura 2: La caja de décadas para resistencia R5408 (izquierda) y la caja de décadas para capacitancia R5406 (derecha) proporcionan valores estándar de resistencia y capacitancia que puede marcar con facilidad. (Fuente de la imagen: REED Instruments)

La ampliación es imprescindible.

A medida que los componentes en los que trabajo se hacen más pequeños y yo me hago más viejo, la ampliación se convierte en una necesidad. A menudo, trabajo con piezas pequeñas de menos de un milímetro y, de pronto, tomo mi lupa de banda para la cabeza, como la OPTIVISOR de Aven Tools que se muestra en la Figura 3, en cuanto entro en mi laboratorio. Esta cuenta con diversos niveles de ampliación disponibles, así como con versiones con iluminación para ayudar a dirigir la luz hacia el trabajo que se está realizando. Si su ingeniero tiene más de 40 años (o, en mi caso, ¡mucho más de 40!), le agradecerá por su nueva ayuda para la visión.

Figura 3: La lupa de banda para la cabeza OPTIVISOR 2-1/2X es imprescindible a medida que las piezas se hacen más pequeñas y los ojos envejecen. (Fuente de la imagen: Aven Tools)

Cuando necesito solucionar los problemas de uniones de soldadura en los contactos de piezas submilimétricas, necesito aún más ampliación de un microscopio binocular (o trinocular) como el SPZV50-209-550-PCL de Aven Tools (Figura 4). Sin mi microscopio, nunca podría solucionar los problemas de los productos y prototipos que produzco.

Figura 4: El microscopio trinocular articulado SPZV50-209-550-PCL con anillo de luz permite la visualización estereoscópica de los componentes, con un tercer puerto de visualización para una cámara para ver el trabajo en una pantalla cercana o tomar fotografías. (Fuente de la imagen: Aven Tools)

Los microscopios binoculares permiten la visualización estereoscópica de los componentes y un microscopio trinocular agrega un tercer puerto de visualización para una cámara digital para ver el trabajo en una computadora. Estas herramientas son esenciales para cualquier persona que intente solucionar problemas en los componentes microscópicos actuales.

En mi experiencia, he encontrado que la capacidad del brazo articulado es extremadamente útil. Me permite mover el microscopio hacia mi trabajo en lugar de arriesgarme a empujar partes moviendo mi trabajo hacia el microscopio. Nota al margen importante: si compra un microscopio, asegúrese de conseguir un anillo de luz para iluminar el trabajo que está viendo. Si realmente quiere ver a su ingeniero saltar de alegría, un microscopio puede ser justo lo que necesita.

Las pinzas ayudan a mover piezas en miniatura

Una última idea. Si bien las herramientas de ampliación como las mencionadas resuelven el problema de visualización, aún persiste el desafío de mover todos esos componentes submilimétricos en una placa de circuito impreso (placa de CI). Un buen juego de pinzas como el juego Blutek 18800BTK de Aven Tools puede ser invaluable en esta situación (Figura 5). Sus diversos tamaños y ángulos de punta lo hacen útil para casi cualquier circunstancia.

Figura 5: El juego de pinzas Blutek 18800BTK tiene una variedad de tamaños y ángulos de punta para ayudar a mover piezas submilimétricas en una placa. (Fuente de la imagen: Aven Tools)

Conclusión

Si el ingeniero electrónico en su vida es como yo, probablemente ya haya equipado su laboratorio solo con las herramientas necesarias, pero se muestra reacio a llenar los vacíos con herramientas que realmente pueden facilitar mucho sus trabajos de diseño y la resolución de problemas. ¡Consígale algo que desearía haber adquirido hace mucho tiempo!

Acerca de este autor

Image of Doug Peters

Doug Peters is the Founder of Bluebird Labs, LLC in Eden Prairie, MN. He has a B.S. degree in Electrical Engineering from Northeastern University in Boston, MA and an M.S. certificate in Applied Statistics, from Penn State University. He worked for 10 years at GE in Telematics and worked at NeXT computer as a systems engineer many, many years ago. You can reach him at dpeters@bluebird-labs.com.

More posts by Doug Peters
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum