No se tropiece con cables Ethernet planos en la oficina o la planta de producción
La conexión Wi-Fi es excelente y está en todas partes, pero a veces solo necesita conectar un cable Ethernet al enrutador. Esto proporciona la conexión más rápida y confiable, especialmente para grandes transferencias de datos. Hice esto cuando tuve que cargar gigabytes de datos de ingeniería desde mi computadora portátil diaria. Desafortunadamente, Ethernet cableado evita una de las ventajas de Wi-Fi, que es que no hay cables para enrutar o tropezar.
Ethernet cableado es la opción de red preferida en un entorno industrial o de oficina grande por muchas razones. Primero, es más rápido que Wi-Fi y más confiable. Además, como ex especialista en soporte técnico, puedo decir que es mucho más fácil diagnosticar problemas de conexión por teléfono con redes cableadas en comparación con redes inalámbricas.
El enrutamiento del cable Ethernet es tan importante que se determina al comienzo de la planificación del diseño del piso de la oficina, como la ubicación de las cafeteras. Pero a veces pueden suceder cosas no planificadas. Una vez trabajé en una oficina donde un cubículo aislado necesitaba una conexión Ethernet dedicada adicional para transferir muchos gigabytes de archivos de diseño de ingeniería y, para mala suerte, no había conexión disponible.
Entonces, colocamos un bonito cable CAT5e azul brillante en el piso y lo aseguramos con cinta adhesiva. Esto no impidió que las personas se tropezaran con el cable, por lo que más tarde se colocaron conos de tráfico brillantes alrededor. Tan popular como es el cable Ethernet estándar, descubrimos que su forma no es adecuada para el enrutamiento en el piso.
Una evolución práctica de Ethernet cableado sería un cable Ethernet plano. ¿Suena poco razonable? Cicoil, un fabricante de arneses de cables planos, no lo cree así, por lo que fabrica los arneses de cables Ethernet planos DC-500-CA012 que se pueden usar en la oficina o en la planta de producción (Figura 1).
Figura 1: El DC-500-CA012 es un cable Ethernet CAT5e plano de 12 ft de largo. Tiene cuatro pares trenzados y admite PoE de hasta 3 A para cada par. (Fuente de la imagen: Cicoil).
Tiene solo 0.45 in de ancho y apenas 0.14 in de alto (Figura 2), por lo que ya no tendrá que tropezar en su camino al baño o estaciones de trabajo cercanas. El cable tiene 12 ft de largo y termina en ambos extremos con un conector RJ45 estándar. Incluso tiene cuatro pares trenzados de cable de calibre 30 CAE (AWG) y admite Alimentación por Ethernet (PoE) de hasta 3 A por cada par trenzado.
Figura 2: El DC-500-CA012 tiene una altura del suelo de 0.14 in, por lo que no habrá más tropiezos. Contiene cuatro pares trenzados de cable de 30 CAE (AWG) y puede soportar temperaturas extremas de -65 ˚C a +165 ˚C. (Fuente de la imagen: Cicoil).
El revestimiento del cable es transparente, lo que permite que cualquiera pueda ver el blindaje y los cuatro pares trenzados. Esto puede aliviar las dudas de los escépticos que miran un cable CAT5e plano y preguntan: “¿Cómo hacen eso?”. Sin embargo, la curiosidad de un cable Ethernet plano y transparente todavía puede proporcionar muchos minutos de debate que invita a la reflexión hasta que se les diga a todos que vuelvan al trabajo.
A pesar de ser más plano que un panqueque, el Cicoil DC-500-CA012 es en todos los aspectos un cable Ethernet blindado CAT5e totalmente compatible que admite velocidades de datos de hasta 1 gigabit por segundo (Gbit/s). El revestimiento del cable con pares trenzados de cobre estañado se especifica como ultraflexible. Está diseñado para entornos hostiles y puede soportar temperaturas de -65 °C a +165 °C.
La luz solar y los líquidos son un problema para los cables de consumo, ya que pueden provocar grietas y encogimiento. Este cable plano Cicoil DC-500-CA012 no se ve afectado por la luz solar, la luz ultravioleta (UV), el alcohol, el agua salada y muchos productos químicos corrosivos. Aunque no se especifica en la hoja de datos, supongo que también es resistente al café.
En entornos de automatización industrial, el tiempo de inactividad no programado puede requerir que se enrute y conecte un cable Ethernet lo más rápido posible para que el equipo vuelva a funcionar. A menudo, en estas situaciones apresuradas, las sutilezas de enrutar el cable para que no estorbe pasan a un segundo plano para “hacerlo ahora”. Aquí, un cable Cicoil colocado plano en el piso puede ahorrar un costoso tiempo de inactividad y, al mismo tiempo, mantener a todos a salvo.
Conclusión
Es interesante notar que los avances en la tecnología de materiales han dado como resultado avances para los cables de red que parecen desafiar lo que suponemos que es práctico. Un cable Ethernet plano totalmente compatible con CAT5e que puede proporcionar PoE de hasta 3 A a la vez que admite velocidades de datos de 1 Gbits/seg parece algo de ciencia ficción, pero aquí estamos. Sin embargo, al igual que la conducción autónoma, todavía no es una excusa para no mirar a dónde va cuando da un paseo para tomar un café.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum