Solución interna de rastreo de contactos de DigiKey

El rastreo de contactos ha sido un pilar del control de las enfermedades transmisibles en la salud pública durante décadas. Se refiere al proceso de identificación de personas que pueden haber entrado en contacto con una persona infectada y la posterior recopilación de información adicional sobre estos contactos. Y cuando DigiKey decidió implementar una solución en nuestras ubicaciones de almacén, se basó en pruebas exhaustivas, comparando diferentes tecnologías y abordando los pros y los contras de diferentes soluciones.

Insignia con sensor LoRa Bluetooth de Option NV. (Fuente de la imagen: Option NV)

La implementación del rastreo de contactos de DigiKey involucró las piezas de Option NV con número 1010066 y GWB10008. Es una solución que va directamente de la red LoRa al software de la aplicación y se puede usar para rastrear eventos de contacto y tiempo de forma anónima. La privacidad es de suma importancia, tanto para la seguridad del sistema y los datos, como para garantizar que el sistema no pueda rastrear ninguna información personal. Esto incluye nombres, ubicación y actividad. Se utiliza únicamente para el rastreo de contactos en caso de que se produzca un evento en el que un empleado dé positivo.

El uso de estos productos LoRa alivia la necesidad de planes de datos y redes celulares. El uso de LoRa también alivia las limitaciones de ancho de banda al administrar miles de contactos móviles en wifi y proporciona ahorros de energía significativos en comparación con las opciones de wifi. Otra ventaja es que las insignias son recargables. En nuestra aplicación, el usuario solo necesita cargar su insignia en promedio una vez a la semana. Con el tiempo, esto supone un gran ahorro de costos en comparación con los dispositivos de un solo uso.

La gama de tecnología depende del medio ambiente, pero se ha demostrado que las insignias LoRa funcionan a varios cientos de metros en interiores. La tecnología se puede configurar para redundancia y comunicación en múltiples edificios y sitios. La implementación inicial de DigiKey fue pequeña, alrededor de 150 insignias. Después de probarla, nos expandimos rápidamente a más de 1,500, y las implementamos en menos de 3 días. El tiempo rápido y la facilidad de implementación son clave para una implementación exitosa, así como la disponibilidad para expandirse exponencialmente en caso de ser necesario. El sistema debe ser flexible, con la capacidad de administrar cualquier número de conexiones, actualizar el firmware por aire y ser utilizable para otras aplicaciones en el futuro. Ya sea para usar las etiquetas para otros fines después del seguimiento de contactos o agregar diferentes dispositivos y sensores a la red para brindar nuevas capacidades a una empresa inteligente.

Acerca de este autor

Image of Kelsie McMillin

Kelsie McMillin, gerente de Marketing de asociaciones - Programas Estratégicos en DigiKey, ha trabajado en la compañía desde 2015. Trabaja con todos los productos y servicios relacionados con la IoT y obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. En su tiempo libre, disfruta de las aventuras con su familia.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum