DigiKey y NI se unen para una mejor ingeniería

Etiquetas
Ingeniería

La mayoría de los ingenieros eléctricos y electrónicos saben que DigiKey es una de las primeras empresas a las que acudir a la hora de comprar piezas para su último y mejor proyecto, ya sea para un solo prototipo o luego para una cadena de producción completa. Independientemente de la etapa en la que se encuentre, siempre se tiene la sensación de que DigiKey lo respalda.

De manera similar, los ingenieros y las empresas saben que National Instruments, ahora NI, siempre está ahí para apoyar sus diseños de vanguardia porque, desde sus inicios, NI ha sido pionera en tecnología de adquisición de datos y de prueba y medición. Tanto es así, que rápidamente se convirtió en líder mundial en la producción de ATE (equipos de pruebas automatizados) y software de instrumentación virtual. Las aplicaciones comunes incluyen adquisición de datos, control de instrumentos y visión artificial. Industrias tan diversas como la automotriz, aeroespacial y de defensa, maquinaria industrial, fabricación de semiconductores y dispositivos de uso médico confían en el enfoque conectado por software de NI para tener éxito.

Hoy en día, NI es fundamental en áreas como SDR (radio definida por software), 5G y “Big Analog Data”. De hecho, NI puede adjudicarse haber acuñado el término Big Analog Data por su historial de administrar enormes cantidades de datos adquiridos para ayudar a los ingenieros a encontrar fallas y mejorar los diseños.

Todo lo dicho es el preludio de la emocionante noticia de que NI se ha unido a la familia de fabricantes de DigiKey. DigiKey es ahora una fuente para las soluciones de Prueba y medición de NI, así como sus Arneses de cables y Conectores e interconectores.

Grandes empresas, diseñando esperanza juntas

La razón por la que esto es emocionante es porque ambas empresas se enfocan en la ingeniería y los ingenieros, nunca pasándolos por alto ni olvidando que lo que hacen cambia la vida de las personas. DigiKey, por ejemplo, hizo lo que correspondía al principio de la pandemia de COVID-19, cuando colaboró con la Universidad de Minnesota para diseñar rápidamente y poner a disposición un ventilador básico y simple que podría fabricarse de forma rápida y económica para ayudar a los pacientes a respirar.

Enfatizando tanto el poder como la realidad personal de la ingeniería, NI ha estado trabajando con Washington Post Brand Studio (WP BrandStudio) para contar una serie de historias bajo el nombre de “Engineering Hope”. Una historia particularmente conmovedora se centra en un ingeniero de NI, David Yi, y una de las empresas clientes de NI, Berlin Heart. La historia también involucra a dos ingenieros de Berlin Heart: Oliver Peters en investigación y desarrollo y Matti Elsner en el departamento de pruebas.

Cuando David se unió a NI, uno de los primeros clientes a los que brindó soporte fue Berlin Heart. En ese momento, David, Oliver y Matti no tenían idea de cómo sus vidas se entrelazarían a través del trabajo que estaban haciendo.

En 2014, David y su esposa trajeron al mundo a una niña, Elena (Figura 1). Todo parecía normal hasta que, a la edad de solo cinco meses, Elena colapsó repentinamente y sus padres tuvieron que realizarle reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos para llevarla al hospital local, desde donde la llevaron a un centro cardiológico de Berlín.

Figura 1: Elena nació en 2014, pero después de solo cinco meses le diagnosticaron una enfermedad cardíaca grave. Las posibilidades de Elena de recuperarse por sí misma eran pocas. (Fuente de la imagen: NI)

Resultó que Elena tenía una enfermedad cardíaca grave y había pocas posibilidades de que se recuperara por sí misma. A fin de mantener con vida a Elena el tiempo suficiente para que su corazón se desarrollara, era necesario utilizar un dispositivo externo conectado directamente a su corazón. El sistema en cuestión se llamaba EXCOR Pediatric de Berlin Heart. ( seguro lo adivinó). Fue diseñado por Oliver Peters y probado por Matti Elsner.

Como dice David en el video Hope for the Next Generation, si lo único que mantiene vivo a un ser querido es una máquina, uno quiere asegurarse de que sea lo más infalible posible. Descubrir por experiencia propia la importancia de la calidad y la fiabilidad en un dispositivo tan crítico como el EXCOR le ha dado una perspectiva diferente sobre su trabajo diario.

Primeras ofertas de NI

La historia de David es notable, pero sin duda se repite con frecuencia. ¿Cuántos ingenieros se han sentado al lado de una cama de hospital o en un avión y han notado algo en cuyo diseño han participado? Muchos, estoy seguro, especialmente cuando esa empresa es tan conocida por su calidad y confiabilidad como NI.

Las primeras ofertas de NI de DigiKey dan testimonio de esa confiabilidad y calidad. Por ejemplo, el módulo de tarjeta de adquisición de datos 779640-01 USB-6525 es un dispositivo digital I/O (de entrada/salida) pequeño y portátil (Figura 2). Cuenta con ocho entradas de canal a canal ópticamente aisladas (CC de ± 60 voltios), ocho salidas de relé de estado sólido de canal a canal ópticamente aisladas (CC de 60 voltios/30 Vrmsmáx.), un contador de eventos de 32 bits, una interfaz de bus USB de 12 Mbit/s (megabits por segundo) de velocidad y conectores extraíbles incorporados para una fácil conectividad.

Figura 2: El módulo de adquisición de datos NI 779640-01 USB-6525 tiene ocho entradas de canal a canal ópticamente aisladas y ocho salidas de relé de estado sólido de canal a canal ópticamente aisladas. (Fuente de la imagen: NI)

De manera similar, las ofertas de GPIB (bus de interfaz de propósito general) y de comunicaciones de NI incluyen módulos como el dispositivo de control de instrumentos PCIe-GPIB+ 780936-01 que ofrece una combinación única de un analizador y un controlador IEEE-488 en una tarjeta PCle (Figura 3).

Figura 3: El dispositivo de control de instrumentos 780936-01 PCIe-GPIB+ de NI ofrece una combinación única de un analizador y un controlador IEEE-488 en una tarjeta PCle. (Fuente de la imagen: NI)

Al conectarse a la ranura PCIe de una computadora, este dispositivo permite que los instrumentos se integren fácilmente en el sistema a través del GPIB, al mismo tiempo que permite a los usuarios solucionar problemas relacionados con el software y el hardware del GPIB.

Conclusión

DigiKey y NI comparten valores comunes con respecto a la calidad y confiabilidad, así como también cómo ven su papel con respecto a ayudar a los ingenieros a tener éxito en sus esfuerzos. Como pueden atestiguar David Yi, Oliver Peters y Matti Elsner, estos atributos son clave para los sistemas de misión y seguridad críticos de los que dependen vidas humanas. Para los ingenieros que diseñan estos sistemas, NI es reconocido por proporcionar productos y sistemas de prueba de conectividad de alta calidad y alta confiabilidad. Sin duda, DigiKey está tan orgulloso de apoyarlos como distribuidor, como yo emocionado de verlos unirse.

Acerca de este autor

Image of Max Maxfield

Clive "Max" Maxfield received his BSc in Control Engineering in 1980 from Sheffield Hallam University, England and began his career as a designer of central processing units (CPUs) for mainframe computers. Over the years, Max has designed everything from silicon chips to circuit boards and from brainwave amplifiers to steampunk Prognostication Engines (don't ask). He has also been at the forefront of Electronic Design Automation (EDA) for more than 30 years.

Max is the author and/or co-author of a number of books, including Designus Maximus Unleashed (banned in Alabama), Bebop to the Boolean Boogie (An Unconventional Guide to Electronics), EDA: Where Electronics Begins, FPGAs: Instant Access, and How Computers Do Math. Check out his “Max’s Cool Beans” blog at www.CliveMaxfield.com

More posts by Max Maxfield
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum