Artículos y blogs

Image of Single-Chip Systems, MCUs for Matter-Enabled Smart Home Devices Fill Multiple Mesh Network Roles Single-Chip Systems, MCUs for Matter-Enabled Smart Home Devices Fill Multiple Mesh Network Roles Fecha de publicación: 2026-03-31

Energy-efficient, low-latency components from NXP support Matter-enabled smart home networks while development tools help designers create new prototypes.

Image of Power Distribution Boards: Smart Alternative to Relays Power Distribution Boards: Smart Alternative to Relays

This blog will talk about the core concepts and the theory behind the circuit schematic and how it was approached.

Image of Harnessing AI at the Edge with iWave’s Agilex™ 5 System on Module Harnessing AI at the Edge with iWave’s Agilex™ 5 System on Module

As data processing increasingly moves closer to the edge, platforms that deliver efficient AI performance with low latency and high customization are needed.

Image of Webinar – Seven Reasons to Move from 12 V to 48 V Today Seminario web: Siete razones para pasar de 12 V a 48 V hoy

Una discusión sobre por qué 48 V se está convirtiendo en la red dominante de suministro de energía y cómo las soluciones modulares pueden acelerar y simplificar la transición.

Image of Simplifying Frequency Stability for High-Speed 5G and Data Converter Designs Simplificación de la estabilidad de frecuencia para diseños de convertidores de datos y 5G de alta velocidad Fecha de publicación: 2026-03-25

Descubra cómo los PLL ADF4382 de ADI con VCO integrados mejoran la estabilidad de frecuencia y la velocidad para convertidores de datos de alta velocidad y diseños de radio 5G.

Image of Building Quantum-Resilient Embedded Systems with iWave’s Agilex™ 5 System on Module Construcción de sistemas integrados cuánticamente resilientes con el sistema Agilex™ 5 de iWave en un módulo

iWave Global se ha asociado con Xiphera para ofrecer capacidad criptográfica cuántica segura en el sistema Agilex™ 5 System on Module (SoM) de iWave impulsado por Altera.

Image of How to Select Cables for Reliable VFD Motor Control and Sensor Feedback Cómo seleccionar los cables para un control fiable del motor VFD y la retroalimentación del sensor Fecha de publicación: 2026-03-24

El aumento de la automatización industrial y la búsqueda de una mayor eficiencia energética están acelerando la adopción de los variadores de frecuencia en los sistemas accionados por motor.

Image of Solder Smarter Using DigiKey Standard Helping Hands Solder Smarter Using DigiKey Standard Helping Hands

Explore DigiKey Helping Hands features including magnetic PCB pillars, flexible arms, LED magnifier, and a heavy steel base for stable soldering.

Image of Automotive Ethernet: The Backbone of Modern In-Vehicle Communication Ethernet automotriz: la columna vertebral de la comunicación moderna a bordo del vehículo

A medida que los vehículos se vuelven cada vez más autónomos y centrados en datos, la necesidad de una columna vertebral de comunicación a bordo de alta velocidad, escalable y fiable es mayor que nunca.

Image of Webinar – Select the Right Cables for Harsh Industrial Automation Applications Seminario web: Seleccione los cables adecuados para aplicaciones de automatización industrial exigente

Este seminario web en profundidad explica lo que se necesita para seleccionar el cable y cable adecuado para entornos industriales.

Image of Pushing the Limits: A 6km LoRa Range Test with the PTSolns SX1276 Shield Pushing the Limits: A 6km LoRa Range Test with the PTSolns SX1276 Shield

In this blog, we’ll explore the hardware that’s being used, the science behind the transmission, and just how impressive a feat it is to achieve a 6km range.

Image of How Hardware Gets Hacked (Part 2): On-boarding How Hardware Gets Hacked (Part 2): On-boarding

Explore a hardware security workflow using firmware builds, simulation tools, serial commands, and automated tests for microcontroller systems.

Image of Detecting High-Impedance Ground Faults: Limitations of Standard GFDI and Active Diagnostic Solutions Detección de las fallas a tierra de alta impedancia: Limitaciones de la GFDI estándar y de las soluciones de diagnóstico activo Fecha de publicación: 2026-03-18

Un examen de las limitaciones de la GFDI estándar, la física de los fallos de alta impedancia y los retos prácticos de localizarlos en matrices de 1500 V.

Image of Criteria for Cable and Wire Selection Criterios para la selección de cables e hilos Fecha de publicación: 2026-03-17

El diseño de los cables debe centrarse en el concepto del sistema, integrando el método de instalación, las cargas eléctricas y mecánicas, así como la rentabilidad.

Image of Why We Need New Op Amps Despite Already Having So Many Good Ones Por qué necesitamos nuevos amplificadores operacionales a pesar de tener ya tantos buenos

Los amplificadores operativos antiguos ofrecen confianza a los diseñadores, mientras que los nuevos ofrecen a los fabricantes el potencial de ganar a largo plazo en listas de materiales.

Image of How to Overcome Linux Development Hurdles in Resource-Constrained Systems Cómo superar los obstáculos de desarrollo de Linux en sistemas con recursos limitados Fecha de publicación: 2026-03-12

Descubra cómo la computadora monoplaca BeagleV-Fire de BeagleBoard.org resuelve los obstáculos habituales para ejecutar Linux en sistemas con recursos limitados.

Image of Webinar – Single Pair Ethernet — Simplified Sensor-to-Cloud Networking Seminario web – Ethernet de par único — Redes simplificadas de sensores a nube

El Ethernet de par único (SPE) ha transformado la conectividad industrial. Ahora, con Power over Data Line (PoDL), SPE puede suministrar tanto datos como energía.

Image of XRP CoreXY Chessboard Reimagined XRP CoreXY Chessboard Reimagined

Discover how the XRP CoreXY chessboard prototype evolved with improved durability, lighting effects, and a compact transportable design.

Image of How to Meet High-Speed Interface Requirements Using Hyper Cool Edge Connectors Cómo cumplir con los requisitos de la interfaz de alta velocidad usando conectores Hyper Cool Edge

Conozca cómo la familia de conectores Hyper Cool Edge puede utilizarse para soportar interfaces de datos de alta velocidad en aplicaciones como el almacenamiento y los centros de datos de IA.

Image of PetaLinux NVMe Break Through 7 GB/s on the AMD ZCU106 Evaluation Kit with Design Gateway’s Solution PetaLinux NVMe supera los 7 GB/s en el kit de evaluación AMD ZCU106 con la solución de Design Gateway Fecha de publicación: 2026-03-11

Una introducción a la primera solución NVMe PetaLinux del mundo que funciona a velocidad PCIe Gen4 sin depender del PCIe Hard Block de la FPGA.