Cómo compartir sus pedidos nuevos (y anteriores) de PCB personalizados
Hay formas de compartir sus pedidos anteriores o sus diseños actuales de PCB Builder/DKRed. En este blog, le mostraremos cómo hacerlo.
Cómo repetir el pedido de las placas CI personalizadas anteriores.
Cuando necesite volver a pedir la placa CI previamente ordenada que se obtuvo originalmente a través de PCB Builder o DKRed de DigiKey, este blog le mostrará cómo hacerlo.
Seminario web: Descubra las interconexiones de VPX y VITA de vanguardia
En este seminario web se analizan las soluciones de conectores que cumplen o superan las normas VITA/VPX y ANSI para la interconexión de componentes.
Seminario web: modernización de la red para almacenamiento
La eficiencia de un almacén requiere de redes de comunicación sólidas y dispositivos para garantizar un flujo de datos sin sobresaltos desde la toma del pedido, el cumplimiento automatizado y el envío.
Seminario web: Todo lo que necesita saber sobre altavoces en el diseño de audios
Un seminario web donde se debatirá el nivel de presión sonora, la potencia y la impedancia junto con la resonancia, el rango de frecuencia y otras cualidades ignoradas a la hora de seleccionar altavoces.
Acelere el diseño de productos Amazon Sidewalk con el Pro Kit de Silicon Labs y aproveche las redes inalámbricas gratuitas de la comunidad.
Cómo la fusión de sensores puede mejorar el rendimiento del sistema de gestión de baterías y la vida útil de las mismas
Al utilizar la fusión de sensores, los diseñadores pueden combinar sensores de voltaje, corriente y temperatura en BMS para extender la vida útil de las baterías y mejorar el rendimiento.
Cómo implementar conectividad modular de alto rendimiento para equipos de centros de datos empresariales
centro de datos empresarial, infraestructura de comunicaciones, servidor, almacenamiento, equipo de red, conector de borde de tarjeta, conector de cable, modulación de amplitud de pulso de cuatro niveles, PAM4
Implementación de generadores de reloj programables de alto rendimiento para centros de datos y sistemas industriales
Implementación de generadores de reloj programables de alto rendimiento
No descarte la bombilla de neón como indicador de encendido de CA
Aunque los led pueden utilizarse para indicar que la alimentación de CA está conectada, la clásica lámpara de neón puede ofrecer una alternativa económica y técnicamente mejor en muchos casos.
Una comprensión de cómo funciona LiDAR muestra la importancia de una selección cuidadosa de TIA y comparador.
LiDAR para aplicaciones automotrices se basa en la capacidad avanzada de medición de ToF que se puede lograr con el TIA frontal derecho y el comparador.
¿Qué tan importantes son los LDO de lq baja para una batería de larga duración en los dispositivos portátiles?
Mediante el uso de reguladores lineales de caída baja con lq baja, los diseñadores pueden prolongar la vida útil de la batería en los dispositivos portátiles.
Los kits de desarrollo totalmente equipados simplifican la educación STEAM y la creación de prototipos para profesionales y fabricantes
Los kits de desarrollo fácilmente disponibles para profesionales y fabricantes proporcionan todo el hardware y el software necesarios, lo que simplifica enormemente la creación de prototipos.
Lograr que los conductores de auriculares tengan una “doble función”
Las antenas y sus conductores pueden hacer algo más que manejar la RF: También pueden transportar la energía de CC a un amplificador front-end o proporcionar señales de audio a los auriculares del usuario.
There are many ways to modify the widely used whip (monopole) antenna for use at frequencies where its optimum quarter-wavelength size would be too long.
La nueva solución de monitoreo digital de potencia INA228 de Texas Instruments me permitió medir la corriente hasta el rango de nanoamperios para mi BattLab-One actualizado.
Existen diversos lenguajes de programación para los PLC que se han estandarizados en la norma IEC 61131-3.
Un PLC de seguridad es un controlador especializado construido y certificado para cumplir con los requisitos de seguridad, como las directivas de seguridad funcional IEC 62061, ISO 13849-1 o IEC 61508.