Artículos y blogs

Image of Harnessing AI at the Edge with iWave’s Agilex™ 5 System on Module Aprovechar la IA en el borde con el sistema en el módulo Agilex™ 5 de iWave

A medida que el procesamiento de datos se acerca cada vez más al borde, se necesitan plataformas que ofrezcan un rendimiento eficiente de IA con baja latencia y alta personalización.

Image of Building Quantum-Resilient Embedded Systems with iWave’s Agilex™ 5 System on Module Construcción de sistemas integrados cuánticamente resilientes con el sistema Agilex™ 5 de iWave en un módulo

iWave Global se ha asociado con Xiphera para ofrecer capacidad criptográfica cuántica segura en el sistema Agilex™ 5 System on Module (SoM) de iWave impulsado por Altera.

Image of Automotive Ethernet: The Backbone of Modern In-Vehicle Communication Ethernet automotriz: la columna vertebral de la comunicación moderna a bordo del vehículo

A medida que los vehículos se vuelven cada vez más autónomos y centrados en datos, la necesidad de una columna vertebral de comunicación a bordo de alta velocidad, escalable y fiable es mayor que nunca.

Image of Accelerating Edge AI Inference with Vitis AI NPU on iWave’s Versal AI Edge Boards Aceleración de la inferencia de la IA Edge con NPU Vitis AI en las placas Versal AI Edge de iWave

La plataforma de IA edge de iWave acelera cargas de trabajo complejas en IA.

Image of EDR Compliance for UNECE R169 with iWave Telematics Solutions Cumplimiento de EDR para UNECE R169 con iWave Telematics Solutions

A medida que los vehículos comerciales están cada vez más conectados y automatizados, la capacidad de registrar, almacenar y analizar datos de conducción es más importante que nunca.

Image of Building Next-Generation Software-Defined Radios with RFSoC System-on-Modules Creación de radios definidas por software de próxima generación con módulos de sistema en RFSoC Fecha de publicación: 2025-10-14

Las radios definidas por software representan una transformación significativa en el campo de las comunicaciones inalámbricas. Traslada gran parte del procesamiento al ámbito digital.

Image of iWave Telematics Solutions Aligned with International & EU Cybersecurity Standards Las soluciones telemáticas de iWave están alineadas con los estándares internacionales y de ciberseguridad de la UE.

Con la rápida expansión de los sistemas automotrices y telemáticos conectados, la ciberseguridad se ha vuelto innegociable: los dispositivos telemáticos deben ser seguros por diseño.

Image of Ultra-Low Latency Streamer in Surgery and Medical Imaging Applications Streamer de latencia ultrabaja en aplicaciones de cirugía e imagen médica Fecha de publicación: 2025-01-21

El Streamer y Grabador de Latencia Ultra Baja (ULL) es una solución de vanguardia que integra comunicación y transferencia de datos en tiempo real con un retardo mínimo.

Image of Start of Harmonized FPGA Module (HFM) Working Group for FPGA System on Modules Inicio del grupo de trabajo sobre Harmonized FPGA Module (HFM) para sistemas en módulos FPGA Fecha de publicación: 2025-01-16

Standardization Group for Embedded Technologies e.V. (SGeT) formó un grupo de trabajo para desarrollar la norma Harmonized FPGA Module™ (HFM).

Image of Human-Machine Interfaces (HMIs) and Gateways in the Connected World Interfaces hombre-máquina (IHM) y puertas de enlace en el mundo conectado Fecha de publicación: 2025-01-15

Las interfaces hombre-máquina (HMI) y las puertas de enlace se han convertido en componentes integrales que permiten la interacción fluida entre el ser humano y los sistemas complejos.

Image of Accelerating Network Performance: The Impact of RDMA over Converged Ethernet (RoCE) Aceleración del rendimiento de la red: El impacto de RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) Fecha de publicación: 2024-12-27

RoCE facilita la transferencia directa de datos entre sistemas sin intervención de la CPU, lo que reduce significativamente la latencia y mejora el rendimiento general del sistema.

Image of Customized i.MX-Based Solutions and Boards Soluciones y placas personalizadas basadas en i.MX

Las empresas suelen enfrentarse a desafíos como requisitos de procesamiento únicos, limitaciones de factor de forma y más. iWave ofrece soluciones personalizadas para estos problemas.

Image of The i.MX 8M Plus System on Module DVFS Support for CPU Frequencies Compatibilidad de la DVFS del SoM i.MX 8M Plus para frecuencias de la CPU

La escala dinámica de voltaje y frecuencia (DVFS) es una técnica sofisticada de administración de energía para optimizar el rendimiento y la eficiencia energética en sistemas integrados.

Image of RFSoC Technology Redefines Radio Telescope Digital Backend Receivers La tecnología RFSoC redefine los receptores de backend digitales de radiotelescopios

Los radioastrónomos pueden sintonizar sus telescopios para captar ondas de radio de fuentes situadas a millones de años luz, lo que les permite recopilar diversos datos sobre fenómenos cósmicos.

Image of Embedded Board Thermal Management Solutions Soluciones de gestión térmica de placas integradas Fecha de publicación: 2024-09-05

Las técnicas de gestión térmica son cruciales para mantener los dispositivos en condiciones óptimas de funcionamiento. Los avances en electrónica han impulsado tecnologías innovadoras.

Image of AI Development Potential with the Agilex™ 5 System on Module Potencial de desarrollo de IA con el sistema en módulo Agilex™ 5 Fecha de publicación: 2024-09-04

iWave presenta el sistema en módulo (SoM) iW-RainboW-G58M, impulsado por la FPGA Intel Agilex™ 5, la primera FPGA con capacidades de IA integradas.

Image of Lawn Mower Fleet Management with iWave Telematics Solutions Gestión de flotas de cortacéspedes con iWave Telematics Solutions Fecha de publicación: 2024-08-22

Con la telemática, los cortacéspedes pueden ofrecer a los gestores de flotas soluciones para supervisar y gestionar toda su flota, incluidos vehículos, controladores y activos.

Image of Why Use an FPGA SoM for FPGA System Designs? ¿Por qué utilizar un SoM FPGA para diseños de sistemas FPGA? Fecha de publicación: 2024-08-21

Un SoM FPGA es un módulo de cálculo compacto diseñado para integrarse en sistemas más grandes e incluye varios componentes esenciales.

Image of Industrial IoT Gateways Puertas de enlace de IIoT

Descubra cómo la puerta de enlace de IIoT de iWave Systems puede agilizar los procesos industriales y hacer la computación de borde más manejable.

Image of Exploring the Significance of Automotive Ethernet (100BASE-T1 / 1000BASE-T1) and Its Growing Demand in Telematics Gateways Explorar la importancia de Ethernet para automóviles (100BASE-T1/1000BASE-T1) y su creciente demanda en pasarelas telemáticas

Explore cómo la tarjeta aceleradora de almacenamiento y red SmartNIC de iWave Systems puede mejorar la conectividad y la comunicación dentro de una red.