Gestión de flotas de cortacéspedes con iWave Telematics Solutions
2024-08-22
La telemática vehicular impulsa los cortacéspedes hacia el futuro
La integración de la telemática vehicular en los cortacéspedes está revolucionando la industria del paisajismo, mejorando las capacidades de estas máquinas para un rendimiento óptimo. Al incorporar la telemática, los cortacéspedes pueden ofrecer a los gestores de flotas soluciones portátiles en tiempo real para supervisar y gestionar toda su flota, incluidos vehículos, controladores y activos. Este avance tecnológico no solo mejora la eficiencia, sino que también ofrece información que puede suponer importantes ahorros de costos y mejoras operativas.
Retos de la gestión de flotas de cortacéspedes
A pesar del crecimiento y el auge de la demanda en el sector del paisajismo, los gestores de flotas se enfrentan a varios retos que pueden dificultar la eficacia y la rentabilidad. Los tres principales retos son:
- Reducción de los costos de combustible: Los gastos de combustible representan una parte importante de los costos operativos de las flotas de cortacéspedes. El uso ineficiente del combustible, el ralentí y las rutas subóptimas pueden provocar un consumo excesivo de combustible. Los sistemas telemáticos ayudan a mitigar estos problemas proporcionando datos sobre el consumo de combustible, permitiendo la optimización de rutas y controlando el comportamiento del controlador para reducir el ralentí y mejorar la eficiencia del combustible.
- Reducción de los costos laborales: Los costos laborales son otro gasto importante en el sector del paisajismo. Gestionar una plantilla numerosa, garantizar la productividad y reducir al mínimo los tiempos de inactividad es fundamental para mantener la rentabilidad. La telemática puede ayudar a realizar el seguimiento de las horas de trabajo de los empleados, automatizando los partes de horas y proporcionando información sobre la productividad de los trabajadores. Esta tecnología permite una mejor programación, reduce los costos de las horas extraordinarias y ayuda a identificar las áreas en las que se puede mejorar la eficiencia.
- Adquisición y sustitución de vehículos: El costo de adquisición de nuevos vehículos y de sustitución de los antiguos es considerable. Tomar decisiones informadas sobre cuándo sustituir los equipos puede suponer un importante ahorro de capital. Los sistemas telemáticos proporcionan datos sobre el uso de los vehículos, las necesidades de mantenimiento y el rendimiento general, lo que ayuda a los gestores a tomar decisiones basadas en datos sobre la sustitución de equipos. Al predecir las necesidades de mantenimiento y evitar averías inesperadas, la telemática puede prolongar la vida útil de los cortacéspedes y reducir la frecuencia de las sustituciones.
Impacto de la alineación inadecuada en gestión
Cualquier desajuste en la gestión de los costos de combustible, mano de obra y adquisición y sustitución de vehículos puede afectar significativamente a los resultados de una empresa de paisajismo. Un uso ineficiente del combustible puede mermar los recursos financieros, los elevados costos laborales pueden erosionar los márgenes de beneficio y una mala gestión de los activos de los vehículos puede provocar gastos innecesarios en nuevos equipos. Gracias a la telemática, los gestores de flotas pueden obtener un conocimiento exhaustivo de sus operaciones, alinear sus estrategias de gestión con los objetivos empresariales e impulsar la eficiencia y la rentabilidad globales.
Soluciones telemáticas para cortacéspedes
iWave, empresa líder en diseño y soluciones integradas, ofrece una solución integral llave en mano para cortacéspedes a través de su resistente dispositivo telemático. Este dispositivo es fundamental para afrontar los retos inherentes a la gestión de flotas de cortacéspedes y jardinería, ya que ofrece una amplia gama de interfaces y características.
Características y ventajas principales del resistente dispositivo telemático de iWave:
- Cumplimiento de la norma IP67: El resistente dispositivo telemático (figura 1) cumple la norma IP67, lo que garantiza su durabilidad y protección contra la entrada de polvo y agua. Esto lo hace ideal para su uso en entornos exteriores en los que es habitual la exposición a condiciones adversas, salvaguardando la funcionalidad del dispositivo y prolongando su longevidad.
Figura 1: Dispositivo telemático resistente de iWave. (Fuente de la imagen: iWave)
- Canales de comunicación múltiples:
- Wi-Fi: Permite la transmisión inalámbrica de datos dentro de un determinado alcance, lo que facilita la conectividad y la transferencia de datos.
- Bluetooth: Proporciona comunicaciones inalámbricas de corto alcance, útiles para conectar con otros dispositivos y accesorios.
- LTE Cat 4 / Cat M1: Garantiza una conectividad celular de alta velocidad para la transmisión de datos a largas distancias, esencial para la supervisión en tiempo real y la gestión remota.
- GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo: Estos sistemas de navegación por satélite ofrecen un seguimiento preciso y fiable de la ubicación, crucial para la gestión de flotas y la optimización de rutas.
- Múltiples entradas/salidas:
- 3 x CAN: Permite la supervisión y el control en tiempo real del motor y otros sistemas críticos, lo que permite el diagnóstico y la optimización del rendimiento.
- Ethernet 10/100: Proporciona conectividad de red por cable, garantizando una transferencia de datos estable y segura.
- RS232/RS485/Línea K: Admite varios protocolos de comunicación serie para la integración con diferentes dispositivos y sistemas.
- USB OTG: Permite intercambiar datos y conectarse fácilmente con dispositivos USB.
- Entradas/salidas analógicas y digitales: Facilitan la integración de varios sensores y sistemas de control, permitiendo una supervisión y automatización completas.
- Soporte de antena: El dispositivo admite antenas externas, lo que mejora la intensidad de la señal y la fiabilidad para la comunicación y la navegación.
- Cumplimiento de protocolos: FMS / J1939 / ISO 15765-4 / UDS: Estos protocolos garantizan la compatibilidad con los estándares de la industria, lo que permite una integración perfecta con los sistemas existentes y garantiza una comunicación y un intercambio de datos fiables.
- Elemento seguro de hardware integrado: Proporciona sólidas características de seguridad para proteger los datos y evitar el acceso no autorizado, garantizando la integridad y confidencialidad de la información sensible.
- Características de seguridad complementarias: Características de seguridad complementarias mejoran la seguridad y protección general del sistema telemático, protegiéndolo frente a posibles amenazas y vulnerabilidades.
Resistente dispositivo telemático en acción
Equipar cada cortacésped con el dispositivo telemático resistente de vanguardia de iWave mejora significativamente la eficiencia y la precisión de la gestión de flotas. La conformidad del dispositivo con la norma IP67 garantiza que pueda soportar las duras condiciones exteriores típicas de los entornos de cuidado del césped, incluida la exposición al agua y al polvo. Los múltiples canales de comunicación del dispositivo (Wi-Fi, Bluetooth, LTE Cat 4 / Cat M1) garantizan una información precisa de la telemática posicional y mensajería adicional. La integración de GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo proporciona información completa de seguimiento en tiempo real, crucial para una gestión eficaz de la flota.
La interfaz CAN permite supervisar en tiempo real el control del motor, lo que garantiza un rendimiento y un diagnóstico óptimos. También garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad mediante el seguimiento de la ocupación de los asientos a través del interruptor del asiento y proporciona una supervisión precisa de la dirección, los motores de tracción, los pedales de marcha atrás y hacia delante y las señales externas de acoplamiento. Esta completa recopilación de datos permite a los operadores elevar los estándares de productividad y seguridad, estableciendo nuevas referencias en la excelencia del cuidado del césped. Las entradas de detección de sensores conectadas al sistema de control de la máquina proporcionan una indicación automática y física del estado de las cuchillas de corte. Esta característica garantiza una respuesta rápida a los cambios en el estado operativo del cortacésped, facilitando un mantenimiento proactivo cuando sea necesario.
La comunicación entre la cortadora y la plataforma de visualización del usuario final se realiza sin problemas a través del módem interno del dispositivo, complementado por una tarjeta SIM suministrada. Esta fiable infraestructura de comunicaciones garantiza una transmisión eficaz de los datos críticos de la flota, incluidos los parámetros de estado y rendimiento, al sistema central de gestión. Este acceso constante a los datos, incluso en zonas remotas, garantiza que cada decisión se base en la información más actualizada disponible. Aprovechando los datos recogidos a través de la telemática, los gestores de flotas pueden evaluar diversos escenarios de uso por parte de los clientes. El análisis puede incluir el seguimiento de la frecuencia y duración de las sesiones de siega, la identificación de patrones en los tipos de terreno y el tamaño de las zonas segadas, y la evaluación de los intervalos de mantenimiento en función de la intensidad de uso. La información obtenida de estos análisis permite a los gestores de flotas adaptar los programas de servicio, anticiparse a las necesidades de mantenimiento y ofrecer recomendaciones personalizadas a los clientes, lo que en última instancia aumenta su satisfacción y fidelidad.
Ventajas del uso de la telemática en la gestión de flotas de cortacéspedes y jardinería
- Seguimiento y localización de vehículos: El seguimiento en tiempo real permite a los gestores de flotas conocer la ubicación exacta de cada vehículo de su flota en cualquier momento. Esta función ayuda a optimizar las rutas y la programación, lo que reduce los costos de combustible y mejora la eficiencia global. Conocer la ubicación exacta de cada cortacésped permite a los gestores de flotas asignar rápidamente los recursos, responder a las demandas de los clientes y garantizar la prestación puntual del servicio.
- Productividad y control: La telemática mejora la transparencia en toda la flota al dotar a las máquinas de la capacidad de recibir orientación, controlar las operaciones y realizar diagnósticos y reparaciones a distancia. También facilita la coordinación en el lugar de trabajo, automatizando los procesos para mejorar la productividad y el control. Gracias a la telemática, los gestores de flotas pueden supervisar el rendimiento del motor, realizar un seguimiento del uso de la máquina y garantizar el cumplimiento de los programas de mantenimiento, reduciendo así los tiempos de inactividad y maximizando la eficacia operativa.
- Recuperación de robos: La seguridad de los activos es una preocupación importante para las organizaciones de flotas. Los sistemas telemáticos alertan en tiempo real de cualquier movimiento que se produzca más allá de las geocercas predefinidas, lo que permite avisar con antelación a las fuerzas del orden. Esta detección precoz, combinada con el seguimiento por GPS, ayuda a evitar la pérdida o el deterioro de los activos. En caso de robo, los datos precisos de localización que proporcionan los sistemas telemáticos pueden aumentar considerablemente las posibilidades de recuperar los equipos robados.
- Optimización de rutas: La telemática permite a los gestores de flotas analizar los datos históricos y las condiciones actuales del tráfico para sugerir las rutas más eficientes para cada vehículo. Esto ayuda a reducir el tiempo de viaje y el consumo de combustible, lo que supone un ahorro de costos. La optimización de las rutas también minimiza el desgaste de los vehículos, alargando su vida útil y reduciendo los costos de mantenimiento.
- Reducción de los costos laborales y de la precisión de la facturación: Las soluciones telemáticas mejoran la precisión de la facturación mediante el seguimiento de la duración de las interacciones entre el controlador y el cliente. Los registros de tiempo automatizados ayudan a reducir las horas extraordinarias y los costes laborales al garantizar que los empleados reciben el pago exacto por su trabajo. Además, los datos en tiempo real permiten a los gestores de flotas redirigir a las tripulaciones de forma eficiente, ahorrando combustible y garantizando la prestación puntual del servicio. El resultado es una facturación más precisa, una mayor satisfacción del cliente y una reducción de los gastos de mano de obra.
Soluciones telemáticas a medida para los OEM:
iWave se especializa en ofrecer soluciones ODM (fabricante de equipamiento original) que permiten a los OEM (fabricantes de equipamiento original) prosperar en entornos digitales de automoción en rápida evolución. La experiencia de iWave permite a los clientes no conformarse con soluciones genéricas, ofreciendo en su lugar una gama de opciones a medida.
- Cumplimiento exclusivo de los requisitos de hardware del cliente: iWave puede proporcionar soluciones de hardware personalizadas para satisfacer los requisitos específicos del cliente, garantizando que el sistema telemático se integre perfectamente con los equipos y flujos de trabajo existentes.
- Asociación con el proveedor de aplicaciones preferido por el cliente: iWave colabora con los proveedores de aplicaciones elegidos por los clientes para ofrecer una solución integral, combinando el mejor hardware con el software preferido para crear un sistema telemático óptimo.
- Proporcionar un sistema totalmente integrado a través de socios de soluciones preferidos: Para los clientes que buscan una solución llave en mano, iWave trabaja con sus socios de soluciones de confianza para ofrecer un sistema telemático totalmente integrado. Este enfoque garantiza que todos los componentes del sistema telemático funcionen en armonía, proporcionando una experiencia de usuario sin fisuras.
A lo largo de este proceso, los clientes conservan el control sobre los datos de su propiedad y la propiedad intelectual crucial, preservando las características únicas que diferencian sus productos de los de la competencia. El resultado es una solución telemática resistente, fiable y rentable, adaptada a las necesidades específicas de cada cliente.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.