• Preferred Supplier

Patco Electronics

Acerca de Patco Electronics

Patco Electronics se fundó en el otoño de 1992, con el fin de proveer al sector de la electrónica herramientas de administración de baterías de vanguardia que abarca los productos químicos utilizados en las baterías secundarias. El primer producto fue un administrador de batería para las baterías de plomo diseñado sobre el regulador de ácido de plomo Unitrode 3906. Desde ese momento Patco ha ampliado la línea de plomo-ácido para incluir administradores de mayor corriente para baterías más grandes y algoritmos para una construcción única de las baterías de plomo-ácido. A continuación, llegaron los administradores de NiCAD y NiMH diseñados alrededor de los controladores especializados. Una tercera línea de productos abarca a las baterías de ión de litio prismáticas medianas fabricadas por Saft America.

Patco ha desarrollado una nueva tecnología para el equipo de administración de baterías. El calor es el enemigo de la electrónica, interferir tanto con la esperanza de vida de los elementos eléctricos empleados en el administrador de batería y la detección de la temperatura en la batería que se administra. A través de un método patentado de control, el grupo de ingeniería de Patco ha desarrollado una técnica de información de control de retroalimentación desde el chip de administración de la batería para controlar un circuito de conmutación principal y así producir la energía de baja tensión para la batería. Este enfoque elimina gran parte del calor que tendría que ser tratado por métodos convencionales.

Desde el otoño de 1996, Patco Electronics cuenta con su propia instalación de 10,000 pies cuadrados, ubicada en cinco acres en Spaceport Center Industrial Park, justo a las afueras del Kennedy Space Center.