Calculadora de conversión de tamaño AWG del cable
Esta herramienta se utiliza para calcular los valores nominales equivalentes de tamaños de cable como Medidor de cable americano [AWG], área de milímetro cuadrado [mm²], Área mil circular [CMA] y más. Simplemente ingrese una medida o valor conocido y todos los valores equivalentes se calcularán y se mostrarán automáticamente.
NOTA: Los valores de conversión en esta calculadora se basan en cable sólido.
El Medidor de cable americano (AWG), también conocido como Brown and Sharpe Wire Gauge, se desarrolló en 1855. La medida se originó al contar el número de veces que el cable necesitaba pasar a través de un troquel para alcanzar el tamaño deseado. Debido a esto, los tamaños son inversa y logarítmicamente proporcionales, lo que significa que los cables más grandes tienen un valor AWG más pequeño y un cable 10 AWG tiene aproximadamente 10 veces más área que un cable 20 AWG. Por lo general, el AWG se usa en América del Norte y en más de 65 países.